选用经检验的安全合规产品:
- 网络安全机制确保有效防护
- 符合现行和未来法规要求:RED、AFIR以及展望CRA
- 符合校准法规的防篡改计费
__优势:__法律保障与网络风险防范
CHARX control modular EVSE充电控制器是一款中央控制系统,无论是在家用充电桩、公共充电站还是商用充电场,均可实现符合标准的交流充电。依托模块化架构、更新能力以及对IEC 61851-1和ISO 15118-2等现行标准的支持,控制器为面向未来的电动汽车充电桩奠定基础,确保满足各类现行监管要求。
选用经检验的安全合规产品:
__优势:__法律保障与网络风险防范
可无缝集成到充电点的控制器具有诸多优势:
__优势:__面向计费、负载管理及智能电网的前瞻性方案
始于小规模的灵活扩展,模块化解决方案支持按需适配:
__优势:__无需复杂改造即可实现经济高效的扩展
随时更新:
__优势:__投资保护和长期兼容性
个性化充电点设计,尽享设计自由:
__优势:__为品牌呈现与客户体验提供高度灵活性
充电桩遭受的网络攻击日益增长,对运营商、规划方和制造商提出了全新挑战。CHARX control modular充电控制器适于电动汽车,从研发伊始就旨在实现高安全性。凭借先进保护机制、加密通信和定期软件更新,可靠防范充电点免遭篡改、数据滥用以及故障。与此同时,产品满足各项现行和未来法规要求,为打造面向未来的可靠充电桩奠定基础。
充电桩作为关键基础设施,日益成为网络攻击的目标。篡改、故障、数据滥用和后台系统攻击均会造成经济损失,影响公司形象以及网络稳定性。
常见风险包括:拒绝服务攻击(运行中断)、篡改计费数据、网络钓鱼(如伪造二维码)、勒索软件、数据泄漏以及未授权访问用户数据。
欧盟《网络弹性法案》(CRA) 以及《无线电设备指令》(RED) 强制要求EVSE充电控制器等联网产品采取网络安全措施。相关标准包括EN 18031、IEC 62443-4-2和ISO 15118。
CHARX control modular
CHARX control modular已符合RED指令要求,目前准备通过CRA认证。定期软件更新、漏洞管理(包括SBOM和产品安全事件响应团队流程),以及用于实施IEC 62443和OCPP 2.0.1安全新标准的路线图,一同确保了长期安全性。
控制器的合规性至关重要。运营商有义务就网络安全和监管要求对整个充电桩进行定期审查。CHARX control modular可提供文档和指南支持。
CHARX control modular助力满足现行和未来的公共充电点法规要求。产品兼容前沿云端支付服务商,支持信用卡/借记卡/Giro卡或二维码,可实现即时充电和支付(临时付款),无需App或合约绑定,完全符合AFIR法规。与此同时,产品还可确保符合德国校准法规,实现基于千瓦时的透明防篡改计费、防篡改计量和数字验证。通过集成的即插即充功能(支持ISO 15118标准),可显著提高操作便捷性,满足未来应用需求。由此打造便捷的充电体验,同时确保安全合规。
《替代燃料基础设施法规》(AFIR) 是一项欧盟法规,已于2024年4月起生效。法规要求运营商在公共充电点实现即时充电,并采用简便的非歧视性支付方式(如借记卡/信用卡或二维码)。自2026/27年起,ISO 15118标准功能(即插即充)也将成为强制要求,而CHARX control modular目前早已满足这一标准。
新建公共交流充电点必须提供至少一种广泛使用的无现金支付方式,如借记卡/信用卡、Giro卡或安全二维码。支付方式不得要求提前注册或需要App。
德国校准法规(计量和检定法 – MessEG/MessEV)规定:充电点必须按千瓦时 (kWh) 进行精确透明的计费。测量值和发票数据须采用防篡改存储设计,并可供客户查看。在校准法规适用的情况下,只有符合法规的充电站才能投入运营。
校准法规目前仅适用于德国,但法国、意大利、西班牙等其他国家/地区的类似法规已在制定之中,或已在某些案例中施行。校准法规适用于各类存在有偿充电过程的充电点运营商,即电力需要付费的场合。仅限私人用途且不计费的情况例外。
即插即充技术可通过充电枪直接实现自动验证和支付。根据ISO 15118-2标准,该技术采用电力线通信 (PLC),即通过充电枪电力线实现车辆与充电点之间的数据交换。自2026年1月起,新建公共充电点均将强制实施ISO 15118-2标准。CHARX control modular在2026年第1季度即已支持该功能。
寻求满足各类支付、校准法规和ISO 15118标准要求的认证软硬件。CHARX control modular早已满足现行和未来的各项法规要求,助力需求落地。
若电动汽车充电桩符合既定标准,即可认定满足分类法要求,可划分为可持续经济活动。欧盟分类法的核心要求包括:
CHARX control modular可充当充电桩与能源管理之间的智能连接,为构建智能可持续的整体系统奠定基础。交流充电控制器支持高效集成至智能电网,助力欧盟分类法实施,确保可持续电动汽车出行为公司带来面向未来的可量化效果。
符合分类法是指:若电动汽车充电桩符合既定欧盟标准,即可认定为可持续经济活动。由此可简化报告过程,增加获得资金支持的机会,实现可量化的可持续发展。
CHARX control modular可充当充电桩与能源管理之间的智能连接。EVSE控制器助力集成可再生能源,实现高效负载管理并接入智能电网。欧盟分类法的核心要求由此获得技术支持和记录。
先进能源管理基于智能控制、动态负载管理和光伏系统应用,助力满足欧盟分类法的环境目标。CHARX control modular可有效控制和记录相关过程。
公司更有资格获得资金支持,可拿到更具吸引力的融资条件,打造良好的可持续形象。同时,公司可满足未来监管方面的要求,履行日益增长的ESG和报告义务。
采用CHARX control modular,即可实现相关运行数据、能源流以及可再生能源集成的透明化记录。由此即可向投资者、银行和监管机构证明符合欧盟分类法标准。
遵照欧盟分类法,智能可控的交流充电桩专注于气候保护、资源利用率和推动可再生能源发展。
自2013年成立以来,我们始终是菲尼克斯电气集团内部电动汽车充电技术的专家团队。公司在全球拥有约800名员工,生产面积达33,200平方米,产品组合涵盖700余款CHARX产品,用于扩展充电桩以及推动多功能汽车和移动式机械设备的电气化。
作为CCS快速充电技术的先驱和共同发明者,液冷型HPC充电线缆领域的市场领导者,以及国际标准化进程中的关键参与者,我们正推动全球向可持续移动出行转型。菲尼克斯电气的使命是开发高性能、可靠且互联,能够满足未来需求的充电技术。
我们正在推动交通领域的电气化进程——不仅是充电技术制造商,更是值得信赖的关键推动者,积极参与全球标准化工作。
作为IEC及DKE下属德国镜像委员会国际项目团队的负责人,我们连接产业界、检测机构和基础设施合作伙伴,参与制定新的充电标准规范,并加快推进国际标准化进程。
2015年,菲尼克斯电气与领先汽车制造商和TÜV SÜD认证机构携手,成为充电接口倡议(CharIN)组织的创始成员之一。目前,CharIN拥有300多名成员,是全球领先的倡导组合式充电系统(CCS)、北美充电标准(NACS)和兆瓦级充电系统(MCS)等统一充电标准的协会。
通过全球销售子公司网络,我们推动成果获得各国标准化组织认可,并在全球范围内推广,构建对安全、可互操作充电技术的信任。