时序数据服务通过收集、监控和分析能源数据,为效用测量提供了全面的解决方案。这些数据涵盖了多种能源形式,包括电力、天然气、水和热能。
通过可自定义配置的控制面板,用户可监测关键参数,以优化能耗并及早发现潜在问题。这有助于企业降低能源成本,提高电力分配效率。此外,对能源数据的精确采集与分析,还可确保符合官方法规要求,并生成相应的报告。
时序数据服务提供定制型数字可视化功能,可在单独控制面板中完成数据分析。该服务支持灵活配置超限事件,由此向相关负责人发送通知。 依托适配特性,智能服务可用于各类应用领域和行业,实现基于数据的可靠高效决策。
智能服务; 应用: 可视化; 订阅; 基本功能: Proficloud.io上的可视化数据, Proficloud.io上的分析数据, 基于限值违规的通知系统
智能服务; 应用: 可视化; 订阅; 数据点数量: 200; 基本功能: Proficloud.io上的可视化数据, Proficloud.io上的分析数据, 基于限值违规的通知系统
智能服务; 应用: 可视化; 订阅; 数据点数量: 100; 基本功能: Proficloud.io上的可视化数据, Proficloud.io上的分析数据, 基于限值违规的通知系统
智能服务; 应用: 可视化; 订阅; 数据点数量: 1500; 基本功能: Proficloud.io上的可视化数据, Proficloud.io上的分析数据, 基于限值违规的通知系统
智能服务; 应用: 可视化; 订阅; 数据点数量: 3000; 基本功能: Proficloud.io上的可视化数据, Proficloud.io上的分析数据, 基于限值违规的通知系统
Proficloud.io上的时序数据服务支持50个指标,按年计费。使您能够随时随地访问、监控和跟踪过程数据。包括故障报警功能。每秒可向Proficloud.io发送一次数据。数据在1年后进行压缩。
智能服务; 应用: 可视化; 订阅; 数据点数量: 500; 基本功能: Proficloud.io上的可视化数据, Proficloud.io上的分析数据, 基于限值违规的通知系统
图表小组件是展示时序数据最受欢迎且灵活的方式之一。可根据不同应用场景进行定制,提供对用户友好的可视化效果。
定制选项丰富多样,无论是颜色、填充、标签还是单位设置,图表小组件都能精准适配。
另一大亮点是可以通过该组件直接创建警报。这意味着,一旦超过设定的阈值,用户将收到自动发出的通知,从而能够迅速响应关键事件。
饼图小组件能够以简单直观的方式呈现占比情况,便于快速查看分布情况。它非常适合用于直观呈现相关性和占比。
这款小组件提供了灵活的选项,可同时显示总量和百分比。用户可根据需求定制可视化效果,包括颜色、标签、单位及其他展示的元素。
凭借其定制化功能,这款饼图小插件可帮助用户以清晰易懂的方式传达复杂的数据。
控制面板小组件提供了一种高效的数据展示,使用户能够一目了然地查看当前状态。可视化基于预定义的接受范围,例如通过不同颜色区域表示:绿色表示“正常”,黄色表示“警告”,红色表示“危急”。
这款小组件的一大特色是阈值定义灵活:可定义任意数量的阈值,并在小组件中清晰显示。凭借这种直观的展示方式,控制面板小组件可帮助用户快速解读数据,及时应对关键变化。
统计小组件可显示特定数据,例如最新数值、最高值、最低值或平均值, 从而能够以针对性和清晰的方式呈现重要的关键数据。
特别值得一提的是,这款小组件具备设置颜色编码的功能,以便快速评估状态。例如,可将数值在80以下的显示为绿色,80以上的显示为黄色,100以上的显示为红色。
此外,它还可配置基于数据自动生成的纯文本消息。该功能可将数值与相应信息对应,例如:“运行正常”(80及以下)、“设备运行过热”(80以上)或“设备即将关闭”(100以上)。
通过将颜色编码与纯文本相结合,用户可以通过数据小组件直观地解读复杂数据,并立即采取行动。
警报列表小组件提供了一个集中化的警报概览。这意味着用户可以高效查看监控数据的当前状态,或显示特定时间段内的状态变化。
显示内容灵活可调:用户可自行决定是否仅显示带有特定标签或来自特定控制面板的警报, 能让用户更容易专注于相关信息。
一个特别实用的功能是可直接链接至创建相关警报的小组件。用户只需点击一下即可获取详细信息,无需进行繁琐的源信息搜索。
警报列表小组件清晰高效,可确保用户能时刻掌控警报。
时序数据服务通过收集、监控和分析能源数据,为效用测量提供了全面的解决方案。这些数据涵盖了多种能源形式,包括电力、天然气、水和热能。
通过可自定义配置的控制面板,用户可监测关键参数,以优化能耗并及早发现潜在问题。这有助于企业降低能源成本,提高电力分配效率。此外,对能源数据的精确采集与分析,还可确保符合官方法规要求,并生成相应的报告。
将菲尼克斯电气的系统可用性解决方案与时序数据服务相结合,为可靠供电和高效的运营流程提供诸多优势。
通过持续监控供电和子系统,可在早期检测并纠正潜在问题,从而提高系统的长期可用性。有了这些数据,就可以根据实际运行条件有针对性地开展维护工作, 减少非计划停机时间,延长所用设备的使用寿命。
集中记录并可视化所有相关参数,确保全面概览和可追溯性。此外,时序数据服务能够在超出阈值时自动触发警报,便于立即采取措施。
通过这种强大的协同效应,公司不仅能够确保供电的可靠性,还可优化运营流程,降低成本。
功能强大的硬件与智能服务相结合,为电池储能系统的使用提供了即用型、可扩展的解决方案。该组合能快速有效地实现储能系统优势的最大化。
通过该控制面板可全面了解关键的性能参数,如充电周期、温度和储能系统的整体状况。此外,还可了解有关充电数据的详细指标,包括充电水平、最大充电量和可充电容量。
在可再生能源领域,由于电力不可能在任何时刻都能完全馈入电网,电池储能系统则变得至关重要。可以暂时存储过剩的电力,并在后续适当时机馈入电网,以确保电网稳定性。为实现最高能效,需要清楚地了解能源生产和存储状态。
只需轻点按钮即可获取概览,无需自行开发控制面板。效率得以提升,且能始终保持对能源系统的控制。
如果需要通过电子邮件通知或其他指标对控制面板进行扩展和调整,可将其保存在各自的文件夹中,并进一步优化预制控制面板。
从优化运行时间到更好地规划维护时段,监测风力发电机都能带来众多益处。
借助时序数据服务和、定制的控制面板以及菲尼克斯电气的可靠硬件,风电场运营商能够更高效地运营其系统。例如,通过监测风力发电机叶片上的结冰情况,可以避免因预防性措施而关停风力发电机。如果监测到的数值超过设定的阈值,系统将自动发出通知并停机,以避免损坏。
此外,监控风力发电机的结构性能情况,有助于更精准地规划维护时段。菲尼克斯电气解决方案的另一大亮点是雷击监测,这使得能够及早发现损坏并快速采取措施。
凭借这一全面的解决方案,菲尼克斯电气助力风电场运营商提升运营效率,保障安全。
在时序数据服务中,通过基于自动通知的主动措施,减少了手动工作流程。通过监控电机温度、流速或报废率,可以预测生产中的维护任务,从而节省时间和成本。
在生产中,对这些参数的持续监测可提高机器和系统的效率及可靠性。通过分析温度、流量和报废数据,可以及早发现并解决潜在问题,从而避免代价高昂的故障发生。这使得维护工作的规划和执行效果更为优化,从而使生产过程更加顺畅,系统可用性得到提升。
在提高工业太阳能发电效率和可持续性方面,清晰了解光伏发电场的数据至关重要。时序数据服务提供全面的监测与分析解决方案。这让太阳能发电站运营商能够获取、存储和可视化时序数据,从而不断优化系统性能。
灵活的可视化选项支持创建个性化控制面板,清晰展示关键指标,如发电量、日照强度和面板温度。阈值监测功能能够可靠地检测偏差,并及时通知相关利益相关方, 从而及早识别并解决问题,减少停机时间,提高效率。
TSD控制面板库提供了多种预制控制面板,这些控制面板基于经过验证的菲尼克斯电气硬件(例如可靠供电系列设备),或针对不依赖于特定硬件的应用场景(如电池储能系统)而开发。
这些控制面板具有可扩展性,只需输入数据,通过几个步骤即可提供关键洞察。这可以助您节省时间,让您立即开始监测和分析。
控制面板可根据个人需求灵活定制。例如,您可以添加通知系统应对关键事件,或整合多个控制面板获得更全面的概览——量身定制,满足您的个性化需求。
另一优势是,TSD控制面板库正在不断开发和扩展,因此值得定期查看,了解新功能和应用场案例。
使用TSD控制面板库,可快速启动并运行——无需从零开始。
使用菲尼克斯电气智能监测硬件,或借助TSD控制面板库应对不依赖于特定设备的应用案例,操作便捷高效。通过持续连接,您可以直接访问历史数据,从而分析趋势并及早发现突变。
控制面板可助您充分挖掘硬件的性能潜力,同时为您提供常见应用案例的重要洞察。这不仅能助力诸如备件采购等规划措施,还可确保您轻松地随时接收所有相关信息。
使用TSD控制面板库有效监测您的系统,并基于数据做出决策。
TSD控制面板库中的控制面板已经完全预配置,随时可用。只需输入数据,可立即获得有价值的洞察。无需耗时的前期准备工作,这些控制面板就能高效地对数据进行可视化和分析,助您节省时间,迅速上手。
对于更复杂的应用场景,TSD控制面板库中的控制面板可随时进行定制化调整。仅需几次点击,即可轻松调整和创建通知系统。
适用于一台设备的方案,同样适用于其他10台、100台甚至1000台设备。TSD控制面板库中的控制面板可自动检测传入的数据,并以灵活且可扩展的方式显示。
无论是监测小型应用还是大型网络,不管涉及多少数据,控制面板都能无缝适应需求,提供精准洞察。
如需了解更多信息、预订演示或注册时序数据服务,请访问Proficloud.io: