MTP DESIGNER 上市时间短,灵活性高:依托MTP DESIGNER可快速、轻松地创建符合MTP标准的模块。

坐在电脑前创建MTP兼容模块的人员

挑战


创建

与日俱增的复杂性与需求

在不断变化的世界中,系统运营商和系统集成商等角色正日益频繁地应对客户短期且多变的需求。因此,生产系统必须在短时间内适应所需的市场要求。
借助模块类型包(MTP),用户可在系统模块化过程中享有高度的灵活性。由于模块的可重用性,资源也能得到节约。然而,模块自动化需要大量时间,且将模块集成到POL中的过程非常复杂。在熟练技术人才短缺的时代,找到相应的专家变得越来越困难。由于模块创建过程需要大量人工干预,出错的几率也会随之增加。

解决方案


带背景屏幕的MTP DESIGNER标识

使用MTP DESIGNER简化工程设计

MTP DESIGNER是一种模块工程设计工具,可在加工厂内轻松、省时地创建模块。

为此,可从过程工程工具和程序体中自动导入P&ID,并生成模块自动化服务。基于此,对模块进行工程设计。模块的生成符合VDI/VDE/NAMUR 2658标准。
与此同时,控制器上的本地可视化会根据P&ID自动生成,同时,也会为后续数据传输定义所有接口(OPC UA标签) 然后,导出MTP文件并传输至运营商,以便集成到过程编排层(POL)。

菲尼克斯电气已与多家POL供应商展开合作,成功完成了MTP DESIGNER的测试,合作伙伴包括ABB(System 800xA)、COPA-DATA(ZENON)、西门子(SIMATICS PCS neo)以及横河电机(CI服务器)。

第1步:P&ID集成

MTP DESIGNER的第一步包括传输系统的P&ID。在以下视频中,我们的专家Oleg Makarov将向您展示如何快速轻松地将P&ID工具中的数据导入MTP DESIGNER。这是在MTP DESIGNER中开展项目工作的基础。

第2步:创建项目

MTP DESIGNER可将MTP文件集成到POL中。
下一步,需将在MTP DESIGNER中生成的PLC程序将传输到PLCnext Engineer中。这意味着生成的文件可用于所有PLCnext Control,例如AXC F2152。该工具还能生成模块的本地可视化,方便模块调试。

模块工程工具产品系列包括两个描述功能和接口的库。“模块类型包FB”库涵盖可在PLCnext Engineer中使用的各种功能块。作为扩展,“模块类型包HMI”库可集成到PLCnext Engineer中,并创建相应的MTP部件可视化。

在MTP DESIGNER中创建示例项目

交互式图像映射:MTP DESIGNER用户界面
项目结构
项目结构可显示项目中所使用的所有元素。此外,还可在该区域创建并管理服务和程序。
工作空间
可在此处显示和管理P&ID映射图。
特性
用户可在此找到有关接口和ECLASS等对象的更多详细信息。项目也可在此处编辑。
工具
所有静态和动态的对象均在此处管理,并可从这里并入工作空间。
信息
该窗口可为用户提供有关如何导入和导出文件的更多信息。潜在的数据流量错误也可在此区域看到。

作为系统制造商,我们需要一个简洁且可靠的工具链,以确保从文档创建到提交的整个流程都能得到全面的支持。MTP DESIGNER可使我们以一致、符合MTP标准的方式创建我们的系统,并对控制器软件进行编程。在此过程中,我们还使用了菲尼克斯电气的PLCnext Control。

Michael Nussbaumer - Pruess GmbH, 总经理
Michael Nussbaumer

MTP DESIGNER的优势

  • 直接集成到POL中,同时开发MTP模块
  • 配置而非编程 – 可从P&ID自动生成功能块
  • 为HMI快速简便地生成定制的本地可视化

联系方式


Anja Lang
Anja Lang
过程行业垂直市场管理 | 产品管理
我很乐意向您展示在您的项目中使用MTP DESIGNER的优势。