在巴西境内的最长隧道实现高效照明 未来,Rodovia dos Tamoio这条蜿蜒高速公路的车辆,可更快更安全地从海岸驶往内陆。对隧道灯光进行合理控制还可节省能源。

横跨巴西东海岸的Tamoios隧道景观

客户概况


Rodovia dos Tamoios高速公路的隧道建设工程

位于巴西圣保罗州的Rodovia dos Tamoios高速公路全长82公里,蜿蜒穿过Serra do Mar山脉。四个新的隧道系统缩短了沿海城市卡拉瓜图巴与内陆科技大都市圣若泽多斯坎波斯之间的路程,同时使其更加安全。

挑战


Rodovia dos Tamoios隧道项目

每条隧道的安全性和能见度

Tamoios隧道的入口灯和出口灯必须根据不同的照明条件进行设置。必须采用智能照明解决方案,以使隧道用户尽可能顺利适应不同的亮度。另一个重要目标是高效运行LED灯,以节约能源。此外,必须对各个LED灯进行持续监控,以确保照明的高可用性。必须快速无误地实现整个照明系统的安装和调试。

解决方案


适用于隧道照明的连接和供应解决方案

在Tamoios隧道的菲尼克斯电气应用工程师
隧道系统技术室中的DALI box
以隧道为背景的安装系统
灯火通明的Tamoios隧道
在Tamoios隧道的菲尼克斯电气应用工程师

新建隧道系统的运营商采用的是比利时照明专家Schréder提供的LED照明方案。菲尼克斯电气为照明自动化和连接技术提供全套系统。该共同开发的解决方案可实现快速高效的现场安装和调试。

隧道系统技术室中的DALI box

例如,若照明在夜间明显变暗,则菲尼克斯电气的控制系统会关闭某些灯,并相应增加其余灯的亮度。这可延长灯的使用寿命,优化功率因数,并降低无功功率。此外,还考虑了清洁间隔及与老化相关的损失等因素。

Lumgate激活电子组件还可测量和监控各个灯具的电流。为此,Schréder将Lumgate直接安装在了灯具或相应的驱动器盒中。随即激活电子组件即可对自由选择的LED驱动器进行独立于制造商的控制。

以隧道为背景的安装系统

使用QPD安装系统后,Tamoios隧道内的电气安装规划工作量大大减少。为此,必要的电缆已经准备就绪,并在运往施工现场之前已组装上插头并附上相关标识。QUICKON连接技术显著缩短隧道内LED灯电源和驱动器柜的连接时间。

灯火通明的Tamoios隧道

隧道控制系统(TCS)作为隧道控制中心的单点入口,安装在了Tamoios项目的每一条隧道中。隧道控制系统可控制下级单元与隧道控制中心(SCADA系统)之间的数据传输。此外,传感器可检测隧道内的亮度,并通过隧道监控系统向隧道控制中心报告。该系统的设计方式是,即使未连接到隧道控制系统,照明系统也可正常工作。即使整个网络出现故障,各种系统也会继续独立运行。

联系方式

联系人Björn Dotremont
Björn Dotremont
国际服务能力中心隧道基础设施
我将竭诚为您的隧道项目提供照明、自动化和连接技术解决方案方面的建议。

总结


正在Tamoios隧道进行调试的菲尼克斯电气隧道专家

使车辆能更安全快速地到达目的地

经过多年建设,四条Tamoios隧道已于2022年春季开通。如今,Rodovia dos Tamoios高速公路的用户不仅可以更快速还能更安全地从海岸前往圣若泽多斯坎波斯。隧道照明可根据外部条件(白天、黄昏、夜晚)进行调节,助力更安全快速的高速公路。这种调节可确保隧道内外不同照明条件之间的平稳过渡。