适用于物联网网关的通用壳体解决方案 灵活、坚固且可靠——MyOmega Systems在为其网关挑选壳体时选择了UCS电子模块壳体,在工业流程数字化过中发挥着关键作用。

物流行业中的通用型电子模块壳体
  • 来自纽伦堡的技术公司MyOmega Systems将物联网 (IoT) 引入物流和葡萄园管理。
  • 需要针对IoT应用开发基于高灵活性通用型壳体的网关。
  • MyOmega选择了菲尼克斯电气的UCS通用型电子模块壳体作为 "d3" 网关的壳体。
  • 网关的高功能灵活性基于UCS壳体系列的高适应性。

客户概况


监控设备、生产和物流 —— 这是“IoT生态系统”的核心使命,亦是MyOmega Systems GmbH IoT战略的重要组成部分。“基于从已创建平台积累的经验,我们开发了MYNXG IoT生态系统。”MyOmega总经理BerndMöller说。

挑战


通过摄像头传感器检测货架利用率

物流4.0:通过TracoBin摄像头传感器检测货架利用率

真正展示MYNXG IoT平台优势的应用是C部件的物流管理——C部件通常是指价值低但采购成本高的物料。C类零部件管理的关键在于优化采购流程。物流链中最关键的是要考虑到会对某个部件进行重复采购。

将处理后的C部件存储至标准化小型货架通常会出问题。为此,Kanban systems提供了一种解决方案,这种控制生产过程的方法是针对供应和使用过程中的实际材料损耗。“我们在此展示的物流应用中,摄像头传感器检测小型货架的利用率,并将相关数据传送到d3网关”,Möller解释道。“这种自动化流程可显著降低库存水平。”

解决方案


UCS模块化壳体

UCS模块化壳体简化了d3网关的生产

在挑选壳体时,MyOmega选择了菲尼克斯电气的UCS壳体。“我们的硬件必须在工业环境中坚固可靠,因此UCS壳体系列对我们来说是一个非常方便的解决方案。”Möller这样解释他的决定, “此外,上下壳体的模块化设计对我们来说非常重要。”

UCS壳体包括两个相同的半壳体、可移除侧板和多种颜色的角嵌件。它们也用于连接主板。“由于其支持多种接口,我们可轻松调整网关以满足用户的要求。”Möller解释道, “UCS壳体系统的使用尤为方便,因为我们只需根据要求调整相关侧板,就可相应地对全部四个侧板做出调整。”

有多种颜色的角嵌件可供选择,助力快速实现成本优化型定制。基于半壳体和侧板的两种基础颜色以及模块化系统的个性化部件,可实现多种设计方案。通过各种附件,d3网关可以根据需要连接到控制柜中的DIN导轨、墙壁或桌面上。

“我们的硬件必须在工业环境中坚固可靠,因此UCS壳体系列对我们来说是一个非常方便的解决方案。

Bernd Möller - MyOmega Systems GmbH, 创始人兼首席执行官
Bernd Möller,MyOmega Systems创始人兼首席执行官

Bernd Möller,MyOmega Systems创始人兼首席执行官

MYNXG平台上所传输数据的可视化

MYNXG平台上所传输数据的可视化

集成在小型货架上的智能摄像头模块,即TracoBin系统,可通过868 MHz的ISM频段将数据传输到d3网关,并将数据在网关处理和分析后作为相关信息传输到云端。系统支持多达1,500个传感器,每六个小时可传输一次图像,便于处理大量数据。如果大幅减少需要处理并通过网关传输至云端的数据量,则可以实现无延迟的操作。数据可在MYNXG平台上实现可视化并由显示器输出。

产品


USC通用型壳体

USC通用型壳体

UCS系列通用型壳体是嵌入式系统的理想解决方案。该系列壳体防护等级高达IP40,可靠保护标准形状尺寸的PCB板免受外界影响。侧板可拆卸,可根据客户要求的高度提供模块化壳体解决方案。

摘要


 UCS壳体

结合可适配现有基础设施的MYNXG平台,基于通用型壳体系统 (UCS) 系列壳体的d3网关是实现工业过程数字化的核心部件。UCS壳体系列还为网关进一步的扩展奠定了坚实基础。Möller解释说:“从功能的角度来看,我们网关的高灵活性与UCS壳体的高适应性相匹配。” MyOmega的IoT平台也得到了旨在表彰德国中小型企业卓越成就的“中小型企业创新计划”(Initiative Mittelstand) 的肯定。2018年,MyOmega Systems GmbH荣获工业与物流类IT创新奖。