直流耦合电池储能系统 直流电网可显著提高能源效率和可持续性,在工业领域发挥着愈发重要的作用。为充分利用此类优势,电网必须确保稳定和安全供电。电池储能系统 (BESS) 为此做出了显著贡献。

菲尼克斯电气员工正在打开德国布隆伯格全电气社会工厂前的电池储能系统
位于德国布隆伯格的菲尼克斯电气全电气社会工厂

挑战 全电气社会工厂的供电安全

作为德国早批次工业楼宇之一,我们在布隆伯格的新建全电气社会工厂中安装了直流电网,尽享这项技术带来的优势。当然,我们也十分关注供电安全,同时致力于大幅提高能源效率。因此,集成直连直流电网的电池储能系统是个顺理成章的决定。

与传统交流系统相比,直流耦合BESS的优势之一是高效率。由于无需将直流电(DC)转换为交流电(AC)再转回,因此避免了转换损耗。这样就能更有效地利用储能,大幅提高可用功率,助力电池储能系统成为直流电网的优先之选。

位于德国布隆伯格全电气社会工厂前已打开的电池储能系统

可再生能源发电不仅具备高成本效益,在全电气社会工厂中也发挥着至关重要的作用。借此契机,客户可战略性重新规划自身能耗结构,避免受到电费上涨的影响,进而确保供电。依托电池储能系统,即可在电价便宜时购买电力,并按需调用。

电池储能系统支持大功率储电和放电,响应时间在毫秒级,助力灵活应用。系统采用模块化设计,可灵活扩展和改装,支持构建大型工业储能系统。分析方法可精确监测和控制电池的电量与性能。采集到的数据可用于智能电网,确保优化电力的馈入、储存和使用。这不仅有助于稳定电网,还能高效集成可再生能源。

直流电网优化了从发电、配电到用电的整个能源链。在此方面,储能系统不可或缺。

Tobias Lüke - PHOENIX CONTACT Power Supplies GmbH, 直流技术应用专家
Tobias Lüke,菲尼克斯电气直流技术应用专家
Phoenix Contact Power Supplies GmbH的Tobias Lüke与Voltfang GmbH的Roman Alberti

Phoenix Contact Power Supplies GmbH的Tobias Lüke与Voltfang GmbH的Roman Alberti

合作是成功的关键 菲尼克斯电气与Voltfang合作

Voltfang GmbH总部位于德国亚琛,致力于开发电动汽车电池的回收方案。设计用于电动汽车的二次电池和过量生产电池,产品负载容量通常高于为固定式应用开发的电池。Voltfang利用这一优势,专注于高性能电池的重复使用,这类电池旨在具有高循环稳定性。通过优化运行策略和智能能源管理,电池的使用寿命得以显著延长,并确保了固定式应用的效率。搭配使用Voltfang能源管理系统与PLCnext Technology,用户即可安装调峰、自用电优化、动态电价和灵活性营销等各类应用功能,优化能源系统的经济运营。此外,这家位于亚琛的公司还专注于耦合电池储能系统与直流电网。这为双方的成功合作奠定了基础。

在德国布隆伯格全电气社会工厂前的电池储能系统中,一名员工正在操作CHARX直流电源模块

解决方案 从构想到实际运行:电池储能系统助力完善全电气社会工厂

伴随菲尼克斯电气与Voltfang的密切合作,一个储能容量达300 kWh的解决方案由此诞生。
Voltfang使用了来自电动汽车的二次认证电池模块打造储能系统,该系统已部署到全电气社会工厂前。电池使用寿命通过固定式储能应用得到延长,让电池在回收利用之前重焕生机。CHARX直流电源模块为270 kW系统提供双向供电,可用作直流电网和电池之间的接口。除了接线端子、安全组件、继电器和保险丝等控制柜组件,系统还安装了包括菲尼克斯电气UPS在内的Quint系列24 V DC辅助电源。

在德国布隆伯格的全电气社会工厂前,一名员工正在操作电池储能系统中的电极连接器

这些组件由电池供电。因此,该系统可对整个直流电网进行黑启动,进而也可充当楼宇能源系统的备用电源。系统安装在一个20英尺的集装箱内,由菲尼克斯电气VAL MB系列产品提供电涌电压防护。依托菲尼克斯电气PLCnext Technology平台,DC BESS即可集成到直流电网管理系统。Voltfang公司的能源管理系统采用简化控制算法,仅通过直流电网的系统电压来调节充电和放电参数。这可以补偿电压波动,稳定电网。根据具体能源应用,上级能源管理系统会指定电池储能模块系统控制功能的特性曲线。正常运行时,储能系统可助力稳定电网。这种系统架构可有效减少电网中各个子系统之间的通信,从而实现可扩展的抗错运行。通过这一试点项目,两家公司一同构建了模块化、可扩展、可持续且高效的储能系统。相较于交流耦合,该系统效率更高且材料用量更少,因此已在其他工业应用直流电网中得到类似规模的运用。

联系方式

我们非常乐意为您提供直流耦合电池储能系统的解决方案

Tobias Lüke,菲尼克斯电气直流技术应用专家
Tobias Lüke
菲尼克斯电气直流技术应用专家
Rüdiger Meyer,菲尼克斯电气BESS应用专家
Rüdiger Meyer
菲尼克斯电气BESS应用专家