FL Network Manager 轻松调试网络和监测设备。使用FL Network Manager软件可轻松调试菲尼克斯电气的管理型交换机、WLAN组件和安全设备。同时还可监控网络组件,并实时更新固件。多设备配置功能可节省大量以太网组网和配置的时间。

FL Network Manager

优势

  • [x]通过BOOTP、DHCP和DCP,可在网络中便捷分配IP地址
  • [x]即使不具备专业知识,借助VLAN配置助手,也可轻松配置VLAN
  • [x]通过多设备配置功能,快速配置多个组件
  • [x]用图形拓扑显示概述和诊断所有网络组件
  • [x]快速同步更新多台设备的固件
  • [x]通过SNMPv3,网络组件实现安全通信

FL NETWORK MANAGER软件助力便捷启动和运行网络,可在以下几步提供帮助:

FL NETWORK MANAGER中的扫描选项

FL NETWORK MANAGER中可配置的扫描选项

网络扫描,轻松检测现有设备

现有网络中,Network Manager通过多种机制读取设备。除了采用IP地址查询这种典型方法,还可采用DCP或SNMP广播。

查找到的设备以表格视图清晰显示,轻点鼠标即可将这些设备集成到工程中。

FL Network Manager的IP地址分配和设备配置

在FL Network Manager中更改IP地址

IP地址分配和设备配置

支持多种IP地址分配机制(BootP、DHCP、DCP),只需点击鼠标即可轻松分配工业以太网设备及PROFINET和EtherNet/IP应用的IP地址。IP地址分配也可借助设备MAC地址进行规划。

对集成至工程的网络组件可详细配置。此外,IP地址、子网掩码、网关地址和设备名称等典型参数可轻松地在表格视图中修改。

VLAN配置助手截图

VLAN配置助手实现便捷设置

VLAN配置,无需任何专业知识

对于即将融入VLAN的终端设备,只需使用图形网络拓扑结构,便可轻松选择。根据您的选择,终端设备和交换机的配置会由FL Network Manager自动生成,并随后在全系统范围内推广。在将VLAN配置推广到设备之前,对其进行验证可避免通信中断。得益于VLAN配置助手,配置VLAN无需任何专业知识。

专家模式还可手动修改自动生成的VLAN配置。例如, 可添加和删除端口和设备以及更改优先级。

在FL NETWORK MANAGER中轻松处理配置文件

通过FL NETWORK MANAGER上传设备配置

轻松处理配置文件

轻点鼠标即可从多台设备上同时下载配置文件,快速更换或备份设备。配置文件与设备IP地址和时间戳一起保存,方便地址分配和版本管理。

只需点击几次鼠标即可将配置文件下载至设备:

  1. 选择相应设备
  2. 选择 "Download configuration file to device"(将配置文件下载至设备)功能
  3. 从目录中选择各设备的配置文件,点击鼠标开始下载
FL NETWORK MANAGER中的多固件更新

在FL NETWORK MANAGER中选择固件更新文件

多固件更新

使用Network Manager,轻点几次鼠标即可同步更新所有设备。该软件提供所有必要功能,无需其他工具。

  1. 选择设备
  2. 选择固件文件
  3. 开始同步更新所有设备
使用FL NETWORK MANAGER,同时配置多台设备

多设备配置

同时配置多台设备

通过FL Network Manager网络管理工具可实现多设备配置,即同时调整不同设备上相同的参数,如激活冗余机制等。 只需点击几次鼠标,即可轻松激活网内任意多台设备的功能。

配置和诊断FL Network Manager中所有支持SNMP的设备

SNMP脚本

配置和诊断所有支持SNMP的设备

通过创建SNMP脚本可配置所有设备参数。脚本保存后可复用到其他设备。因此,可以通过脚本为所有支持SNMP的设备设置参数并执行诊断。SNMP脚本不仅可用于配置交换机、WLAN接入点和以太网延长器等网络基础设施,还可配置菲尼克斯 电气I/O站点及支持以太网的电源设备。SNMP脚本句法简单且提供预制模板,因而不再是IT专家的专长。

FL Network Manager RSTP拓扑

FL Network Manager RSTP拓扑

集成环网诊断的拓扑显示

FL Network Manager支持拓扑显示,可进行环网诊断,适用于检测和显示以太网状态。拓扑可检测网络基础结构组件、终端设备、VPN连接、NAT架构并在多个视图中展示。此外,详细视图还包括冗余协议、VLAN、PROFINET等诊断参数。