您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

SUNCLIX + XLIX光伏直流连接,究竟是什么宝藏技能?

2023-06-15(年-月-日)
SUNCLIX + XLIX光伏直流连接

光伏发电作为现阶段最具有广泛、低成本、安全可靠三大优势的可再生能源,得到了全球各国的认可和重视。近年来,随着“双碳”目标的推进,光伏行业的景气度不断升温。您是否正在为光伏面板、逆变器或者全套光伏系统寻找新的可靠安全的创新连接技术?菲尼克斯电气是您理想的合作伙伴。

从光伏组件、逆变器到储能电池,无论是信号、数据及电源连接我们都可为您提供优质的光伏系统整体连接解决方案。
相较于组件、逆变器等系统,光伏布线是光伏系统设计中最容易被忽视的环节,不可靠的连接会导致连接部分产生局部过热的现象,运行时间长会导致绝缘材料老化降解,降低设备的使用寿命,引起大量的不必要的能源损耗,甚至可能引起火灾,其后果往往是灾难性的。

SUNCLIX&XLIX-光伏弹簧直流连接系统

SUNCLIX,来自菲尼克斯电气的经典免工具光伏直流连接系统,采用专利设计的直插式弹簧连接方式,整体注塑,易于安装。

尤其对于户用分布式光伏市场,组件的安装位置通常在屋顶,从组件到逆变器间的线缆长度不固定,需要在现场施工和接线,压接方式施工非常不方便,需要使用专门的压接工具,非常容易出现装配不良等问题,影响系统的运行安全。

SUNCLIX弹簧直流连接器,只需将已剥线的电缆插入连接器,按压后即可完成接线,相比压接连接方式,能够节省80%的接线时间。无需使用特殊工具,就可以在现场轻松、安全地连接光伏组件、汇流箱和逆变器,最大限度提高布线连接效率。

值得一提的是,SUNCLIX光伏连接器采用可退线的结构化设计,可重复多次使用连接器,在拆卸时只需一把螺丝刀便可快速完成,方便现场人员的快速拆装,有效降低用户后期的电站维修保养成本。对于大功率逆变器应用,相较需要工具锁放的方案,能够节省25%的安装空间,满足逆变器大功率、小型化的发展趋势。

XLIX弹簧连接器

01、“降本增效”
“降本增效”一直是光伏行业的主旋律,随着光伏市场装机容量的持续提升,价格是光伏行业始终不能回避的话题。是否能够提供既能实现弹簧的快速接线,又能够满足中国市场对于产品的性价比要求.
菲尼克斯电气于2022年推出了新一代XLIX光伏弹簧直流连接器。产品完整保留了SUNCLIX经典的弹簧快速接线和螺丝刀锁放功能,尤其针对逆变器的应用从插针结构、生产工艺等做了多方面的优化,满足光伏行业对于弹簧产品的成本要求。全自动装配产线,完全100%本土化生产,保证客户大批量订单的快速交付需求。

02、防患于未“燃”!
菲尼克斯XLIX连接器产品从设计阶段开始到最终生产完成,产品通过严格的测试要求。连接元件采用高性能绝缘材料和低接触电阻的高品质插针,性能稳定,认证齐全,确保可靠经久耐用。

媒体联系方式
Eva von der Weppen | Corporate Communications