您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

采用Push-X技术的先进测量变送器端子

2024-04-22(年-月-日)
XTVMEA 6互感器接线端子

新款菲尼克斯电气XTVMEA 6测量变送器端子的主要特性是可自动短接电流互感器。这一“先接后断”功能可助力电流互感器在各项维护和测试作业中实现安全运行。

新款测量变送器端子采用了免工具的简便Push-X连接技术。该技术操作灵活快速,适合连接各类带和不带冷压头的导线。依托侧面进线设计,接线端子可具备清晰易读的大面积连接标识。XTVMEA 6测量变送器端子在能源行业优势明显。产品适用于各类测量和保护应用。同时,端子还完全兼容菲尼克斯电气的现有ME 6系列接线端子。新款测量变送器端子也采用了人体工学设计和两组桥接井(三个一组)。端子可与Clipline complete系统附件搭配使用。菲尼克斯电气也提供用于短接的新款附件。凭借C-MEA...操作杆和SB-MEA...插拔式桥接杆,即可同时操作和短接多个接线端子。具备相同外形的直通式接线端子和接地端子进一步丰富了XTVMEA 6产品系列。

媒体联系方式
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企业传播