应用案例 ·
2024-09-13(年-月-日)

播种未来 德国南部的Alztaler Hofmolkerei奶牛场为例,展示了对技术创新的共同热情与未来农业的联系。

两人站在绿茵上的电动拖拉机前

简介

田野间的电力驱动设备:Tadus拖拉机是实现碳中和未来的有力证明。这款拖拉机也生动展现了像Thaddäus Baier博士(Tadus GmbH创始人)以及Frank Bulmahn(Phoenix Contact Deutschland GmbH解决方案工程师)这类人的个人经历,他们坚信碳中和农业已经到来。

两人站在电动拖拉机旁

Thaddäus Baier博士认为农业的未来在于电气化

化石燃料可退出历史舞台

一位拥有航空航天工程学位,目前正携手专业团队研发电动拖拉机,并准备投入量产。另一位是就职于菲尼克斯电气的资深模具工兼销售专家,拥有14年从业经验,专注于电动汽车定制化解决方案。

在现代农业中,化石燃料仍广泛应用于机械设备、灌溉系统以及建筑的供能。必须要使用化石燃料吗?”并不是。“Thaddäus Baier博士断言道。Tadus拖拉机的开发者认为许多农场已具备必要基础设施,足以实现环保节能的运营模式。德国联邦统计局的最新数据显示,在2023年,有26%的德国农民生产可再生能源。其中94%使用了光伏系统。德国各地的农场共安装了61,200套光伏系统。

男子将充电枪插入电动拖拉机的充电插座

试驾后,Frank Bulmahn还测试了Tadus拖拉机的充电性能

电动拖拉机助力构建可持续农业

Tadus拖拉机车顶装有光伏系统,墙上装有家用充电桩,这足以证明该款设备是构建可持续农业的关键一环。拖拉机使用、存储和提供可再生能源,助力农场实现全电气社会愿景。因此成为了行业耦合的典范,实现按需使用可再生能源。

电动拖拉机目前仍是测试车辆,在Alztaler Hofmolkerei奶牛场进行测试。拖拉机的功率高达100 kW,非常适合收割干草,Phoenix Contact Deutschland GmbH的销售专家Frank Bulmahn在驾车穿过牧场后笑着说:”哇,它跑得真快!“

这次试驾并不是Frank Bulmahn首次造访Thaddäus Baier博士和体验Tadus项目。两人对技术创新和远见卓识满怀热情。”在启动Tadus拖拉机时,充电插座出现了一个小问题。我们只需要给菲尼克斯电气打个电话,Frank Bulmahn便会赶到现场,并对项目充满热情。”Baier解释说。这种专注和全力支持给他留下了深刻印象。“我从未期望这种规模的公司会提供如此服务。”

站在农舍中的两人

光伏系统和Tadus拖拉机未在田间使用时,可用于烘干草料。

”我们需要拥有远见卓识的人才“

Frank Bulmahn在谈到他参与的Tadus项目时解释说:”这个项目将重塑农业。“ ”在推动发展全电气社会方面,这正是我们需要的人才和理念。“ 对这位销售专家而言,直接接触Thaddäus Baier等开发者是他工作的关键。”在正确的时机汇集合适的产品与专业的人才,并积极提供支持,这是我的工作热情所在。“

菲尼克斯电气欧标CCS充电插座是用于Tadus拖拉机的理想之选。插座可承载250 A的持续电流,短时负载电流可达500 A。凭借高达IP6K9K(正面区域)和IP67的防护等级,充电插座特别适用于条件恶劣的农业应用。

Frank Bulmahn在参观Alztaler Hofmolkerei奶牛场时亲眼见证了这些。这座家庭有机农场距离基姆湖 (Lake Chiemsee) 30公里。农场拥有60头草饲奶牛,为自产的黄油、酸奶和奶酪等各类产品提供有机牛奶。

在冬季,干草饲料产自农场自有的草料烘干设施,这也是农场最大的能源消耗设备之一。为达到理想烘干效果,30 kW风扇和25 kW除湿机夜以继日地运转。农场的自有光伏系统基本满足了供电需求。不过,当Tadus拖拉机不需要在田间工作时,亦可在烘干设备领域一展身手。除移动式作业外,拖拉机还可作为储能系统集成到楼宇管理中。得益于可替换的电池系统,拖拉机能够随时投入使用。

手持充电枪

在今后的农业生产中,使用充电会像使用挤奶机挤奶一样自然

潜在成本降低多达80%

”考虑到在全年8000个小时中,拖拉机的工作时间只有500到1,000个小时,这为潜在应用提供了新机遇。“Thaddäus Baier说道。拖拉机发展潜力巨大。根据德国联邦机动车交通管理局统计,德国农业部门使用的拖拉机数量超过300,000台,每年新增数量达30,000台。同时,农民面临的压力也日益增加,促使他们采用更为经济高效的工作方式,即将取消的柴油补贴只是导火索之一。”基于该奶牛场的条件,仅需使用光伏系统即可降低80%的拖拉机运行成本。这还未计算将光伏系统集成到楼宇管理的附加值。“

Tadus团队目前正全力推进拖拉机的量产工作。预计到2025年年中,200 kWh电池容量的原型车即可下地试机,并将于2025年年底投放市场。在前往德国南部时,Frank Bulmahn随身携带着相应充电插座,他深知:”在打造可持续发展的未来社会时,行动胜于雄辩。“

总结

Thaddäus Baier博士与Frank Bulmahn的合作,深刻展现了技术创新是如何为碳中和农业奠定基础。作为可持续农业的象征,Tadus拖拉机彰显了可再生能源和现代技术的潜力。在Alztaler Hofmolkerei奶牛场的试运行便是一个例证,展示了农场如何通过使用光伏系统和电动拖拉机来大幅降低运营成本,同时为气候保护作出重要贡献。在打造高效且可持续的未来农业以及全电气社会方面,像Baier和Bulmahn这类人的远见卓识与决心至关重要。

作者: Nicole Koch

邮箱:

联系专家

全电气社会专家团队
AES专家团队
“我们乐于就全电气社会和行业耦合为您出谋划策。”

更多帖子