葡萄牙子公司实现耗能透明化
若想节约能源,就需得知电力的确切去向。
项目目标
高分辨率传感器技术和测量数据采集正是长期节约资源以及降低能耗的有效措施。数字化为此奠定了基础。
重要节点
- 依托详尽能耗数据提高透明度
- 针对性投资的决策依据
- 使用支持物联网功能的智能控制系统
- 为类似客户项目提供蓝图
12
长期措施的月份数
将数字化变为现实
没有长篇大论的解释,直接示范实践。在葡萄牙辛特拉 (Sintra),当地人民的能力已在数世纪间得到展现。辛特拉的人文景观和古老宫殿被联合国教科文组织列为世界遗产是有充分理由的。在此城镇背景下,成立于2008年的菲尼克斯 电气子公司仍是年轻企业,并且更加致力于提高可持续性。这点同样适用于该项目:当可以直接展示如何使用先进技术提高能源效率时,就无需过多赘述了。
我们向市场展示旗下解决方案如何经济高效地保护气候。
基于可靠信息做出决策
若想要提高运营过程的能源效率,就需要数据以从中提取信息。因此,项目另一部分涉及将收集到的信息传输至物联网信息系统。由此产生了当下备受关注的、不同时间段能耗数据评估。基于评估即可确认整个时间段的能耗趋势,为采取长期节能措施奠定基础。与此同时,公司还将投资先进硬件以取代低效笨重的系统。在投资回报方面,带来较高效率增益的工作又可体现在收集到的数据中。
关注我们
Carlos Coutinho
市场经理,葡萄牙