Полная сила ветра против киберпреступности Phoenix Contact защищает ветряные колеса и другие устройства для выработки возобновляемой электроэнергии от киберпреступности с помощью эффективных решений по обеспечению безопасности.
Краткое резюме
Атака на систему энергоснабжения не обязательно приведет к полному отключению электричества - даже удаленные ветросиловые установки теперь подключены к сети, что делает их выгодной мишенью для хакеров. Именно здесь Хауке Кестинг, член команды Phoenix Contact Security, видит себя спарринг-партнером для производителей, инвесторов и операторов ветросиловых установок: вместе мы стремимся найти правильные способы защиты ветросиловых установок от киберпреступности.
Благодаря mGuard компания Phoenix Contact получила в свое распоряжение маршрутизатор со встроенным брандмауэром. Однако только технические средства не способны предоставить достаточный уровень защиты. Поэтому услуги Phoenix Contact в основном заключаются в предоставлении клиентам комплексного анализа безопасности на 360°. А для существующих систем важно уточнить, какие варианты модернизации доступны для старых систем и как можно максимально эффективно модернизировать существующую автоматику. Весь процесс не зависит от производителя.
Специалист по промышленной безопасности: Хауке Кестинг
Ущерб от кибератак исчисляется триллионами
Глобальный экономический ущерб от киберпреступлений огромен - более одного триллиона долларов США только в 2020 году, как показало исследование «Скрытые затраты на киберпреступность», проведенное McAfee, одной из ведущих компаний по онлайн-защите. Изначально хакерский бизнес был сосредоточен на традиционных офисных ИТ, но теперь сфера деятельности все больше расширяется и включает автоматизацию.
Острова счастья больше не существует. Хауке Кестинг присоединился к Phoenix Contact, чтобы защитить ветряные колеса и другие устройства для выработки возобновляемой электроэнергии, от киберпреступности с помощью эффективных решений в области безопасности. Таким образом, Кестинг - один из тех людей в Phoenix Contact, которые вносят вклад в безопасность сбалансированных действий. Защита от преступных посягательств. Еще в детстве Кестинг переехал на гору Хоэ Аш в Экстертале - возвышенность, которая с высотой 371 метр над уровнем моря так удачно подходит для сбора энергии ветра. В 1998 году здесь, в Липпер-Бергланде, было запущено первое общественное ветряное колесо, в котором было много новаторского. С высотой мачты 77 метров установка, построенная компанией Nordex, является карликом по сравнению с существующими машинами. Мощность в 600 кВт в те времена можно сравнить с 3,5 МВт сегодня. Две новые установки Enercon работают над Бломбергом с 2020 года.
Вырабатывайте и защищайте ценную электроэнергию
В те времена Хауке Кестинг был увлечен энергией ветра, но сегодня этот опытный специалист в области радио- и телевизионной техники занимается вопросами обеспечения безопасности ветросиловых установок. Сегодня безопасность при выработке электроэнергии из возобновляемых источников уже не ограничивается локальными требованиями к безопасности в эксплуатации. Кестинг - специалист по ИТ-безопасности в Центре компетенции Phoenix Contact. Рост сетевой интеграции установок и объединение целых ветропарков в коммуникационные блоки привело к повышению угрозы киберпреступности.
Когда дует ветер, энергия течет - без угля, газа или нефти. Ветросиловые установки - это важный компонент для энергетического перехода, а еще это отличный способ заработать деньги. Но все это работает только в том случае, если мельницы вращаются. При современном уровне развития технических средств автоматизации главной целью является повышение эффективности. Это достигается, например, за счет полностью автоматической регулировки лопастей и гондол с помощью электроприводов. Их задача: обеспечить оптимальное положение ветросиловой установки на ветру - или полностью убирать ее, если ветер дует слишком сильно. Что произойдет, если неавторизованные лица с криминальными интересами смогут незаметно изменить пределы вмешательства в систему управления или деактивировать автоматические системы отключения?
В ассортимент входит устройство mGuard, оснащенное маршрутизатором со встроенным межсетевым экраном. Однако для обеспечения достаточного уровня безопасности недостаточно только технических средств.
Энергия ветра или ветряные мельницы, перемалывающие зерно: оба случая важны для удовлетворения основных потребностей людей
От автономного решения до сетевой установки
«Первые ветросиловые установки были явно автономными решениями и, соответственно, устойчивыми к киберпреступности», - говорит Хауке Кестинг, оглядываясь назад. «Если что-то не работало, кто-то должен был приехать на место». Сегодня, с другой стороны, современные сетевые системы не только отправляют журналы ошибок, рабочие данные и сигналы тревоги. Они также открывают возможность оптимизации работы с помощью удаленного доступа. Теперь у хакеров есть все шансы нанести ущерб или шантажировать операторов, внедряя вредоносные программы Ransom и парализуя работу систем. Ransom - это английское слово, обозначающее выкуп.
Именно поэтому Хауке Кестинг, сотрудник сервисной службы Phoenix Contact Security, видит себя в качестве спарринг-партнера для производителей систем, инвесторов и операторов. Вместе мы должны найти правильные способы защиты ветросиловой установки от киберпреступности. «В ассортимент входит устройство mGuard, оснащенное маршрутизатором со встроенным межсетевым экраном. Однако только технические средства не способны предоставить достаточный уровень защиты», - говорит отец семейства. Поэтому услуги Phoenix Contact в основном заключаются в предоставлении клиентам комплексного анализа безопасности на 360°. А для существующих систем важно уточнить, какие варианты модернизации доступны для старых систем и как можно максимально эффективно модернизировать существующую автоматику. Весь процесс не зависит от производителя.
Инвестиции в защиту от киберпреступности
Для Хауке Кестинга люди в цепочке создания стоимости не менее важны. «Но какая польза даже от самого лучшего межсетевого экрана, если сотрудник, например, в отеле поймал вирус во время обновления встроенной программы и зараженный файл загрузил напрямую в установку минуя межсетевой экран»? Тот, кто действительно серьезно относится к безопасности, должен также вовлекать свой персонал в вопросы безопасности, повышая доверие и ответственность. По словам Кестинга, хакерские атаки всегда хорошо подготовлены и планируются заблаговременно. И на фоне войны в Украине, стремления к большей энергетической автономии и расширения использования «возобновляемых источников энергии»: безопасность приобретает все большее значение. «Интерес заметно растет, и количество запросов нам значительно увеличилось с осени 2021 года. Эта тема постепенно доходит до сознания людей. Угроза существует - как бы печально это ни было».
Поэтому стоит инвестировать в защиту от киберпреступлений. Однако для человека, родом из небольшой деревни Эшенбрух в Липпе, за этим стоит личное увлечение, уходящее корнями в его собственное детство. 50-летний мужчина - выходец из фермерской семьи. «Мой брат взял бизнес в свои руки», - говорит он, проводя сравнение между энергией ветра и ветряными мельницами, которые перемалывают зерно. «В обоих случаях речь идет о базовом снабжении людей - продуктами питания или электроэнергией».
Свяжитесь с нашими экспертами
Дополнительные материалы
Сети постоянного тока для объединения секторов
Электромобильность, солнечные установки и аккумуляторные накопители совершают революцию в промышленности.
Энергоаккумуляторы объединяют сектора
Важность инновационной технологии подключения для безопасной работы энергоаккумуляторов и реализации концепции All Electric Society.