23.02.2024

Энергоаккумуляторы объединяют сектора, но что объединяет энергоаккумуляторы? Важность инновационной технологии подключения для безопасной работы энергоаккумуляторов и реализации концепции All Electric Society.

Аккумуляторная система накопления энергии в контейнерной конструкции

Краткое резюме

Стационарные системы накопления энергии - незаменимое звено в объединении секторов. Их безопасность и надежность не в последнюю очередь зависят от используемой технологии подключения. Она обеспечивает передачу энергии и данных без помех.

Энергоаккумулятор в All Electric Society

Смягчение последствий изменения климата и снижение геополитической зависимости - одни из самых важных вопросов современности. Идея All Electric Society и объединения секторов в рамках этой идеи предлагает возможные решения. Наше общество, здания, производственные мощности, мобильность и инфраструктура должны быть объединены в энергетическую и информацилнную сеть. В All Electric Society для этого используются возобновляемые источники энергии, которые в наличии в неограниченном объеме и не производят вредных выбросов.

Энергия ветра и солнца не доступна постоянно. Однако современное общество испытывает постоянный энергетический голод, 24 часа в сутки. Стабильное снабжение возможно только при условии промежуточного хранения избыточной энергии, чтобы в случае необходимости ее можно было использовать позже - например, с помощью аккумуляторных систем накопления энергии.

Аккумуляторный модуль с аккумуляторными элементами и печатной платой

Аккумуляторный модуль с аккумуляторными элементами и печатной платой

Структура и принцип работы

В зависимости от мощности эти стационарные системы размещаются в корпусах приборов, шкафах управления или даже контейнерах. Однако базовая модульная структура всегда схожа. Существует три типа электрических соединений: соединение питания, соединение сигнала и соединение данных, что является синонимом передачи потоков энергии, аналоговых сигналов для мониторинга и управления, а также цифровых сигналов.

Самой маленькой единицей аккумуляторной системы хранения энергии является аккумуляторный элемент - собственно накопитель. Многие из этих элементов объединены в аккумуляторный модуль и электрически соединены между собой (питание). Электроника обеспечивает сбалансированный заряд/разряд для всех элементов. Это называется балансировкой элементов (сигналов). Температурные датчики отслеживают тепловое поведение элементов (сигналов).

Аккумуляторная стойка с Power Control Unit и аккумуляторными модулями

Аккумуляторная стойка, состоящая из Power Control Unit в верхнем положении и нескольких аккумуляторных модулей

Несколько аккумуляторных модулей объединяются в накопительный шкаф и соединяются на уровне питания. Все модули обмениваются информацией (данными) друг с другом и с блоком управления шкафа, так называемым Power Control Unit (PCU). Для подключения, например, внешних датчиков аккумуляторные модули и PCU часто имеют сигнальные интерфейсы в дополнение к разъемам питания и передачи данных.

Модульная конструкция системы хранения энергии

В системе несколько шкафов для хранения соединены между собой на трех вышеупомянутых уровнях: питания, сигналов и данных. Вышестоящий контроллер на самомо высоком уровне представляет собой системное управление. Здесь все электрические соединения от шкафов для хранения снова соединяются вместе. В нем также находятся внешние интерфейсы энергоаккумулятора. Обмен энергией с сетью осуществляется с помощью силовой электроники. Сигналы от различных вспомогательных устройств поступают в систему управления, например, пожаротушения. Система управления взаимодействует с оператором сети и поставщиками услуг, которые могут получить доступ к системе хранения, через соответствующие соединения для передачи данных.

Сердечно-сосудистая система энергоаккумулятора

Электрические связи в энергоаккумуляторе можно представить как нервную и сердечно-сосудистую системы. Энергетические потоки соответствуют кровотоку, по которому транспортируется жизненная энергия, сигналы – нашим органам чувств, например, температуры, газов и визуальных впечатлений. Линии данных используются для обмена информацией, подобно нервам. Если что-то не так с кровеносной или нервной системой, человек плохо себя чувствует и заболевает. Аналогичная ситуация наблюдается и в системах энергоаккумуляторов. Неисправности в электрических соединениях вызывают сбои и отказы в работе системы и в определенных ситуациях даже могут привести к разрушению всей системы.

Примеры ошибок в технологии подключения

Три примера показывают, насколько важна технология подключения, начиная с силовой кабельной разводки:

  1. Во многих случаях для подключения аккумуляторных модулей на уровне питания используется классическое винтовое соединение. При неблагоприятных обстоятельствах резьбовые соединения могут ослабнуть. Если при первом подключении или при последующем обслуживании будут допущены ошибки, это приведет к увеличению сопротивления контактов. В лучшем случае это выражается в тепловых потерях, а в худшем - в сильном перегреве, который может привести даже к возгоранию накопителя и, как следствие, к его полному разрушению.

  2. Типичным сигнальным соединением является подключение кабеля датчика тока к печатной плате. Часто они спаиваются напрямую, что создает риск так называемых холодных паяных соединений в сочетании с оголенными концами кабеля. Это приводит к получению неверной информации о сигнале, например, к слишком низким значениям измеряемого тока. Если токи зарядки и разрядки будут слишком высокими, аккумулятор будет стареть гораздо быстрее.

  3. Соединения для передачи данных часто устанавливаются с помощью патч-кабелей, т.е. штекерных кабелей. Если не обеспечивать качество, например, небольших допусков на размеры и высококачественных поверхностей контактов, при передаче данных могут возникать ошибки. Это приводит к сбоям в работе системы или даже к ее отказу, а в худшем случае даже к повреждению аппаратного обеспечения.

Технология подключения энергоаккумуляторных систем

Инновационные технологии подключения питания, сигналов и данных для использования в энергоаккумуляторных системах

Рекомендации по выбору технологии подключения

Как можно избежать описанных выше ошибок, которые всегда приводят к финансовым потерям для операторов энергоаккумуляторов? Для подключения питания следует использовать штекерные соединители там, где не могут быть обеспечены определенные условия монтажа. Это относится и к силовым соединениям, которые необходимо выполнить при монтаже и обслуживании.

При соединении свободных концов кабеля с печатной платой вместо пайки можно использовать инновационные технологии подключения. Например, клеммы с ножевыми контактами не требуют предварительной обработки конца проводника и, как и пружинные соединения, обеспечивают высокий уровень удобства и максимальную надежность. Условия окружающей среды определяют требования к соединениям для передачи данных. Например, штекерные соединители для передачи данных с защитой IP идеально подходят для условий с высокой степенью загрязнения или влажной средой, а промышленные - для жестких механических условий.

Заключение

То же самое относится и к системам хранения энергии: тот кто экономит на первоначальных инвестициях, в процессе эксплуатации заплатит больше. Кроме того, эти устройства и установки часто используются в важных для системы приложениях. Поэтому надежность является важной характеристикой для успешной реализации концепции All Electric Society. Решающую роль здесь играют электрические соединения. Им следует уделять повышенное внимание.

Автор: Dr. Rüdiger Meyer

Электронная почта:

Свяжитесь с нашими экспертами

Команда экспертов All Electric Society
All Electric Society-Expertenteam
«Мы будем рады проконсультировать Вас по вопросам All Electric Society и объединения секторов».

Дополнительные материалы