Зеленая энергия и безопасность Хауке Кестинг и Phoenix Contact защищают ветросиловые установки от киберпреступлений.
Краткое резюме
В мире, где возобновляемые источники энергии играют все более важную роль, ветросиловые установки все чаще становятся мишенью для киберпреступников. В этой статье рассказывается о проблемах и работе Хауке Кестинга, специалиста Phoenix Contact по безопасности ИТ, который специализируется на защите ветряных колес и других генераторов электроэнергии из возобновляемых источников от кибератак. Узнайте, как Кестинг и его команда помогают сделать энергетический переход более безопасным: от повышения сетевой интеграции до вовлечения сотрудников в процесс обеспечения безопасности.
Основная статья
Значение возобновляемых источников энергии постоянно растет. В то же время ветросиловые установки все чаще становятся мишенью для киберпреступников. В этой статье мы рассказываем о задачах и работе Хауке Кестинга, специалиста Phoenix Contact по безопасности ИТ, который специализируется на защите ветряных колес и других генераторов электроэнергии из возобновляемых источников от кибератак. Узнайте, как Кестинг и его команда помогают повысить безопасность энергетического перехода - от все более широкой сетевой интеграции установок до вовлечения сотрудников в процесс обеспечения безопасности.
Производительность энергии ветра имеет свою цену
Ветросиловые установки выполняют ключевую функцию в процессе энергетического перехода. Они вырабатывают чистую энергию, необходимую нам для борьбы с изменением климата. Технические средства автоматизации играют важную роль в повышении эффективности этих установок. Однако рост автоматизации повышает также риски, связанные с возможностью несанкционированного доступа в системы управления. В результате существует опасность остановки работы или даже повреждения оборудования.
Технологический прогресс приводит к появлению новых рисков
За прошедшие годы ветросиловые установки были значительно модернизированы. От небольших коммунальных ветряных колес, получивших распространение в 1990-х годах, до современных высокопроизводительных установок мощностью 3,5 МВт. Однако это развитие принесло с собой и новые проблемы, особенно в области безопасности.
Киберугрозы в области энергии ветра: растущая опасность
Усиление интеграции ветросиловых установок в сеть и использование систем связи повышают их уязвимость к кибератакам. Хауке Кестинг, который с самого начала был увлечен идеей энергии ветра, теперь занимается вопросами безопасности этих установок. Безопасность ИТ в процессе выработки электроэнергии из возобновляемых источников требует комплексного подхода, поскольку у кибератаки могут иметь далеко идущие последствия.
Угроза киберпреступности реальна и постоянно растет. Раньше ветросиловые установки представляли собой изолированные системы, которые были устойчивы к киберпреступлениям. Когда в процессе эксплуатации возникали проблемы, то специалист выезжал на место. Современные интегрированные в сеть установки не только передают журналы ошибок, рабочие данные или сигналы тревоги, но и обеспечивают удаленный доступ с целью оптимизации работы. Хакеры воспринимают такую особенность как приглашение нанести ущерб или установить программу-вымогатель, чтобы шантажировать операторов и парализовать работу установок.
Сотрудничество и комплексные концепции безопасности
Хауке Кестинг тесно сотрудничает с производителями установок, инвесторами и операторами, чтобы защитить ветросиловые установки от кибератак. Phoenix Contact предлагает комплексный анализ безопасности и модернизацию существующих установок, поскольку невозможно решить все вопросы при помощи одного технического решения.
Хауке Кестинг, специалист Phoenix Contact по безопасности ИТ
Миссия Heartbeat: кибербезопасность как серьезное увлечение
Вопросы безопасности постепенно приобретают все большее значение. Интерес заметно растет, и количество запросов в Phoenix Contact значительно увеличилось с осени 2021 года. Безопасность ветросиловых установок - это не только деловая необходимость, но и серьезное увлечение Хауке Кестинга. Сын фермера, который понимает важность ветросиловых установок для удовлетворения базовых потребностей людей, Хауке активно работает над тем, чтобы обеспечить безопасность и успех возобновляемых источников энергии.