20.02.2024

Чистая вода для Боденского озера Инновационное решение для обеспечения чистой воды в Боденском озере и эффективного контроля за работой насосов.

Очистная установка в Констанце (Германия)

Краткое резюме

Phoenix Contact помогает городу Констанц поддерживать чистоту Боденского озера с помощью инновационного решения PumpMonitor. Это изделие обеспечивает экономичную и сбалансированную эксплуатацию водной инфраструктуры центральной очистной установки, в частности насосов.

Предприятие по утилизации отходов города Констанц занимается эксплуатацией крупнейшей коммунальной центральной очистной установки в регионе Боденского озера. Территория водосбора охватывает различные города и общины, включая Кройцлинген в Швейцарии.

26 насосных станций на участке протяженностью почти 300 километров

Для транспортировки сточных вод на очистную установку необходимо преодолеть большие расстояния и перепады высот в канализационной сети длиной почти 300 км. В общей сложности используется 26 насосных станций, из которых критически важную функцию выполняет насосная станция для подачи воды в очистную установку. При этом, с одной стороны, необходимо обеспечить постоянную готовность насосов, а с другой стороны, они должны работать с минимальными энергозатратами.

Клапаны и трубопроводы в центральной очистной установке города Констанц

На центральной очистной установке предприятия по утилизации отходов города Констанц работают 26 насосных станций

Состояние насосов под контролем

На этом этапе была привлечена компания Phoenix Contact. Компания разработала PumpMonitor, инновационное решение для контроля состояния и эффективности работы насосов. Система анализирует механические, гидравлические и электрические показатели, предоставляя информацию о состоянии каждого отдельного насоса. Она также определяет оптимальную потребляемую мощность в зависимости от объема перекачиваемых сточных вод и отображает результаты в виде светофора. С помощью PumpMonitor операторы могут отслеживать состояние насосов в реальном времени и разрабатывать эффективные стратегии обслуживания.

Светофор для чистой воды

Использование PumpMonitor позволяет сотрудникам предприятия по утилизации отходов более целенаправленно планировать и проводить работы по техническому обслуживанию. Это позволяет избежать ненужного времени простоя и увеличить эффективность обслуживания. Также оптимизируется энерогоэффективность работы насоса, что не только экономит средства, но и защищает окружающую среду.

Появление таких проблемы, как падение уровня грунтовых вод, увеличение загрязнения, микропластик и ухудшение погодных условий, приводит к повышению требований. Решения Smart Water Phoenix Contact представляют собой новый уровень прозрачности, эффективности и бережного отношения к водным ресурсам.

Команда специалистов в области промышленных устройств для водоснабжения и канализации

Чистота Боденского озера имеет большое значение. Благодаря инновационному решению PumpMonitor компания Phoenix Contact способствует поддержанию имиджа озера как места для безмятежного отдыха. Эта технология показывает, как сочетание инженерных знаний и современных технологий может помочь решить экологические проблемы и при этом получить экономические выгоды.

Автор: Pia Schlegel

Электронная почта:

Свяжитесь с нашими экспертами

Команда экспертов All Electric Society
All Electric Society-Expertenteam
«Мы будем рады проконсультировать Вас по вопросам All Electric Society и объединения секторов».

Дополнительные материалы