Функциональные расширения для контроллеров зарядки переменным током: новая концепция закона о калибровке упрощает сертификацию благодаря обновлению программного обеспечения

22.07.2025
Контроллеры зарядки переменного тока CHARX control

Контроллеры зарядки переменным током CHARX control modular Phoenix Contact являются центральной частью интеллектуальной и сбалансированной зарядной инфраструктуры режима 3 для электромобилей.

Программное обеспечение версии 1.8.0 позволяет реализовать новую, упрощенную концепцию закона о калибровке с поддержкой OCMF, которая исключает контроллер зарядки из измерительной капсулы, имеющей отношение к закону о калибровке. Это упрощает архитектуру системы и значительно снижает затраты на сертификацию и обслуживание для производителей и операторов зарядной инфраструктуры.

Новая концепция закона о калибровке для контроллера зарядки переменным током CHARX control modular определяет энергоизмерительный счетчик как единственный компонент так называемой измерительной капсулы. В этой модели контроллер зарядки выступает лишь в качестве прозрачного интерфейса между энергоизмерительным счетчиком и бэкендом OCPP, который не обрабатывает и не изменяет данные, относящиеся к закону о калибровке.

Такая концептуальная переориентация имеет множество преимуществ:
• Упрощенная сертификация: проверки в рамках закона о калибровке остаются центральным элементом сертификации. Однако теперь процесс стал значительно проще: поскольку контроллер зарядки больше не является частью измерительной капсулы, отпадает необходимость в трудоёмкой проверке программного обеспечения. В частности, это касается валидации механизмов подписания и расшифровки, обработки измеренных данных и ведения журнала событий согласно требованиям закона о калибровке. Такое упрощение значительно снижает объем проверок и ускоряет процесс сертификации.
• Актуальность: обновление программного обеспечения контроллера зарядки больше не приводит к потере сертификата о калибровке — сертификат остается действительным.
• Конструктивная гибкость: программное обеспечение контроллера зарядки больше не настраивается под конкретную модель энергоизмерительного счетчика. Это означает, что можно использовать различные модели счетчиков, что обеспечивает гибкость и масштабируемость решения в области зарядки.
• Функциональное равенство всех пользователей: благодаря новой концепции закона о калибровке все пользователи — независимо от того, активирована ли у них функция закона о калибровке — получают одинаковый набор функций.

Последовательное разделение функций измерения в рамках выполнения требований закона о калибровке и функций коммуникации не только упрощает и повышает надежность инфраструктуры, но и облегчает ее адаптацию к будущим требованиям. Реализация новой концепции закона о калибровке осуществляется в процессе обновления программного обеспечения, которое будет доступно с августа на странице загрузок соответствующего артикула.
Благодаря открытой платформе Linux контроллеры зарядки переменным током Phoenix Contact оптимально подготовлены для приложений IoT, умных сервисов и объединению секторов, а теперь еще и к более эффективному выполнению требований закона о калибровке.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации