O OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access, Acesso Múltiplo por Divisão de Frequência Ortogonal) permite que o Ponto de Acesso divida efetivamente os canais para que possa se comunicar com vários dispositivos (clientes) simultaneamente em um único canal. Essa tecnologia permite que mais usuários sejam atendidos em menos tempo. Isso melhora consideravelmente a eficiência e reduz significativamente a latência em redes sobrecarregadas. A melhoria da QoS geral permite, portanto, a utilização eficaz da largura de banda em um ambiente com alta densidade de WLAN.
Eficiência e desempenho - o padrão WLAN Wi-Fi 6
Com o advento da Ethernet na automação, a LAN sem fio também se estabeleceu em muitas aplicações, especialmente em aplicações móveis ou em movimento. Portanto, o número de redes WLAN e de dispositivos WLAN nas instalações aumentou significativamente nos últimos anos. A LAN sem fio de alto desempenho, eficiente e robusta é necessária para lidar com esse crescimento. Com o Wi-Fi 6/6E, agora está disponível uma nova tecnologia WLAN que oferece exatamente esses pontos fortes.
Suas vantagens
- Especialmente seguro: atende ao mais alto padrão de segurança WPA3
- Melhor desempenho com capacidade de usuário especialmente alta graças à tecnologia OFDMA e MIMO
- Alto desempenho com taxas de dados de até 1440 MBit/s
- Comunicação confiável na banda exclusiva de 6 GHz com Wi-Fi 6E (dependendo das autorizações do país)
- Roaming rápido e confiável para aplicações móveis
O padrão IEEE 802.11ax
O Wi-Fi 6, também conhecido como IEEE 802.11ax, é o novo padrão para redes sem fio. Seus principais recursos incluem
- taxas de transmissão de dados mais elevadas,
- melhor desempenho em ambientes sobrecarregados,
- baixa latência
- maior eficiência energética
Assim, o Wi-Fi 6 permite a utilização eficiente do espectro de frequência, melhora a taxa de transferência de dados para todos os dispositivos de uma rede e, ao mesmo tempo, garante flexibilidade e confiabilidade. O novo padrão foi projetado para atender às crescentes demandas de conectividade sem fio em um mundo cada vez mais digital.
Comparação dos padrões WLAN Wi-Fi 4 e 6
A introdução do Wi-Fi 6 representa um marco importante no desenvolvimento de redes sem fio e oferece uma série de melhorias em relação ao seu antecessor, o Wi-Fi 4:
Wi-Fi 4 | Wi-Fi 6 | |
---|---|---|
Padrão IEEE | IEEE 802.11n | IEEE 802.11ax |
Padrão de segurança | WPA2 | WPA3 |
Faixa de frequência | 2,4 e 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz (dependendo das certificações específicas do país) |
MU MIMO | Somente no download | No download e no upload |
Taxa de transmissão máxima | 300 MBit/s (2x2 Mimo, 40 MHz) | 2.400 MBit/s (2x2 MIMO, 160 MHz) |
Target Wake Time (TWT) | ||
OFDMA | ||
Coloração BSS |
WLAN na gama de 6 GHz: Wi-Fi 6E
O Wi-Fi 6E transfere todos os recursos do Wi-Fi 6 para a banda de 6 GHz. Ao utilizar essa faixa de frequência adicional, o Wi-Fi 6E oferece canais mais amplos e menos interferência, resultando em velocidades de transmissão mais altas e melhor desempenho. Como os Wi-Fi 1 a 6 não são compatíveis com 6 GHz, os dispositivos Wi-Fi 6E recebem uma faixa exclusiva de baixa densidade, onde ocorre menos interferência. Isso também resulta em uma latência muito baixa: os dados são transmitidos rapidamente e o atraso é correspondentemente baixo.
Funções do Wi-Fi 6 e do Wi-Fi 6E
A função de reutilização espacial com Basic Service Set (BSS) permite que os canais próximos uns dos outros sejam utilizados com mais eficiência e que a interferência seja reduzida. BSS é uma tecnologia com a qual os sinais de diferentes dispositivos de WLAN no mesmo canal podem ser distinguidos uns dos outros, marcando-os com códigos de cores (ou números). Isso significa que vários dispositivos podem usar o mesmo canal sem interferir uns com os outros.
MU-MIMO (Multi-User Multiple Input Multiple Output) é uma tecnologia que permite que um Ponto de Acesso atenda a vários dispositivos simultaneamente, em vez de um após o outro. Ao dividir todos os fluxos espaciais disponíveis em vários dispositivos, os pacotes de dados grandes podem ser processados com mais eficiência. Isso melhora significativamente o desempenho da rede, especialmente em ambientes de alta densidade.
O padrão de segurança WPA3 aprimora a segurança das redes sem fio, acrescentando camadas adicionais de segurança. Para garantir a comunicação segura em redes abertas, o WPA3 é cada vez mais suportado por dispositivos compatíveis com Wi-Fi 6.
O TWT (Target Wake Time) permite que os dispositivos definam horários específicos para a comunicação com o Ponto de Acesso. Isso significa que um dispositivo permanece inativo até que seja sua vez de transmitir dados para o Ponto de Acesso. Essa função ajuda a estender o tempo de execução dos dispositivos operados por bateria e a economizar energia.
Roaming automático dos dispositivos móveis na rede WLAN
Roaming – mobilidade na rede
Um ponto forte especial do Wireless LAN é a mobilidade dos dispositivos na rede. Os dispositivos podem se movimentar livremente em uma rede WLAN ampla, mudando sua conexão sem fio automaticamente para o Ponto de Acesso com o melhor sinal de rádio. Esta operação é designada de roaming.
O campo de rádio de uma rede WLAN pode ser aumentado com os Pontos de Acesso adicionais desejados. A velocidade e a confiabilidade com que os dispositivos, os chamados clientes WLAN, podem mudar as células de rádio são de uma importância decisiva para as aplicações de automação. Um roaming rápido e confiável é uma característica de qualidade dos produtos WLAN industriais da Phoenix Contact.
Exemplos de aplicação As áreas de aplicação do WLAN em ambiente industrial são variadas. A crescente necessidade de comunicação para dados de processo e operacionais, bem como a maior mobilidade e flexibilidade de muitas aplicações exige o uso da comunicação de rede sem fio.
Os veículos autônomos estão sendo cada vez mais usados na fábrica inteligente para otimizar os processos de produção. O Wi-Fi 6 fornece uma infraestrutura crucial para garantir a comunicação confiável entre os FTFs e outros dispositivos em rede. Isso permite que eles naveguem com mais eficiência pelo galpão de produção, por exemplo.
A flexibilidade está se tornando cada vez mais relevante na fábrica inteligente. Para organizar os processos da forma mais eficiente possível, as máquinas e os sistemas de produção devem ser flexíveis em termos de localização. A conexão das máquinas à rede de produção permite a operação, a configuração e a manutenção móveis usando dispositivos finais digitais e, portanto, oferece exatamente a flexibilidade necessária na fábrica inteligente. O Wi-Fi 6 oferece taxas de dados consistentemente altas e estáveis, além de uma rede que permite a transmissão rápida de dados, mesmo com muitos dispositivos.
Aproveite todas as possibilidades da Ethernet industrial integrando peças da máquina móveis e de difícil acesso na sua rede sem fio: criação simples e econômica de uma rede sem fio, comunicação de manutenção reduzida e sem desgaste com peças móveis da máquina e em ambiente industrial adverso, comunicação sem fio segura através de SafetyBridge ou PROFINET e PROFIsafe.