Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Logotipo Bluetooth

Confiável como um cabo

Bluetooth é frequentemente a tecnologia de rádio adequada, quando for necessária uma transmissão rápida e confiável de dados de controle sob condições industriais difíceis. O modo de funcionamento especial do Bluetooth garante uma conexão sem fio extremamente confiável e robusta que, além disso, é definida rápida e facilmente. Habitualmente basta ligar o Bluetooth para ele funcionar, o que acontece em muitos milhares de aplicações há já muitos anos. Por esse motivo, o Bluetooth se estabeleceu nomeadamente na construção de máquinas e instalações como a solução de comunicação para a transmissão de dados de Ethernet e PROFINET ou sinais I/O para peças móveis ou rotativas das máquinas.

Suas vantagens

  • Comunicação sem fio muito confiável e robusta
  • Configuração rápida e simples
  • Podem ser operadas numerosas ligações sem fio em paralelo e sem interferências
  • Excelente coexistência com WLAN 802.11

Transmissão rápida e simples de dados de controle sob condições difíceis

O Bluetooth é uma tecnologia de rádio conhecida especialmente da área da telefonia móvel e dos acessórios de computadores. Mas o Bluetooth também tem propriedades excelentes, tais como as que são necessárias para o uso em redes de automação industriais.

Por esse motivo, o Bluetooth se estabeleceu na área da construção de máquinas e instalações como a solução de comunicação. O mesmo é especialmente adequado para a transmissão de dados de Ethernet e PROFINET ou sinais I/O para peças móveis ou rotativas das máquinas. O Bluetooth se baseia no padrão internacional IEEE 802.15.1 e funciona na banda ISM de 2,4 GHz que pode ser utilizada no mundo inteiro.

Realizar uma conexão sem fio confiável e robusta de forma simples

O Bluetooth se caracteriza pela sua comunicação sem fio extremamente robusta que funciona de modo confiável mesmo sob condições industriais adversas. Isso acontece porque a transmissão dos dados ocorre segundo o procedimento de salto de frequência, no qual o canal de transmissão é mudado após cada transmissão de dados. Isto ocorre até 1.600 vezes por segundo. Esta redundância de canal com até 79 canais de transmissão torna o Bluetooth extremamente insensível a interferências na banda de frequência.

Dessa forma, o Bluetooth permite realizar de forma simples conexões sem fio muito confiáveis que, entre outros, constituem uma condição para a comunicação de segurança (PROFIsafe, SafetyBridge, etc.). Os módulos Bluetooth da Phoenix Contact simplificam ainda mais a aplicação ao permitir que a conexão de comunicação seja estabelecida por um simples toque de botão.

Topologia: estruturas de rede Bluetooth típicas

Estruturas de rede Bluetooth típicas

Operar muitas ligações de rádio em paralelo

O Bluetooth é especialmente adequado para aplicações de rede sem fio estáticas pequenas com poucos dispositivos. Redes Bluetooth típicas são aplicações ponto-a-ponto simples ou redes pequenas com topologia em estrela com um máximo de sete dispositivos.

A tecnologia permite uma operação paralela sem falhas de muitas dessas aplicações. O Bluetooth difere assim consideravelmente do Wireless LAN: o WLAN permite criar redes grandes com muitos dispositivos, mas são poucas as redes que podem ser operadas paralelamente.

Excelente coexistência com WLAN

Tanto o Bluetooth como também o WLAN operam na banda de frequência de 2,4 GHz. Com isso estão pré-programados os conflitos (interferências) e as perturbações recíprocas.

Representação da coexistência entre Bluetooth e Wireless LAN através de AFH e Black Channel List

Boa coexistência entre Bluetooth e Wireless LAN através de AFH e Black Channel List

O Bluetooth está por isso equipado com um bom mecanismo de coexistência automático: o Adaptive Frequency Hopping (AFH). O AFH reconhece de forma confiável sistemas WLAN a partir de uma ocupação de meios de 10 % a 15 % e exclui automaticamente os canais ocupados por WLAN da própria utilização.

Para excluir desde o início quaisquer falhas e permitir um planejamento eficiente das frequências, nos módulos Bluetooth industriais da Phoenix Contact é possível excluir manualmente até três canais reservados para WLAN da utilização. Então, os módulos Bluetooth realizam a emissão somente nas faixas de frequência não utilizadas entre os canais WLAN e não perturbam o WLAN.

Exemplos de aplicação Áreas de aplicação típicas do Bluetooth industrial

Estação de automação sobre a água
Sistemas de rotação rápida
Comunicação com dispositivos Bluetooth em uma produção
Guindaste industrial
Estação de automação sobre a água

É possível uma comunicação de controle sem fio confiável em distâncias de mais de 200 m.

Sistemas de rotação rápida

Com Bluetooth, a comunicação confiável com estações de automação, que giram rapidamente, p. ex., em máquinas de enrolar cabos, não é qualquer problema.

Comunicação com dispositivos Bluetooth em uma produção

Graças à compatibilidade com Bluetooth e ao perfil PAN, também outros dispositivos Bluetooth com perfil PAN, p. ex., scanners de códigos de barras, podem ser ligados à rede Ethernet via o BT EPA.

Guindaste industrial

O Bluetooth permite uma comunicação robusta e confiável dos dados de controle via rádio em ambientes industriais hostis.