Estrutura de IIoT como jumper entre OT e IT Tornando os dados disponíveis, legíveis e avaliáveis em qualquer lugar

Funcionários trabalhando na fábrica digital

Desafio


Reunir diferentes exigências, padrões e atitudes

Os dados são gerados e coletados em OT e IT. Historicamente, no entanto, o intercâmbio de dados só é possível até certo ponto devido a diferentes tipos de comunicação e tecnologias, e também é muito demorado e de custo intensivo. Impulsionado por uma mudança na tecnologia, há um número constantemente crescente de dispositivos dentro da produção.

Para conectar os dois ambientes, é necessário um jumper sem forçá-los a mudar. Todos os dispositivos e sistemas de OT e IT devem ser capazes de se comunicar entre si e trocar dados. Isso exige o manuseio ilimitado e completo dos dados a qualquer momento. A fim de atender às exigências da Digital Factory, deve ser possível uma adaptabilidade flexível às condições em mudança.

Solução


Tela com aplicativos da PLCnext Store

Intercâmbio de dados sem fronteiras graças a interfaces abertas

A estrutura de IIoT da Phoenix Contact é uma interface escalável, aberta e especialmente flexível entre OT e IT. O software baseado em PLCnext Technology inclui três componentes básicos:

Estrutura de IIoT
A própria estrutura de IIoT é o componente principal da solução e contém a biblioteca básica com funções básicas, elementos e visualizações. Dentro da estrutura, os dados coletados são normalizados e armazenados. A escalabilidade permite uma aplicação desde o Raspberry Pi até um PC de alto desempenho. Além disso, é possível uma ligação com nossa solução inteligente, MLnext Technology. Essa solução reconhece anomalias por meio da manutenção preditiva em uma instalação de produção.

Conectores de entrada
Os conectores de entrada (in-apps) são responsáveis pela coleta dos dados no ambiente OT e IT. É necessário um conector para cada protocolo de comunicação. Os dados coletados ciclicamente são armazenados não convertidos com uma estampa de tempo.

Conectores de saída
Os conectores de saída (out-apps) são responsáveis pelo processamento posterior dos dados. Quando solicitado por um dispositivo OT ou IT, os dados normalizados são convertidos para o formato de saída apropriado e enviados nos intervalos solicitados.

Com nossa estrutura IIoT, combinamos a conectividade sem limites com a máxima independência graças à arquitetura aberta.

Stefan Schnake - Phoenix Contact, Gerente de suporte de dados de fabricação
Stefan Schnake

Suas vantagens

  • Máxima liberdade e ação independente do fabricante graças às interfaces abertas e à possibilidade de criar seus próprios conectores.
  • O melhor desempenho possível e viabilidade futura por meio de uma plataforma de hardware PLCnext facilmente intercambiável.
  • Uma solução econômica para conectar o OT e IT através de conectores prontos para uso e um guia de configuração para novos conectores.
  • A capacidade de tornar os dados disponíveis e legíveis para qualquer sistema ou dispositivo OT e IT.

Contato


Foto de grupo da equipe de especialistas para a fábrica digital
Your experts for the digital factory
Global Industry Management Digital Factory now
Temos todo o prazer em ajudar você no caminho para uma fábrica eficiente, sustentável e segura.
 Convergência de IT e OT

Qual é a diferença entre TO e TI?

TI significa tecnologia da informação e inclui a disponibilidade e o controle de dados e seu hardware e software. Ela se concentra na confidencialidade e na integridade dos dados.

A Tecnologia de Operação, OT, é hardware e software que controla e monitora a produção e seus processos. Caracteriza-se por longos ciclos de vida útil do produto, uma paisagem diversificada de dispositivos e fabricantes, diferentes protocolos de comunicação e rígidas regulamentações ambientais. No processo, os sensores e atuadores conectados a um PLC mantêm um olho em cada ação dentro da infraestrutura. As tecnologias sem fio modernas, como Bluetooth 5.0 ou WLAN, permitem uma comunicação sem fio confiável.
O foco está na segurança do pessoal e na máxima confiabilidade e eficácia no processo de produção.

A Internet Industrial das Coisas (IIoT) abrange o completo monitoramento e controle dos processos na Digital Factory. Independentemente da indústria em que a IIoT é usada, a IIoT utiliza as tecnologias mais recentes. Portanto, a IIoT abrange os requisitos da produção digitalizada.

Produtos


Pessoa com tablet em frente a um quadro de comando

Você ainda não encontrou o produto adequado?

Entre em contato conosco. Ficaremos felizes em assessorar você e encontramos juntos a solução ideal.