Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Dois quadros de comando, equipados com diferentes réguas de bornes com Push-in Technology

Rápida e confiável: a Novum Automation confia na Push-in Technology

  • A Novum Automation pega nos processos anteriormente manuais e os automatiza para um ótimo controle da instalação e retorno sobre o investimento (ROI)
  • Ao fazer a atualização de um sistema transportador, a Novum tomou conhecimento da Push-in Technology rápida, descomplicada e confiável da Phoenix Contact
  • Novum agora conta com produtos da Phoenix Contact para a maioria de seus projetos, pois o menor tempo de montagem e a alta confiabilidade economizam dinheiro a longo prazo
Logotipo Novum Automation

Perfil do cliente Novum Automation

A Novum Automation é uma pequena e inovadora empresa de engenharia e fabricação sediada em Traverse City, Michigan. A Novum Automation toma processos anteriormente manuais, tais como aquisição de dados e testes de produtos durante todo o ciclo de vida e os automatiza para um ótimo controle de ativos e retorno sobre o investimento (ROI).

Reese Gallagher, proprietário e designer de sistemas líder na Novum, explica: "Ainda somos uma empresa bastante jovem e só recentemente mudamos nosso nome de Gallagher Engineering para Novum Automation. Somos uma equipe de cinco engenheiros com interesses abrangentes. Queremos fazer nosso trabalho da melhor maneira possível e nos divertir fazendo o que fazemos. Nós colocamos a fasquia bem alta para nós mesmos."
Reese explicou: "Estamos em um ponto de nossa indústria onde o equipamento está instalado há 20, talvez até 30 ou 35 anos. Há uma necessidade de atualizar esses dispositivos antigos, pois grande parte da tecnologia antiga não é mais suportada. Os problemas estão crescendo e há uma grande necessidade de atualizar os sistemas de controle nas plantas de fabricação. Estamos vendo alta demanda no norte de Michigan, onde a indústria cresceu, mas o apoio em termos de controle não tem realmente seguido o exemplo. Estamos começando a ver os pontos em comum nas necessidades de nossos clientes."

Montagem de quadro de comando na Novum Automation

Modernização do sistema de controle das instalações de transporte

A Novum Automation enfrenta este problema repetidamente em muitos tipos de aplicações, por exemplo, instalações de transporte.
A Novum tinha um cliente que precisava atualizar as instalações de transporte em quatro linhas de uma fábrica de engarrafamento. O sistema original estava rodando com hardware ultrapassado, o que afetou a produtividade operacional.
Reese explicou: "Muitas empresas fabricantes possuem transportadores que movimentam os produtos através da linha de produção.
Deve haver alguma forma de sistema de controle com procedimentos handshake entre máquinas para que os operadores saibam quando os produtos estão fazendo backup ou presos na instalação. Também oferecemos dispositivos para controles Inline. Estamos começando a construir um portfólio com soluções padrão. Percebemos que parece que estamos construindo muitos sistemas de controle para instalações de transporte.
Então nos perguntamos, por que não projetamos uma solução padrão que possamos comercializar muito especificamente para este fim?"
A Novum projetou, desenvolveu, instalou e colocou em funcionamento um sistema de controle de instalações de transporte totalmente funcional. O sistema conta com PLC e hardware atualizados, escaláveis e com garantia de futuro para construir painéis e vem com documentação abrangente para facilidade de uso.
O novo sistema incluiu fotocélulas digitais para detectar engarrafamentos, acionamentos de frequência variável (VFD) para tornar a aceleração e a desaceleração mais suave tendo em mente a vida útil do motor e novos acionamentos AC que oferecem maior confiabilidade e segurança.
A Novum teve que completar todas as quatro fábricas em apenas quatro meses - portanto, a empresa teve que trabalhar rapidamente.
O cabeamento de blocos de bornes pode ser uma tarefa demorada.
Os blocos de bornes são um dos componentes básicos absolutos em um quadro de comando, mas às vezes os condutores se soltam com o tempo e depois causam problemas.
Reese relatou: "Após cinco horas de solução de problemas, percebemos que um dos grampos não estava totalmente apertado e a gravidade puxou o condutor para fora.
Talvez alguém também tenha entrado e se deparado com ela.
O condutor se soltou e tivemos que de alguma forma solucionar milhares de pontos de contato e descobrir qual condutor não estava em contato."

Bornes de alta corrente PTPOWER cabeados no quadro de comando

Push-in Technology para uma instalação rápida e fácil

Depois de ver alguns painéis montados com produtos da Phoenix Contact, Reese quis saber mais sobre a Push-in Technology (PT). "Quando chegou ao nosso conhecimento, pensamos: 'Espere um minuto, há algo em que você simplesmente liga o condutor? E então ele simplesmente permanece no lugar, é sólido e resistente a vibrações?" Perguntamos a nós mesmos por que nem todos o fazem dessa maneira."
Reese admite que no início estava um pouco sobrecarregado com a amplitude da gama de produtos da Phoenix Contact, mas seu engenheiro de vendas responsável, Zack Vinski, o ajudou a encontrar o caminho em torno dos catálogos.

"Zack forneceu excelente suporte para nos ajudar a encontrar nosso caminho e nos concentrar nos produtos apropriados." A Novum especificou os bornes de alta corrente PTPOWER e os bornes de sensor/atuador PTIO. PTPOWER oferece uma opção de conexão rápida e fácil de usar para o cabeamento de grandes condutores até 350 kcmil (177 mm²). O PTIO foi projetado para o cabeamento de modernos controladores de máquinas. Estes bornes têm o mesmo contorno que o sistema de jumpers CLIPLINE complete da Phoenix Contact e oferecem a máxima flexibilidade.
A Novum tinha um cronograma muito apertado para a conclusão dos controladores das instalações de transporte. "Construímos quatro desses sistemas em cerca de quatro meses", disse Reese. "Tivemos que construir os sistemas muito rapidamente e uma das grandes vantagens do PTPOWER e dos bornes PT como um todo é o tempo economizado. Não temos que parafusar nada.
Eu costumava pegar o cotovelo de tênis às vezes, por isso sou um grande defensor do PT. A economia de tempo nos ajudou a construir os sistemas mais rapidamente. Eles também são à prova de toque, o que é fantástico. Mas eles também são rápidos e fáceis de usar. Nada precisa ser apertado", disse ele, acrescentando que o tamanho estreito das PTIOs é outra vantagem. "É uma boa I/O para sensores. Essencialmente, você fornece o poder e depois continua a trabalhar com saltadores. Esta estrutura é muito estreita. Onde você pode colocar um sensor de proximidade, você também pode direcionar a I/O de forma muito eficiente. A energia já está ligada. Você não tem que fornecer um único suprimento. Isso é ótimo, e mesmo assim você pode obter a I/O diretamente de lá. Então essa é outra área de aplicação, além das versões com bornes de passagem padrão."

Depois de utilizar bornes push-in, tudo o resto parece obsoleto, por isso perguntamos aos clientes se eles queriam atualizar.

Reese Gallagher, Proprietário e desenvolvedor do sistema sênior
Borne de sensor e atuador PTIO cabeado com Push-in Technology, cabeado em um quadro de comando

Conexões em que você pode confiar a longo prazo

A Novum realizou uma revisão completa de todos os quatro sistemas de controle dentro do apertado cronograma, durante quatro meses.
A necessidade de espaço do novo sistema poderia ser limitada a apenas dois quadros no chão, em oposição a três ou quatro quadros no sistema original.
Reese disse que a Novum usa PTPOWER para todas as aplicações na distribuição principal de energia. "Agora usamos bornes PT em quase todas as nossas aplicações. A seleção é tão grande que você também pode obter versões em dois andares. E há até mesmo os de três andares. A versão para motores AC é bastante interessante. Neste caso, a terra também está incluída, para que você possa terminar rapidamente ao entrar ou sair de uma VFD.
Em seguida, o cabeamento de campo pode ser inserido e conectado diretamente.
Depois de usar os bornes push-in, tudo o resto parece obsoleto, então perguntamos aos clientes se eles queriam atualizar.", Reese afirmou que a Push-in Technology e outros produtos da Phoenix Contact economizam dinheiro a longo prazo. "Os produtos da Phoenix Contact e especialmente os bornes push-in nos poupam muito tempo na instalação de um painel. E então eu acho que você também vê os efeitos a longo prazo de um produto de qualidade. Sem intervenção externa, ele não irá falhar na aplicação em campo. É por isso que não recebemos chamadas reportando que algo não está funcionando."
"O que eu gosto na Phoenix Contact é que eu posso confiar em sua linha de produtos. Não tenho que peneirar os produtos primeiro para uma verificação de qualidade no local. Eu não tenho que me preocupar com uma falha inesperada de um produto após dois anos ou mesmo durante a colocação em funcionamento", concluiu ele. "Quando escolho a Phoenix Contact, tenho muito menos coisas com que me preocupar, durmo mais profundamente e sei que os produtos vendidos para mim fazem exatamente o que foram projetados para fazer."