Monitoramento por vídeo no gerenciamento de recursos hídricos Com os mais extremos padrões de segurança.

Torre de captação de água de uma barragem

Já desde os anos 60 que o abastecimento de água potável assume uma importância especial nos Estados soberanos. Sobretudo quando estão envolvidos em situações de conflito com outros países. Tal como acontece com as outras empresas de abastecimento, trata-se da infraestrutura crítica, para cuja manutenção e proteção são necessárias medidas especiais. O monitoramento por vídeo serve de medida preventiva neste caso.

Reservatório de água potável

Reservatório de água potável

Água potável suficiente disponível

O monitoramento por vídeo das instalações de abastecimento de água é frequentemente um meio apropriado. Em comparação com as operadoras de redes elétricas, as redes são tipicamente configuradas de modo não redundante precisamente para partes descentralizadas do abastecimento de água e por isso esses trechos têm uma importância especial.

Estão sempre acontecendo atos de vandalismo ou outros acessos não autorizados a depósitos elevados, instalações de poços profundos ou outros equipamentos técnicos e muitas vezes os responsáveis não têm noção da dimensão dos danos que causaram. Nos EUA, após um incidente foram desperdiçados aprox. 1,43 milhões de hectolitros (38 milhões de galões) de água potável, o que também provocou consideráveis perdas monetárias. Com um sistema de aviso precoce com monitoramento por vídeo, esse crime provavelmente poderia ter sido evitado. O que é necessário por isso é uma tecnologia de conexão que seja instalada ao ar livre, esteja protegida contra vandalismo e funcione confiavelmente por vários anos.

Armazenamento temporário de água de precipitação em um sistema de águas pluviais e de inundações

Armazenamento temporário de água de precipitação

Proteção de sistema de águas pluviais e de inundações

No tratamento de água se estabeleceram repetidamente soluções de monitoramento por vídeo. Além do mais, em muitos países existem estratégias para o monitoramento do tratamento de águas residuais.

O monitoramento de afluentes, grades, bacias de retenção, canais e edifícios agrícolas envolve consideráveis potenciais de poupança, uma vez que são suprimidas dispendiosas viagens de controle e, caso necessário, muitas vezes é possível tomar medidas logo com base nas gravações de vídeo.

A combinação de visualização do sistema de controle dos processos com imagens reais é muito vantajosa não só nas áreas centrais, pois desse modo os colaboradores têm os dados em qualquer local desejado. Precisamente para os serviços de plantão, isso é uma vantagem significativa, mas também uma mais-valia em caso de chuva forte, inundações ou desastres.

Smart Ethernet Box com a porta aberta

Tecnologia de monitoramento para o gerenciamento de recursos hídricos – Smart Ethernet Box

Monitoramento por vídeo com a Smart Ethernet Box

Todas as partes de uma infraestrutura CCTV confiável em um único dispositivo: a Smart Ethernet Box é um dispositivo "tudo em um" que é conectado diretamente nas câmeras. O adaptador de montagem integrado para montagem na parede e em mastro facilita e acelera consideravelmente a instalação. Basta encaixar, conectar e pronto! Assim você não perderá nenhuma imagem.

Contato
Mais informações sobre o tema
Monitoramento por vídeo para a indústria e comércio

Aqui você fica sabendo mais sobre a infraestrutura certa para o monitoramento por vídeo - adequada para cada aplicação.

Baixar agora a brochura
Robô com cabeça de câmera