Operação suave da eclusa no Canal de Kiel Na sequência de uma modernização, o sistema de eclusas em Kiel-Holtenau foi equipado com um novo sistema de sinais. As luzes de sinalização podem resistir a condições climáticas adversas e garantir uma comunicação confiável com o centro de controle.

Sistema de eclusas Kiel-Holtenau

Modernização do sistema de eclusas em Kiel-Holtenau

Perfil do cliente


Funcionários do Canal de Kiel, em Kiel

Canal de Kiel, Kiel-Holtenau

O Canal de Kiel conecta a foz do Elba com o Fiorde de Kiel e poupa aos navios um desvio de até 460 quilômetros. A hidrovia de aproximadamente 100 km de comprimento atravessa Schleswig-Holstein e é uma das rotas de navegação artificial mais movimentadas do mundo.

Desafio


Poste com luzes de sinalização

Condições ambientais adversas e monitoramento necessário

Na sequência de uma modernização, o sistema de eclusas em Kiel-Holtenau foi equipado com um novo sistema de sinalização. As luzes são instaladas em mastros e, com sinais vermelhos, verdes e brancos, indicam aos navios chegando se a entrada na eclusa está livre.

Para as funções de monitoramento são utilizados exclusivamente componentes que correspondem ao padrão industrial. As luzes de sinalização são expostas a condições atmosféricas duras e, por isso, precisam resistir a exigências especiais. Entre elas se incluem vento forte, água salgada ou ainda exposição direta à radiação solar.

A aplicação de tecnologia industrial de comunicação moderna garante que o centro de controle se mantenha permanentemente informado sobre o estado das luzes. Para a manutenção também é desejável uma instalação simples sem o ajuste de endereços ou identificações de participantes. Isto é especialmente importante no momento de trocar luzes para manutenção.

Solução


A equipe de serviço acessa os dados operacionais móveis

Instalação simples e status de sistema transparente

Na eclusa, dois novos mastros foram equipados com a luz de sinalização LED 300, que ajuda o pessoal da manutenção com informações de estado e diagnóstico. Isso é possível graças à tecnologia industrial de comunicação.

As luzes são conectadas com cabos pré-montados e conectores híbridos M17 da Phoenix Contact. Através dos conectores híbridos, a fonte de alimentação e a linha de dados são conectadas com a luz ao mesmo tempo. Não existe chance de troca. Uma instalação simples é especialmente importante no momento de trocar luzes para manutenção. Aqui ficam evidentes as vantagens da placa de informação eletrônica, que pode ser lida através da conexão de comunicação. Isso permite que a unidade de controle reconheça se a luz correta está conectada.

São transmitidas, p. ex., a cor, o tamanho e o ângulo de radiação. Em caso de uma instalação errada ou de uma troca, a unidade de controle emite uma mensagem de alarme, evitando que a luz seja ligada. As horas de serviço da luz e dos LEDs individuais são registradas em separado e ciclicamente armazenadas na luz.

Luzes de sinalização Operação do sistema com tecnologia LED

Operação do sistema com eficiência energética com tecnologia LED

A tecnologia LED na luz significa economia de energia e maior disponibilidade. Esta última resulta não só da vida útil operacional mais longa, mas também da ligação especial da luz.

Se um LED falhar, isso é detectado com a ajuda do monitoramento de tensão e de corrente e é reportado ao sistema hierarquicamente superior. De acordo com as especificações do sistema de controle, é possível reajustar os outros LEDs para conseguir a mesma saída de luz.

Além do monitoramento de LEDs, dois sensores de luz dispersa são incorporados à luz de sinalização para detectar se os LEDs estão emitindo luz e com que intensidade estão iluminando.

Para assegurar a segurança operacional da luz de sinalização em todas as situações, a temperatura também é registrada. Se a temperatura da luz subir e ficar acima da faixa admissível, a saída de luz é reduzida ou mesmo desligada. Esta função é auxiliada por mensagens de advertência ou de alarme. Quando a temperatura baixar novamente, após a confirmação da mensagem, a luz retoma a sua operação.

Suas vantagens

  • Luzes de sinalização resistentes à água do mar com tecnologia LED de alta eficiência energética
  • Manutenção facilitada graças ao suporte por meio de informações de estado e diagnóstico
  • Fácil instalação graças a cabos e conectores pré-montados

Contato

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Terei prazer em apoiar você em projetos para aumentar a segurança do tráfego de eclusas, pontes móveis e portões.

Produtos


Pessoa operando um tablet em frente a um quadro de comando

Você ainda não encontrou o produto adequado?

Entre em contato conosco. Ficaremos felizes em assessorar você e encontramos juntos a solução ideal.

Resumo


Mudança de luzes de sinalização para vias navegáveis

Operação tranquila e processos eficientes

As eclusas que compensam a diferença de altura entre os dois mares desempenham um papel central para a operação sem problemas do Canal de Kiel. Com as luzes de sinalização LED da Phoenix Contact, a manutenção das eclusas é facilitada, pois seus dados operacionais podem ser lidos sem dificuldades a qualquer momento.

A equipe de manutenção recebe suporte com informações de status e diagnóstico e, portanto, é constantemente informada sobre o status das luzes de sinalização. Uma outra vantagem das luzes é a tecnologia LED, através da qual se consegue economizar energia e uma alcançar uma maior disponibilidade.