实用信息 ·
2025-12-09(年-月-日)

什么是脱碳? 脱碳是指主要通过使用低碳或可再生能源来减少或消除碳排放的过程。

配备电池储能系统、风力发电机和光伏系统的草地

简介

在关于全球气候变化及可持续能源未来的讨论中,“脱碳”已成为日益重要的议题。它指的是主要通过使用低碳或可再生能源来减少或消除碳排放的过程。

但是,为什么脱碳对我们的未来如此关键?在本文中,您将进一步了解脱碳的基础知识、其重要性,以及脱碳为实现气候中和所发挥作用的具体途径。

海上风电场

降低碳排放

为了遏制全球变暖,脱碳的主要驱动力是大幅减少碳排放。化石燃料发电是导致全球变暖的温室气体的最大排放源。

转向风能、太阳能和地热能等可再生能源,在实现气候目标方面发挥着核心作用,其中包括旨在将全球升温限制在 1.5°C 以内的《巴黎气候协定》。

经济优势

脱碳不仅带来生态效益,还带来经济效益。通过采用可再生能源,各国可减少对进口化石燃料的依赖,并在长期内降低其能源成本。企业可提升其竞争力和生产力,例如通过降低运营成本而受益。此外,向绿色经济的转型将在新领域创造就业机会,并能以可持续的方式推动整个行业的转型。

日落前工厂排出的废气

健康效益

化石燃料会产生颗粒物质、氮氧化物和二氧化硫。这些污染物与呼吸系统疾病和心血管疾病有关。减排可改善空气质量,进而带来健康效益:污染减少将降低与空气污染相关的健康问题发生率。

脱碳是如何实现的?

可再生能源
从化石燃料转向可再生能源是实现脱碳的最重要一步。太阳能和风能技术已取得重大进展,目前已有成本效益高的解决方案可供采用。这些能源取之不尽,且在发电过程中不会产生碳排放。

能源效率
脱碳的另一个关键方面是提高能源效率。楼宇的节能翻新、高效的运输系统以及优化的行业过程,均可显著减少能源消耗,从而改善我们的碳足迹。

电气化
交通、行业过程和家庭电气化是实现脱碳的另一重要途径。例如,电动汽车可减少交通领域的排放,尤其是在所用电力来自可再生能源时效果更显著。全面电气化有助于在这些领域替代化石燃料。

实践中的脱碳

瑞典、挪威等国已在很大程度上通过可再生能源满足其能源需求。瑞典超过一半的能源消耗来自可再生能源。这些成果是长期采用政治措施和对可持续技术投资的结果。

实施挑战

尽管目标明确,且已有可用于减少大部分排放的技术,但在实施过程中仍面临挑战。需要克服的障碍包括技术壁垒、经济成本和政治阻力。另一个问题是如何对旧能源系统进行环保处置或回收再利用。

实现脱碳的未来举措

实现气候中和经济需要长期战略。为了履行《巴黎协定》,公共部门与私营部门必须携手合作,开发创新解决方案。需要持续投入研发并加强国际合作。

法规要求和补贴

世界各国政府正开始将脱碳战略纳入其环境政策中。法律要求和补贴措施正激励企业减少碳排放。针对使用可再生能源和节能技术的税收优惠政策也在发挥作用。

用于碳捕集与存储的工业系统

创新和技术发展

在脱碳进程中,新技术(例如绿色氢能的应用及碳捕集与存储(CCS)技术的发展)也日益重要。未来,这些创新技术可为减少难以削减的排放做出决定性贡献。

摘要

脱碳不仅仅是一个流行词,更是实现可持续未来的必要目标。通过转向可再生能源和提高能效,我们可应对气候变化带来的负面影响,为子孙后代保留一个宜居的环境。

然而,挑战在于能否持续落实这些措施,以及是否具备主动推动变革的意愿。唯有通过全球共同努力,我们才能成功推进脱碳进程,创造一个气候友好型世界。

作者: Phoenix Contact

邮箱:

联系专家

全电气社会专家团队
AES专家团队
“我们乐于就全电气社会和行业耦合为您出谋划策。”

更多帖子