实用信息 ·
2025-09-12(年-月-日)

什么是智能电网? 智能电网是利用数字通信技术优化发电、配电和用电的先进电网。

带网络图标的天际线全景图

简介

作为智能电网,电网利用数字通信技术优化发电、配电和用电。智能电网实现了发电机和负载之间的双向交流。这对于集成可再生能源和可持续的稳定供电至关重要。

蓝天下装有光伏面板的屋顶

为何需要智能电网?

传统电网采用集中发电,电力潮流易于预测。能源转型促使发电作业更加分布式发展和不稳定。越来越多的家庭和公司利用光伏系统将自发电力馈入电网。

光伏系统和风电场尽管波动性显著,但也能大规模提供高发电容量。太阳并非全天候照耀,而数天之内的风力同样难以预测。对于此类动态变化和高占比的波动性馈电,传统电网设计无法进行有效管理。因此,智能电网管理至关重要。这样即可灵活应对波动性电力潮流,确保电网稳定性,并高效储存多余电力。

智能电网是如何运作的?

智能电网运行基于能源系统各组件之间的联网和信息交流。核心原理是支持实时收集和分析数据,并据此做出决策。由此即可合理利用现有发电和用电层面的灵活性,实现直接体现灵活应用的储能。

遍布电网的传感器可监测线路状态、电流和电压。这些数据将传输到中央控制系统,据此做出预测并向分布式装置发出控制指令。

生产型消费者的作用

灵活消费者通常为自主发电的生产型消费者(生产者和消费者),可调整用电行为来优化电网运行,在高效利用电网基础设施方面发挥着关键作用。相关重要组件包括智能仪表,也称为智能电表。智能电表可测量用电和馈电量,并通过数字化方式将数据传输至计量点运营商。后者亦可将数据转发给电网运营商。另一方面,电力供应商的动态电价可通过计量点运营商传导至消费者。

电价会根据当前供电情况和需求而变化,并执行相应的电力合同。消费者由此即可主动控制能耗。例如,每当电网中有大量可再生电力且价格较低时,就使用高能耗家电。电池显著提高了用电灵活性。

智能电网控制和通信

智能电网控制是智能电网的核心。具体包括监测、分析和优化电网运行的技术:

  • 传感器和执行器记录电流及电压等数据。
  • 为实时传输数据,需要安全可靠的通信基础设施。
  • 算法采用AI辅助,支持分析历史和当前电力潮流,助力预测预期的发电量和耗电。原则上,这些都能为识别异常情况和优化电网管理提供支持。
  • 聚合商通过虚拟发电厂形式的数字平台,将分布式发电机、储能系统和负载互联为可控制的网络。
在家用充电桩充电的电动汽车

分布式发电和储能

智能电网的一个主要特点是集成分布式发电机和储能系统:

  • 光伏系统通常直接向电网馈电。在智能电网中,馈入电能会受到监测和调控。
  • 风力发电机也采用智能化管理,进而高效利用现有电网,并在出现电力瓶颈时保护电网。
  • 电网级大型电池储能系统与用户端小型家用储能系统,可汲取多余电力,并在需要时馈电。
  • 未来,电动汽车既可充当移动式储能系统(车电互联),也可汲取电力并按需馈入电网。

主动负载管理

智能电网可实现主动负载管理(需求侧管理),即主动控制电力消耗:

  • 诸如热泵或电动汽车充电站等灵活负载,可根据电价和电网负载进行调整。
  • 动态电价鼓励将用电操作转移到供电量充裕的时段。
  • 许多装有光伏系统的家庭可优化自发电力使用,配有储能系统和可控负载的用户效果尤为显著。这可以减轻电网的负载。

智能电网的优势:岂止于能效提升

智能电网的实施带来了诸多优势。这远远超出了单纯提高能效的范畴,对能源转型的成功实施和主要脱碳目标的达成至关重要。

蓝天下矗立在绿地的风力发电机

深入集成可再生能源
智能电网的主要优势在于将高占比可再生能源安全、稳定地集成到电网。鉴于风能和太阳能发电的天然波动特性,因此需要能够补偿此类波动的灵活智能电网。智能电网通过实时协调发电和用电,实现了可再生能源的分布式馈电管理。该设计可减少对传统备用发电站的需求,并加速淘汰化石燃料。

优化能耗和成本
智能电网能够更高效地利用电力,从长远来看可节约成本。合适的测量系统和动态电价机制让消费者能够主动调控能源消耗,灵活调整用电时段以享受更低电价。这有助于提升节能意识,并降低电费开支。

推进分布式发展和提高参与度
智能电网助推分布式发电潮流。依托该设计,家庭和公司不仅可以消耗电力,还能自主发电并将电力馈入电网。二者由此成为“生产型消费者”。这不仅增强了本地的价值创造能力,还推动了本地能源社区的发展。这类深度参与是打造民生友好型可持续能源系统的重要一步。

挑战与展望

尽管智能电网具有巨大的优势,但在全面实施方面仍面临一些挑战。

数个电表的特写

技术和基础设施挑战
这类转换需要对现有基础设施的现代化改造进行大量投资。这包括使用智能电表替换巨量的传统电表,扩建通信网络,以及实施复杂的软件和控制系统。此外,网络安全也极为重要,因为数字化的联网电网可能更容易遭受危害电网完整性的网络攻击。在此情况下,保护敏感数据至关重要。

监管和社会方面
除了技术障碍,还需要考虑监管和社会方面的问题。相关法规必须进行调整,为智能电网的运行和计费提供框架条件。例如,这在德国《可再生能源法》中就得到了体现。消费者的接受度也至关重要。针对数据保护、成本和复杂性的担忧,亟需通过透明沟通和明确效益来消除。为建立信任,人们需要了解智能电网的工作原理及其优势。

面向未来的智能电网

尽管存在这些挑战,但有一点是明确的:智能电网是电力供应的未来方案。这对于成功实现能源转型和社会领域的脱碳至关重要。立足人工智能、储能技术和电动汽车等领域的持续研发,智能电网性能将得到进一步提升。

摘要

智能电网不仅仅是一项技术。这一概念也是实现能源转型和可持续供电的关键。智能电网高效、灵活地集成了可再生能源。通过联网和智能控制,可实时协调电网中各方的供需。这样既能提高电网稳定性,又可让消费者积极参与其中。尽管在基础设施、安全性和接受度方面存在挑战,但智能电网对基于可再生能源的气候友好型未来社会至关重要。

作者: Phoenix Contact

邮箱:

联系专家

全电气社会专家团队
AES专家团队
“我们乐于就全电气社会和行业耦合为您出谋划策。”

更多帖子