实用信息 ·
2024-06-28(年-月-日)

行业耦合需要稳定一致的通信 菲尼克斯电气的Martin Müller就现场总线领域标准缺失和未来展望接受了采访。

Martin Müller,菲尼克斯电气工业通信专家

简介

从曾经声名狼藉的现场总线大战到特定以太网协议,再到基于全球标准的真正统一通信技术,局势发展进步之快,让人难以置信。从中期来看,新研发技术是否能够发挥实际作用?有这样一种通信方式,它不再真正关心最终的用途。换言之,一根电缆即可适用所有应用场合。Martin Müller使用“融合网络”一词描述该设想。在接受Thorsten Sienk采访时,菲尼克斯电气现场总线领域专家解释了为何此类网络对于链接不同行业至关重要。

访谈

Thorsten Sienk:
Interbus、PROFIBUS、CANopen:我记得有段时间,所有专业杂志都在介绍各种现场总线系统。大约在千禧年之际,自动化行业在通信模块开发上投入的时间比研发实际机械设备功能还多。行业见证了现场总线的面世,也经历了后来被媒体称为现场总线大战的事件。所有这些努力的目的是什么?*

Martin Müller:
我们后来所说的现场总线大战事件,实际是在20世纪90年代初期正式拉开帷幕的。控制器与现场传感器和执行器之间的通信需求,主要来自切实有形的压力:传感器与机械设备控制器之间的并行布线以及大型电缆束。现场总线的开发有望节省大量成本,并在联合项目中获得了国家支持。当时,PROFIBUS标准正在制定中,菲尼克斯电气参与其中,随后西门子也深入参与了该项目。

Thorsten Sienk:
在我的记忆中,菲尼克斯电气就是INTERBUS的代名词。

Martin Müller:
是的。我们的INTERBUS S系统取得了商业成功,S代表速度。另外我们还与Intel和Digital Equipment公司合作,推出了C型号产品(C代表通信)。一开始我们也推出过作为PROFIBUS衍生产品的INTERBUS P,但最终菲尼克斯电气只在INTERBUS S上取得了商业成功。

Thorsten Sienk:
无需深入回顾, 能否解释下为何自动化行业后来放弃了传统现场总线,转为使用以太网?

Martin Müller:
以太网的优势在于能够使用单根电缆传输更多类型信息。我们过去使用三种不同的通信电缆:传统现场总线、用于安全技术的通信以及用于智能子系统联网的以太网。大家都不愿意继续使用紧密并排的两条或三条不同电缆。CC-Link、EtherCAT®、Powerlink、Sercos3以及PROFINET等系统由此应运而生。

Thorsten Sienk:
但是,即使在那个时期,每个产品背后都有一家自动化制造商,他们在各自推广着自己的系统。从现场总线共存中汲取经验以有效防止协议的无序增长,这难道不是更明智的做法吗?专业媒体早已预测到了第二次现场总线大战的到来。独立发展而非制定共同协议:这个行业难道没有吸取任何教训吗?

Martin Müller:
回顾传统现场总线出现之前的时代,各类系统之间的竞争源于一个简单事实,即,当时并没有标准化的通信方式。因此需要研发相关技术。这导致了市场竞争者之间的差异化。在引入实时以太网后,您的问题就变得十分重要了,因为我们深知,公司的持续业务依赖于这些不同的通信系统。这一情况既适用于现场总线,也适用于不断发展的以太网协议。

实现行业耦合需要新的系统和融合网络。

Martin Müller - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, 自动化基础设施部门负责人
Martin Müller,菲尼克斯电气工业通信专家

Thorsten Sienk:
但这种情况还会持续下去吗?在理解层面上,通信路径只是一种手段,用于获取从A发送至B的信息。是否真的有必要在此方面制定普遍适用的标准?*

Martin Müller:
首先,我们需要新的系统和融合网络。我指的是可用于工业领域的商用技术。这点必须作出相应说明。

Thorsten Sienk:
这是否意味着在全球范围内实现融合?

Martin Müller:
确切地说,我们需要构建一个融合网络,整合应用不同技术。例如,作为实时有线以太网的时间敏感网络 (TSN)。TSN(时间敏感网络)最初是为音频和视频广播领域应用而开发的技术,但也可用于运动控制等工业应用中的时间关键型任务。5G主要面向需要蜂窝通信的应用,WLAN 6和7则适用于免许可无线传输技术领域。另一方面,SPE(单对以太网)是直达现场层通信的理想选择。

Thorsten Sienk:
因此,我们早已具备实现全新统一工业通信架构所需的各项技术。

Martin Müller:
正是如此。总结上述案例,我们可以发现,现有技术基于标准足以满足过去所实施和销售的行业特定解决方案要求。

Thorsten Sienk:
我们当前处于哪个阶段?

Martin Müller:
问题并不在于所处阶段,而是我们的发展方向。

Thorsten Sienk:
那么我们应该朝哪个方向发展?

Martin Müller:
我们早已进入了私营行业。作为用户,我对智能手机所使用的技术并不关心, 无论是蜂窝网络、5G、蓝牙还是用于支付的NFC。当我需要打电话时,我不会在乎所使用的手机品牌。运行Android操作系统的手机与运行IOS操作系统的iPhone之间的通信方式与任何其他安卓手机之间的通信方式并无不同。

Thorsten Sienk:
基于这样一个观点:有效的行业耦合需要强大且一致的通信,菲尼克斯电气在这方面正在做些什么?

Martin Müller:
我们积极参与到相关用户和标准化委员会中,不仅投入了时间,也提供了资金支持。我们坚信行业耦合所带来的优势会极大地推动全电气社会的发展。因此,我们积极投身其中,而不是坐等使用别人的研发成果。目前,我们不仅致力于开发技术解决方案,更致力于让人们相信,从长远来看,打造一个完全使用可再生能源且供应充足的社会是一条正确的道路。所以我们除了考虑机器间通信,也考虑人的参与和需求。这是我们的长期目标。

我们需要信息以实施行业耦合。

Martin Müller - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, 自动化基础设施部门负责人
Martin Müller,菲尼克斯电气工业通信专家

Thorsten Sienk:
*您今年便提前退休了。在菲尼克斯电气工作了36年,与其同样漫长的还有您对工业通信的领域的专业追求。我本不想探问您在结束这段漫长职业生涯时的心境。但在电气化社会,您想看见什么样的通信方式?

Martin Müller:
在访谈开始时,我提到了融合网络。我希望能够加快此类技术的研发并将其投入使用。回顾过去,我们在诸多领域的工业通信上花费了大量时间。在电信等商业领域,利益相关方已习惯于采取快节奏发展方式。

Thorsten Sienk:
年轻一代作为数字原住民,是否能够承担起加快技术发展的重任?

Martin Müller:
不难想象,因为其成长环境和历史原因,这一代年轻人会甚少了解为何我们会在工业自动化领域采用众多不同的通信系统。其原因仅仅是因为我们固守现有商业惯例,但从长远来看并无实际意义。面对全球性的气候挑战,我们需要更加专注于确保流量计能够测量流量,而非纠结它们的连接方式。换言之,功能才是重点,而非连接。我们需要信息以实施行业耦合。路径只是手段。

Thorsten Sienk:
Martin Müller先生,感谢您接受采访。我想您会怀念这个行业的。

作者: Thorsten Sienk

邮箱:

单对以太网白皮书 推动社会数字化转型的关键技术

我们还提供关于以下主题的更多信息:

  • 单对以太网技术基本原理
  • 性能水平及应用范围
  • 一站式咨询及专业服务

联系专家

全电气社会专家团队
AES专家团队
“我们乐于就全电气社会和行业耦合为您出谋划策。”

更多帖子