Raptor技术合作伙伴

Raptor交换机的更多可能性:MCP协处理器为Raptor系列提供了强大的第三方应用,用于网络安全、自动化和边缘分析。
网络

MCP协处理器模块可为Raptor交换机添加重要功能, 从而将功能强大的第三方应用直接轻松集成到网络基础设施。了解菲尼克斯电气的Raptor技术合作伙伴及其创新解决方案,助力实现更安全、更高效且智能联网的系统。

Forescout标志

Forescout旗下EyeInspect与Raptor平台的无缝集成

Forescout 面向OT、ICS和SCADA的数据透明度和保护

Forescout是联网IT、物联网和OT环境数据透明度、安全性及控制方案的领先供应商。凭借专业的OT安全解决方案,Forescout帮助企业持续识别工业资产、评估风险并可靠遵守监管要求。

Forescout携手菲尼克斯电气共同实施了技术集成方案,旨在保护现代化OT、ICS和SCADA环境。Forescout的OT网络监测解决方案eyeInspect可与Raptor平台无缝集成,进而将工业通信和安全功能集成到单台设备上。这可助力运营商全面掌控其现场设备状况,降低网络和运行风险,并在威胁引发故障之前及早测出。

Fortinet标志

现场及网络设备的安全远程管理和保护

Fortinet FortiGate NGFW可靠保护数据、资产和用户

Fortinet是全球领先的网络安全解决方案供应商之一,以其功能强大的FortiGate下一代防火墙 (NGFW) 而闻名。此类产品可为现代化IT和OT混合环境中的数据、系统和用户提供可靠防护。Fortinet解决方案兼具网络和安全功能,从而为全面保护工业基础设施奠定了基础。

此次合作整合了上述能力优势,旨在应对工业网络威胁。通过将FortiGate NGFW集成到Raptor平台,客户即可使用中央设备来处理OT应用。该设备可对现场和网络设备实施安全远程管理及保护。由此构建功能强大、可扩展的安全架构。

SyskeyOT标志

轻松管理OT环境中的日志数据

SyskeyOT OT环境的集中式日志记录和透明化

SyskeyOT是为工业环境提供网络安全解决方案的专业供应商。公司助力能源、水资源、油气、运输和工业等领域运营商满足日益增长的安全和合规要求。SyskeyOT为OT日志管理、OT资产清查和漏洞管理以及OT网络管理提供可扩展的解决方案,从而实现复杂OT基础设施的透明化和控制。

通过菲尼克斯电气与SyskeyOT的合作,可简化异构OT环境中的日志数据管理。SyskeyOT Scribbler日志管理器集成至Raptor交换机平台后,即可为客户提供强大的集中式日志记录解决方案。由此即可高效记录、评估和管理来自各种设备的日志数据。

Xona标志

OT系统的安全远程和移动访问

Xona 关键系统和操作环境的安全访问解决方案

XONA Systems是为关键基础设施和OT环境提供安全访问解决方案的领先供应商。秉承一致的零信任理念,XONA助力企业减少攻击面,满足监管要求,同时为工业应用提供简单、用户友好的访问体验。

菲尼克斯电气携手XONA开发了一款解决方案,旨在实现面向OT系统的安全远程和移动访问。XONA CSG用户访问平台可与Raptor平台无缝集成。这使客户能够使用中央设备实现零信任的远程和移动式OT操作,并打造高效、可扩展的解决方案,无需额外硬件即可实现对关键系统的安全访问。

JPEmbedded标志

高效可靠地构建基于IEC 61850标准的变电站

JPEmbedded 安全、可扩展的IEC 61850通信

JPEmbedded位于波兰克拉科夫,是一家经验丰富的能源系统和工业网络通信解决方案供应商。该公司专注于开发符合标准的协议栈,如IEC 61850、DNP3、ICCP/TASE.2和IEC 60870 5 10x,以及网关和客户定制型嵌入式软件。

在此次合作中,菲尼克斯电气和JPEmbedded将双方的技术相结合,共同打造了功能强大的解决方案。JPEmbedded公司的R-GOOSE网关软件集成至Raptor系列交换机,构成了通过本地网络和广域网扩展GOOSE通信的中央平台。因此,该联合解决方案能够高效、可靠构建基于IEC 61850标准的变电站。

EmberOT标志

Raptor交换机通过软件解决方案实现资产和风险透明化

EmberOT 基于软件的平台助力持续洞察资产、漏洞和威胁

EmberOT专注于保护工业和OT环境。这一完全基于软件的解决方案可提供全面资产清单、漏洞和风险评估以及威胁检测。

上述功能共同构成了基于软件的平台,可持续洞察工业网络中的资产、漏洞和威胁。EmberOT软件具备与Raptor系列交换机的互操作性,可直接在OT边缘进行无缝威胁检测、监测和分析。

CyVault标志

工业和关键基础设施的网络安全

CyVault 保护OT系统运营商免受网络威胁

CyVault是工业和关键基础设施网络安全领域的全球领先公司。凭借在OT、ICS和CPS环境方面的深厚专业知识和丰富的全球项目经验,CyVault助力保护关键系统免受网络攻击。

在此次合作中,菲尼克斯电气和CyVault将双方的技术相结合,助力OT系统运营商有效抵御网络威胁。CyVault | DOME | Byson X传感器可无缝集成到Raptor平台。该联合解决方案确保OT应用能够使用中央设备,从而保护工业通信并降低现场设备的风险。

PCItek标志

OT现场设备的高效风险管理

PCItek 为OT现场设备提供安全通信和高效风险管理

PCItek是经验丰富的供应商,主要从事工业环境下的项目咨询、产品开发和软件集成业务。凭借丰富的专业知识,该公司可尤其在运营和规划系统的采购、实施和集成方面为公共事业公司提供支持。服务范围涵盖分析、培训和文档编制到建模、系统设计及实施。

菲尼克斯电气和PCItek已建立技术合作伙伴关系,旨在支持OT系统运营商保护其基础设施。通过集成Garibaldi密钥分发中心 (KDC) 构建面向OT应用的中央设备,可实现安全通信并支持OT现场设备的风险管理。

Industrial Defender标志

Industrial Defender平台可靠防范网络威胁

Industrial Defender 有效防范网络攻击

Industrial Defender是一家成熟的OT系统数据收集、监测和管理方案供应商。该公司于2006年在美国成立,助力全球运营商满足安全和合规要求,并为跨职能团队提供统一的OT风险视图。Industrial Defender是值得信赖的合作伙伴,旨在面向大型工业企业和关键基础设施运营商。

菲尼克斯电气与Industrial Defender合作开发了一款解决方案,助力OT系统运营商防范网络威胁。Industrial Defender平台可与Raptor平台无缝集成。由此构建了中央OT设备,可实现安全的工业通信,并为现场设备提供高效的风险管理。

Radiflow标志

Radiflow iSID™无源网络传感器可直接在Raptor平台上运行

Radiflow 通过访问日志和异常检测实现全方位资产透明化

Radiflow是专业的OT网络安全和工业透明解决方案供应商。凭借在工业协议和无源网络分析方面积累的丰富专业知识,Radiflow助力运营商实现资产可视化和早期异常检测,并持续提升关键基础设施的网络弹性水平。

Radiflow iSID™无源网络传感器可直接在Raptor平台上运行,提供全面的资产探查、工业协议数据透明度和异常检测功能。通过将网络和安全监测整合到面向变电站的通用平台上,运营商可降低硬件复杂度,同时提高网络弹性水平。