实用信息 ·
2024-11-13(年-月-日)

什么是电转热? 电转热(PtH/P2H)技术描述了一种将电能转化为热能的过程。这种热能既可直接使用,也可馈入热储能系统。

风力发电机、光伏系统以及储能系统在电转热技术中的应用

简介

电转热是一种能让不稳定且波动的可再生能源得到更有效利用的技术。随着时间的推移,特别是储能技术的进步以及可持续能源解决方案需求的增加,这一概念得到了进一步的发展。电转热技术在电力生产与热能领域之间架起了一座桥梁,有助于优化供电。

蓝天下的太阳能电池板

电转热是如何进行的?

电转热技术可利用电能来加热水或其他介质,这些电能通常来自风能或太阳能等可再生能源。这一过程通常在配备有电加热元件或热泵的特殊电转热系统中完成。通过这种方式产生的热能可用于局部供暖系统或区域供热管道。该方法优化了可再生能源与现有能源系统的整合。其关键优势在于灵活性:储能技术可以集成到系统中,并且可以根据需要随时调用转换后的热能。通过这种方式,在提高电网稳定性的同时也减少了碳排放。因此,电转热是一种Power-to-X技术。

电转热和市区供暖

在市区,通过区域供热网络可以高效地分配由电转热技术产生的热能。在供热需求特别高的市区,这种组合能够高效利用现有基础设施,进一步减少对化石燃料的依赖。此外,此类系统可将剩余电能转化为热能并储存起来,然后将其馈入供热网络(如有需要,可延迟输入),从而提升电网稳定性。公司和市政当局不仅可降低运营成本,获得经济效益,还可为气候保护做出重要贡献。

屋顶配有用于电转热的太阳能电池板

独栋住宅中的电转热

电转热产生的热能可用于烧水或房间供暖。在独栋住宅中,电转热技术通常与光伏系统结合使用。该系统可作为传统供暖方式的补充,减少对化石燃料的需求,从而有助于降低供暖成本。为了精准满足个性化的能源需求,可通过集成智能控制系统优化热能生产。因此,电转热技术为私人住宅提供了一种可持续、成本效益高且环保的供暖替代方案,有助于减轻公共电网的负担。

电转热技术在工业系统和海上油轮中的应用

电转热在工业中的应用

特别是在能源密集型行业,如化工和钢铁行业,这种技术有助于优化能耗。产生的热能可用于生产过程,例如用于产生蒸汽或烘干材料。电转热系统兼具生态优势和经济效益,有助于降低能源成本,并使立法气候目标得以实现。工业供电的灵活性也得以提升,这在能源价格波动时期尤为重要。公司可借此提高竞争力,同时为能源转型做出显著贡献。

能源转型中的关键作用

电转热在能源转型中发挥着关键作用。它将多余的电能转化为热能,从而稳定太阳能和风能发电的使用。这一方式优化了电网容量并提高了供电安全。电转热替代了化石燃料,从而减少了温室气体的排放,凭借创新型储能解决方案,提升了能源系统的灵活性。电转热技术将电力与热能领域相连接,助力能源系统的去中心化,并推动其向更加可持续的未来能源模式转型。

优势

电转热技术将可再生能源整合到现有系统中,减少了碳排放,并通过减少多余的电力馈入提高了电网稳定性。由于能够储存产生的热能并在需要时使用,从而增强了能源系统的灵活性, 这对于波动的能源生产而言是显著的优势。此外,电转热通过使用本地资源,降低了能源进口成本,从而提高了能源独立性。最后但同样重要的是,它促进了去中心化能源解决方案的发展,并增强了能源系统的复原力,这对于能源转型至关重要。

摘要

电转热是一项面向未来的技术,能够在多个不同领域合理利用多余的电能。通过将这些电能转化为热能,电转热技术兼具了生态优势和经济效益,既减少了碳排放,又降低了对化石燃料的依赖。电转热有助于稳定和优化现有电网,在城市和工业应用中变得尤为重要。最后但同样重要的是,电转热促进了可再生能源的使用,增强了能源系统的复原力,在能源转型进程中发挥着决定性的作用。

作者: Phoenix Contact

邮箱:

联系专家

全电气社会专家团队
AES专家团队
“我们乐于就全电气社会和行业耦合为您出谋划策。”

更多帖子