功能安全与网络安全 如何安全设置设备:了解如何为机械设备提供全面、符合标准的防护。
伴随着机械设备和系统的逐步数字化与网络化,功能安全和网络安全也日趋融为一体。此外,网络犯罪这一潜在威胁对公司的影响也愈发严峻。许多公司遭受过网络攻击,并导致停机。因此,网络犯罪被视为几大商业风险之一。
新版欧盟法规 兼顾功能安全和网络安全
目前,欧盟正在制定相关法规,以应对这一潜在威胁。在此方面,新版机械法规、《网络弹性法案》以及NIS2尤为值得一提。
机械法规__将于2027年1月20日起施行,规定了欧盟范围内机械设计和制造的保护目标。该法规不仅考虑到了新型风险,还针对当前的技术进展调整了网络安全规范。另一方面,《网络弹性法案》__也为购买或使用数字产品及软件的消费者和公司提供了保障。作为保障内容的一部分,该法规为制造商和经销商制定了具有约束力的网络安全标准,并针对在欧洲经济区出售的网络安全产品指定了CE标志。
功能安全和网络安全将不再各自为战。二者在机械设备和系统安全方面相辅相成。机械设备和系统的安全既取决于物理保护措施(功能安全),也赖于网络威胁防范措施(网络安全)。__整体方案__通过兼顾二者发挥协同效应,并借助新版机械法规和《网络弹性法案》得到了进一步推广。
功能安全与网络安全 网络安全与功能安全有何不同?
功能安全__是指安全相关(控制)系统和其他风险缓解措施能正常工作。在此情况下,发生重大错误时,控制器会启动安全状态。EN ISO 13849 B类标准和__IEC 61508/IEC 61511/__IEC 62061__系列标准描述了对安全相关控制组件的要求。依照风险程度,相应风险缓解措施划分为不同的安全等级:性能等级 (PL) 或安全完整性等级 (SIL)。
Vergleich zwischen Cyber Security und funktionaler Sicherheit
__网络安全__则是指保护数据的可用性、完整性和机密性不受攻击。这可通过防护性或应对性的技术和/或组织措施实现。如果忽视安全应用的网络安全,将对生产设施产生直接影响。同时,也会对生产过程造成间接影响,进而影响最终产品。例如医药产品或汽车行业的安全相关组件。此类领域的变化会对消费者造成重大负面影响。
相关法律、条例、指令和规定概览