德国慕尼黑电子展将于2026年11月10日至13日举行。专业观众的参观时间为周二至周四的上午9:00至下午6:00,以及周五上午9:00至下午3:00。
2026年德国慕尼黑电子展期间的菲尼克斯电气回顾
2026年德国慕尼黑电子展是场非凡的行业盛会,汇聚多元内容:18座展厅内有近3,500家参展商亮相,彰显电子行业的整体风貌。秉承“连接成就更多可能”的口号,菲尼克斯电气展示了构建全电气社会的全新解决方案。
2026年德国慕尼黑电子展视频集锦
在2026年德国慕尼黑电子展上,秉承“连接成就更多可能”的口号,菲尼克斯电气展示了各项技术如何协同应用,从而打造具有未来可行性的解决方案。依托能源、信号和数据技术,电池储能系统、数据中心、充电桩和直流电网实现智能互连,从而提高此类系统的效率和可用性。我们在展位上开展的众多交流表明,这些方面正是推动行业发展的关键议题。
Torsten Janwlecke,菲尼克斯电气首席运营官 (COO)
2026年能源领域的重要主题
直流电:联网能源系统的基础
直流电网是打造未来高效能源系统的关键技术。该技术直接互联了发电机、储能系统和负载,从而减少传输损耗,提高资源利用率。菲尼克斯电气可提供确保现代能源应用安全联网的解决方案,助力系统扩展。
电池储能系统:高性能, 可靠连接, 可扩展。
无论是在住宅、商业还是公用事业级应用领域,如果没有电池储能系统,现代能源系统几乎无从谈起。端到端方案为制造商和集成商带来诸多优势,从面向电力、信号和数据的连接技术,到电源和保护技术,再到自动化和通信解决方案均有涵盖。由此,菲尼克斯电气可高效开发电池储能系统,确保安全运行,助力系统能够灵活适应未来应用需求。
数据中心:随业务增长而扩张的配电系统
人工智能、云计算、海量数据:高性能数据中心的扩建工作正在如火如荼地进行。与此同时,对配电、功率密度和可用性的要求也在不断提高。凭借精确适配的连接产品和基础设施组件,运营商、集成商和设备制造商可获得更高的可扩展性、效率以及运行安全性。
创新连接技术:深度发掘下一代设备潜力
依托菲尼克斯电气的设备连接技术、固定式连接器、插拔式连接器、板对板解决方案以及电子模块壳体,开发人员可加快新创意上市。菲尼克斯电气解决方案贯穿初期设计决策到批量生产,可在更为紧凑的设计中实现更强性能和更高数据传输速率,同时还能缩短开发周期。
电源:可靠, 高效, 创新。
菲尼克斯电气整合电源、保护技术和连接解决方案,打造兼顾高可用性和经济高效运行的能源系统。菲尼克斯电气解决方案涵盖安全传输、稳定供电到关键应用的智能监测,可显著减少停机,确保现代基础设施的长期正常运行。
信号与数据传输:面向联网应用的端到端传输
无论是简单的传感器信号,还是高数据传输速率,现代应用场景均需要可靠通信。菲尼克斯电气提供一致的解决方案,涵盖设备、布线到复杂系统。新型单对以太网针式连接器样式的问世是一大重要里程碑。这为直至现场层的未来统一数据传输奠定了基础。
控制柜制造:轻松接线, 高效集成。
控制柜制造:轻松接线, 高效集成。
在控制柜中,简便接线和高效互联的过程至关重要。菲尼克斯电气将接线端子、按钮、标识解决方案、工具和连接技术整合为无缝集成的系统。依托Push-X免工具直连技术,可显著减少所需接线工作量,从而提高控制柜制造与生产中的生产率。
即将开展的活动一览
展会基本信息
有关德国慕尼黑电子展的常见问题解答:如何到达展会
驾车前往德国慕尼黑电子展非常方便。开车沿着A94公路行驶。然后从Feldkirchen-West出口(6号出口)或Munich-Riem出口(5号出口)驶出公路。展会场地内设有动态交通引导系统,展会期间将引导车主前往邻近的空余停车位。导航时,请输入以下地址:
Messe München GmbH
Am Messesee 2
81829 Munich
从慕尼黑中央火车站乘坐地铁U2号线,无需换乘,约20分钟即可抵达展会场地。请在 "Messestadt West" 或 "Messestadt Ost" 站点下车。如果计划参加在慕尼黑会展北会议中心举办的活动,请在 "Messestadt Ost" 站点下车。
有关德国慕尼黑电子展的常见问题解答:参观展会
外套、大衣和行李均可寄存到各展会入口处,每件收费3欧元。
是的。德国慕尼黑电子展每天都会免费提供WLAN。
德国慕尼黑电子展的历史
起源
德国慕尼黑电子展是国际电气行业最重要的专业展会之一。自1964年创办以来,慕尼黑电子展一直是贯穿电子行业价值链技术创新和全行业交流的代名词。展会自举办伊始就发挥着核心会议和平台的作用,国际参展商在此展示创新成果,并为电子元器件、应用及系统的开发、生产和使用注入新动力,引领全新趋势。
电子行业的全球交流平台
随着电子行业的蓬勃发展,德国慕尼黑电子展的重要性也在逐步提升。该展会已发展成为云集世界各地制造商、开发商和决策者的国际交流平台。这使得慕尼黑电子展成为全球展会日程中不可或缺的一部分。
全球领先的电子产品展会
如今,德国慕尼黑电子展被誉为全球领先的电子产品展会。展会重点关注面向未来的技术、行业趋势以及适用于各类应用的实用解决方案。展会展示了先进电子产品如何对工业和社会发展产生持续性影响。2024年展会吸引了约80,000名参观者到访。