您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

I/O系统

Axioline E

本向导提供了Axioline E的基本信息,例如执行标准、安装要求以及安装步骤。

Axioline F - IEC 61850

该软硬件教程指导如何配置Axioline F站点,实现基于IEC 61850的MMS通信。

Axioline F - IEC 61850

该软硬件教程指导如何配置Axioline F站点,实现基于IEC 61850的GOOSE通信。

Axioline F - PROFIBUS

该软硬件教程指导如何集成Axioline F系列的PROFIBUS I/O站点到Siemens的TIA Portal V13。本视频展示如何对总线耦合器进行必要的通信设置、如何配置本地总线、以及如何将最终工程发送至控制器等。

Axioline F – PROFINET

该教程指导如何在Siemens的TIA Portal V13设置Axioline F PROFINET站点以及诊断可能发生的故障。