无印刷 – 简约、环保 新包装的颜色是灰色。
简介
考虑到可持续发展和气候保护,印刷鲜艳的运输包装在今天是否仍然合适?菲尼克斯电气已对此做出了回答,并在全球范围内将其产品包装改为无印刷折叠纸箱。极简主义带来了显著的资源节省,尤其是在能源、水和碳排放方面。
未来,菲尼克斯电气的品牌标识将会应用于运输标签,这些标签将在物流中心可通过完全自动化的流程贴到包裹上
提高可持续性声明
那些践行绿色环保的人,不应随意用环保来指责别人。可持续性意味着节约资源。在这种情况下,少即是多。因此,菲尼克斯电气数十年来一直使用的彩色包装很快将成为过去。那些印有蓝绿色及熟悉的品牌logo链的国际运输纸板箱,即将成为历史。
公司现在改用简洁设计主要是出于两个考虑:可持续性和供应安全。
功能优先于色彩
灰色是新的颜色,新外观集微妙极简、统一和现代于一身。此次更换不会影响包装的技术特性,也不会影响尺寸或自动化流程。依托这一举措,菲尼克斯电气将继续在其可持续发展战略中追求提高资源利用效率和减少碳排放的目标。德国布隆伯格总部物流项目经理Christin Schlieker解释说:“无印刷包装对回收链有益,因为不使用油墨减少了污染。”
无印刷包装简化了全球物流流程
更好的全球可获得性
此外,没有复杂品牌标识的运输包装,在菲尼克斯电气之外也更容易被重复使用,可最终减少对包装材料的需求。
从材料可获得性角度来讲,无印刷折叠纸箱在国际货物领域,包括本地市场,都更容易获取。Christin Schlieker表示:“如今,我们无需再为在某国能否寻得一家合适的印刷公司来生产所需颜色的瓦楞纸板材料而担忧。”
灰色是新颜色,Christin Schlieker表示:"从功能角度来看,包装没有任何变化"
让包装在供应链中保留更长时间
那么,品牌形象将何去何从?即使在更换之后,菲尼克斯电气的产品也不会在没有logo的情况下向全球发布。德国Ostwestfalen-Lippe公司将为此改用运输标签。这种标签之后可以轻松覆盖。物流营销部的Louisa Sonntag表示:“这对我们来说是一个艰难的决定。”
即便在企业对企业的业务环境中,“包装也不仅关乎功能,还关乎情感”。但若不再将包装材料视为废物,您会倍感欣慰,还能塑造良好的品牌形象。“我们希望包装能够重复使用,从而在供应链中保留更长的时间。如果能做到这一点,我们真的不介意流一两滴眼泪。”Louisa Sonntag眨眨眼说道。
摘要
全新的包装设计摒弃了繁复的印刷工序,这是一个典型范例,展示了如何协调可持续性、成本效益和供应安全性,以实现促进气候保护。不可否认,放弃既定的设计元素(企业设计是这里的关键词)也需要一定的勇气和说服力。但是,任何希望采取可持续行动的人都应该意识到,品牌形象源自产品和服务的专业性,而非设计精美的包装。