培训 我们提供客户定制化的培训服务,告诉我们您的需求,我们的工程师会到您身边为您服务。

培训

培训

菲尼克斯自动化培训公众号

菲尼克斯自动化公众号

如需查阅更多培训相关信息,请关注我们的二维码。

在此公众号中,
可以报名线下自动化培训课程;
报名并观看自动化培训课程直播及回放;
查看并下载自动化产品应用帮助文档,行业应用案例,解决方案,样本等资料;
技术支持工程师在线解答问题;
定时推送培训信息、技术文章、新闻、案例等相关消息;

自动化技术专题课程

自动化基础

该课程会介绍自动化系统的入门知识,帮助初学者了解自动化技术, 掌握基础应用。让学员熟悉使用自动化产品,学会使用产品搭建一个自动化系统。在练习中,学会如何安装和调试启动基础自动化系统。

菲尼克斯自动化为客户提供了多元的培训形式,帮助您在最短的时间内掌握我们的自动化产品应用方法,以下为标准培训课程目录,如您有需求,请联系我们:025-52121888-8419 或自动化服务热线:4008281555-8#,我们会提供相应服务。其他在线培训请您关注公众号推文或进入公众号首页下方菜单“培训中心”---“自动化学院”,参加在线学习或浏览往期视频回放。

PCWorX课程

PCWorX

介绍如何使用PCWORX进行PROFINET系统的组态和编程。学员将学习自动化硬件和IEC61131项目结构所需要的基本知识。学员将学习IEC61131编程语言,练习创建小例子,并学习使用软件的一般特性。以及串口通信、Modbus TCP通信、TCP/IP通信、SQL数据库归档、PLC文件读写、PROFINET通信及诊断等知识。学员将练习自建项目,其中涵盖练习所创建的功能块的程序。同时,该课程还涵盖了在PCWORX中的任务处理,功能块和程序的重复使用。

PLCnext

PLCnext

本课程介绍了菲尼克斯的PLCnext技术的框架结构和理论知识,使学员掌握如何在PLCnext Engineer中创建IEC 61131项目,如何使用PLCnext Engineer中集成的可视化解决方案去创建一个实际应用的简单用户界面,如何在PLC中运行C和Matlab Simulink程序,以及如何在Eclipse软件中编写简单地C程序,让学员熟悉基于PLCnext技术平台的多种调试和诊断方法。

Visu+

Visu+

本培训课程介绍触摸屏的特点,如何使用标准接口OPC(DA/UA)或者PLC驱动在Visu+环境下链接一个PCWORX自动化项目数据,该项目数据可以在工控机或触摸屏运行。学员将使用这一软件进行编程练习,学创建小例子,熟悉并且掌握软件的各种应用,使得SCADA系统的呈现更加丰富,功能更加多样。

以太网及无线

以太网及无线

本培训课程介绍工业以太网及工业无线网络是如何应用于自动化技术中的。实践练习是采用光缆、电缆以及各类以太网组件搭建成工业网络。通过实践练习,向学员讲授以太网技术基础。您将会学习到无线技术的基础知识及相关术语,在练习时间里您还可以自己动手利用我们的设备建立无线解决方案来巩固学习内容。

信息安全技术

信息安全技术

本培训将介绍要求严格的以太网安全和远程服务解决方案理论和实践知识。 介绍防火墙/路由器产品"FL mGuard "理论知识,还提供完整的实践练习。 该产品可用于工业网络中的多种应用场合,能够实现对安全和远程服务需求的解决方案。

功能安全课程

功能安全

本培训课程将介绍功能安全的定义及必要性,功能安全相关的技术标准,功能安全的评估及计算(简单介绍PL性能等级计算软件SISTEMA),功能安全实现的方法(安全继电器和安全PLC的对比),可编程安全继电器的应用。学习安全技术基础知识,并熟悉相关术语。 您将学习到在自动化领域中安全解决方案,并将这些解决方案用于实际。

行业解决方案系列课程

该课程通过对菲尼克斯在汽车、智能楼宇行业解决方案的系统学习,让工程师了解相关行业的解决方案各系统的使用方法。

PhoenixCar电气标准

PhoenixCar电气标准

介绍基于菲尼克斯产品在汽车行业解决方案及应用,包含汽车焊装,涂装及总装工艺段及部分其他解决方案。学员将学习解决方案中用到的软硬件及协议相关知识,包含编程,上位,通信协议,安全,诊断等解决方案实现过程中所需的知识及操作,并且进行相关练习。

IOT智能楼宇解决方案

IOT智能楼宇解决方案

介绍菲尼克斯Emalytics智能楼宇系统,基于ILC 2050 BI控制器,利用楼宇自动化中使用的主要通信协议采集数据,并进行程序编写和上位制作。学员将学习到楼控系统的调试维护管理,并将自己创建例子进行编程调试。

PLCnext数字化课程 课程包含PLCnext结合高级语言的实现方式及应用场景,包括:C ++使用方法、C#使用方法、Matlab使用方法、Python使用方法,以及APP的生成与应用,如何使用Java与PLCnext实现通信,Restful API协议与PLCnext通信,脱离Engineer如何下载程序等数字化应用。

PLCnext数字化课程

客户定制培训 如果对授课内容、时间、地点有特别要求,我们同样提供此类定制化培训服务。针对不同客户的项目应用,我们提供定制化的培训课程,课程涵盖选型、技术入门、安装使用、编程应用等。

客户定制培训