音频
2025-06-02(年-月-日)

伴随电网起伏 电池储能系统确保绿色能源随时可用,保持电网稳定,并节约能源成本。

位于配有电池储能系统的光伏发电场的人员

播客节目


如同太阳能系统和风力发电机一般自然融入:电池储能系统将成为未来日常生活的一部分。在本次播客中,菲尼克斯电气能源部门商务拓展经理Dominik Stammeier向我们证明了这点。他解释了电池储能系统如何确保绿色能源随时可用:无论是家庭场合、组织机构内部、发电站、小规模微型储能系统还是巨型储能园区均有涵盖。电池储能系统可吸收负载并再次释放,伴随电网起伏。成本回收立竿见影:这不仅源于储能系统对电网的稳定效果,更因系统能够削减峰值负载,从而节省开支。

电池储能系统 确保全电气社会的能源效率

电池储能系统在可持续发展社会中发挥着关键作用,此背景下的能源完全来自可再生能源,并以电力形式投入使用。电池储能助力稳定能源系统和提高灵活性,确保更加可靠的可再生能源供电,进而实现全新商业模式。因此,这类系统构成了智能网络化能源前景的技术基础。作为能源转型的效率驱动力,电池储能系统对实现全电气社会至关重要。

携手菲尼克斯电气,充分发挥电池储能系统潜能。

作者: Phoenix Contact

邮箱:

联系方式

身着衬衫的3名男士
Dominik Stammeier, Rüdiger Meyer, Matthias Schröder
电池储能系统专家团队
我们非常乐意使用电池储能系统与您共塑可持续未来。

更多帖子