The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Логотип Wi-Fi 6

Эффективность и производительность - стандарт WLAN Wi-Fi 6

С появлением Ethernet в автоматизации беспроводные локальные сети Wireless LAN также стали использоваться во многих приложениях, особенно в движущихся или мобильных системах. Поэтому в последние годы количество сетей WLAN и единиц WLAN в учреждениях значительно увеличилось. Чтобы справиться с этим ростом, необходимы высокопроизводительные, эффективные и надежные беспроводные локальные сети Wireless LAN. Wi-Fi 6/6E - новая технология WLAN, которая обладает именно этими достоинствами.

Преимущества для Вас

  • Особая безопасность: соответствует высочайшему стандарту безопасности WPA3
  • Лучшая производительность с особенно высокой пользовательской емкостью благодаря технологии OFDMA и технологии MIMO
  • Высокая производительность при скорости передачи данных до 1440 Мбит/с
  • Надежная связь в эксклюзивном диапазоне 6 ГГц с Wi-Fi 6E (в зависимости от разрешения в стране)
  • Быстрый и надежный роуминг для использования в мобильных системах

Стандарт IEEE 802.11ax

Wi-Fi 6, также известный как IEEE 802.11ax, - это новый стандарт для беспроводных сетей. Его основные характеристики включают

  • более высокая скорость передачи данных,
  • улучшенная производительность в условиях перегрузки,
  • низкая задержка
  • повышение энергоэффективности

Таким образом, Wi-Fi 6 позволяет эффективно использовать частотный спектр, повышает пропускную способность для всех единиц сети и в то же время обеспечивает гибкость и надежность. Новый стандарт призван удовлетворить растущие потребности в беспроводной связи в условиях все более цифрового мира.

Сравнение стандартов WLAN Wi-Fi 4 и 6

Появление Wi-Fi 6 представляет собой важную веху в развитии беспроводных сетей и предлагает ряд улучшений по сравнению с предшественником Wi-Fi 4:

Wi-Fi 4

Wi-Fi 6

Стандарт IEEE IEEE 802.11n IEEE 802.11ax
Стандарт безопасности WPA2 WPA3
Диапазон частот 2,4 и 5 ГГц 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц (в зависимости от допусков в конкретной стране)
MU MIMO Только при загрузке При загрузке и перекачке
Максимальная скорость передачи данных 300 Мбит/с (2x2 Mimo, 40 МГц) 2 400 Мбит/с (2x2 MIMO, 160 МГц)
Целевое время пробуждения (TWT)
OFDMA
Окрашивание BSS
Радиосеть

WLAN в диапазоне 6 ГГц: Wi-Fi 6E

Wi-Fi 6E переносит все функции Wi-Fi 6 в диапазон 6 ГГц. Благодаря использованию этого дополнительного диапазона частот Wi-Fi 6E обеспечивает более широкие каналы и меньшее количество помех, что приводит к увеличению скорости передачи данных и улучшению производительности. Поскольку Wi-Fi 1 - 6 не поддерживаются на частоте 6 ГГц, устройствам Wi-Fi 6E предоставлен эксклюзивный диапазон с низкой плотностью, где меньше помех. Это также приводит к очень низкой задержке: данные передаются быстро, а задержка, соответственно, невелика.

Функции Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E

Множественный доступ OFDMA
Окрашивание BSS и повторное использование пространства
Технология MIMO
Замок, символизирующий кибербезопасность, с пальцем
Целевое время пробуждения
Множественный доступ OFDMA

OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) позволяет точке доступа эффективно разделять каналы таким образом, что она может одновременно взаимодействовать с несколькими устройствами (клиентами) на одном канале. Эта технология позволяет обслуживать больше пользователей за меньшее время. Это значительно повышает эффективность и существенно сокращает время ожидания в сетях с перегрузкой. Таким образом, улучшение общего QoS позволяет эффективно использовать пропускную способность в среде с высокой плотностью WLAN.

Окрашивание BSS и повторное использование пространства

Функция Spatial Reuse в базовом наборе услуг (BSS) позволяет более эффективно использовать каналы, расположенные близко друг к другу, и снижать уровень помех. BSS - это технология, с помощью которой сигналы от разных единиц WLAN на одном канале можно отличить друг от друга, пометив их цветовыми кодами (или номерами). Это означает, что несколько единиц могут использовать один и тот же канал, не мешая друг другу.

Технология MIMO

MU-MIMO (Multi-User Multiple Input Multiple Output) - это технология, позволяющая точке доступа обслуживать несколько устройств одновременно, а не по очереди. Разделение всех имеющихся в наличии пространственных потоков на несколько устройств позволяет более эффективно обрабатывать большие пакеты данных. Это значительно повышает производительность сети, особенно в условиях высокой плотности.

Замок, символизирующий кибербезопасность, с пальцем

Стандарт безопасности WPA3 повышает безопасность беспроводных сетей, добавляя дополнительные уровни защиты. Чтобы гарантировать безопасную связь в открытых сетях, WPA3 все чаще поддерживается устройствами с поддержкой Wi-Fi 6.

Целевое время пробуждения

TWT (Target Wake Time - целевое время пробуждения) позволяет устройствам устанавливать определенное время для связи с точкой доступа. Это означает, что устройство остается неактивным до тех пор, пока не наступит его очередь передавать данные в точку доступа. Эта функция позволяет продлить время исполнения работы устройств, работающих от аккумулятора, и экономить электроэнергию.

Топология: Автоматический роуминг мобильных участников в сети WLAN

Автоматический роуминг мобильных участников в сети WLAN

Роуминг - мобильность в сети

Особенной сильной стороной Wireless LAN является мобильность участников сети. Участники могут свободно передвигаться в большой по площади сети WLAN и автоматически подсоединяются к точке доступа с наилучшим радиосигналом. Этот процесс называют роуминг.

Радиополе сети WLAN при этом может расширяться путем добавления дополнительных точек доступа. Скорость и надежность, с которой участники – так называемые клиенты сети WLAN – могут сменять ячейки сети, имеют решающее значение для эксплуатации приложений автоматизации. Быстрый и надежный роуминг является качественной характеристикой промышленных изделий WLAN производства Phoenix Contact.

Примеры применения Области применения WLAN в промышленном окружении очень многообразны. Повышающаяся потребность в коммуникации для данных производственных процессов, а также одновременно увеличивающаяся мобильность многих приложений требуют применения беспроводной сетевой связи.

AGV на заводе
Беспроводной доступ к машинам при помощи интеллектуальных устройств
Надежная связь с подвижными частями машины
AGV на заводе

Автономные транспортные средства все чаще используются на умных заводах для оптимизации производственных процессов. Wi-Fi 6 обеспечивает решающую инфраструктуру, гарантирующую надежную связь между AGV и другими сетевыми устройствами. Это позволяет им более эффективно перемещаться, например, по производственному цеху.

Другие решения для AGV
Беспроводной доступ к машинам при помощи интеллектуальных устройств

Гибкость становится все более актуальной для умного завода. Чтобы организовать процессы как можно эффективнее, машины и производственные системы должны быть гибкими в плане размещения. Подключение машин к производственной сети обеспечивает мобильное управление, настройку и обслуживание с помощью цифровых конечных устройств и, таким образом, обеспечивает гибкость, необходимую для умного завода. Wi-Fi 6 обеспечивает стабильно высокую скорость передачи данных, а также сеть, позволяющую быстро передавать данные даже при большом количестве единиц.

Надежная связь с подвижными частями машины

Используйте все преимущества систем Industrial Ethernet, интегрировав мобильные и труднодоступные части машины в сеть при помощи радиосвязи: простая и выгодная организация беспроводной сети, не требующая частого обслуживания и долговечная система связи с подвижными частями машины в неблагоприятных промышленных условиях, надежная радиосвязь на базе технологий SafetyBridge или PROFINET и PROFIsafe.