The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Эффективное освещение в самом длинном туннеле Бразилии В будущем пользователи извилистой автомагистрали Родовия-дус-Тамойос смогут быстрее и безопаснее добираться с побережья в глубь страны. Оптимизация управления освещением в туннелях также позволяет экономить электроэнергию.

Вид на восточное побережье Бразилии в сторону туннеля Тамойос

Профиль клиента


Туннельные работы на автомагистрали Родовия-дус-Тамойос

В бразильском штате Сан-Паулу 82-километровая автомагистраль Родовия-дус-Тамойос проходит через горный хребет Серра-ду-Мар. Четыре новых туннеля сокращают путь между прибрежным городом Карагуататуба и технологическим мегаполисом Сан-Жозе-дус-Кампус в глубине страны и делают его более безопасным.

Требование


Проект туннеля Родовия-дус-Тамойос

Безопасность и видимость в каждом туннеле

Освещение входа и выхода из туннелей Тамойоса должно быть отрегулировано в соответствии с различными условиями освещения. Интеллектуальные решения в области освещения необходимы для того, чтобы как можно мягче сделать переход для глаз пользователей туннелей к другой яркости. Другой ключевой задачей является эффективная работа светодиодных ламп и, соответственно, экономия электроэнергии. Кроме того, отдельные светодиодные светильники должны постоянно контролироваться, чтобы обеспечить высокий уровень доступности освещения. Монтаж всей системы освещения и ввод в эксплуатацию должны быть выполнены быстро и без ошибок.

Решение


Решения в области соединения и электроснабжения для освещения туннелей

Инженеры приложений Phoenix Contact в туннеле Tamoios
Акустические системы Dali в технических помещениях туннелей
Монтажная система на фоне туннеля
Освещенный туннель Тамойос
Инженеры приложений Phoenix Contact в туннеле Tamoios

В новых туннелях оператор использует светодиодное освещение от бельгийского производителя светильников Schréder. Phoenix Contact предлагает весь спектр систем для автоматизации освещения и технологии подключения. Совместно разработанные решения обеспечивают быстрый и эффективный монтаж и ввод в эксплуатацию на местах.

Акустические системы Dali в технических помещениях туннелей

Если, например, ночью необходимо значительно снизить яркость освещения, система управления Phoenix Contact отключает некоторые светильники и соответственно увеличивает интенсивность света оставшихся светильников. Это продлевает срок их службы, оптимизирует коэффициент мощности и снижает реактивную мощность. В этом контексте учитываются и другие факторы, такие как интервалы между чистками или возрастные потери.

Включаяющая электроника Lumgate также измеряет и контролирует ток отдельных светильников. Для этого Schréder устанавливает Lumgate напрямую в светильники или в соответствующие блоки драйверов. Включаяющая электроника позволяет независимо от производителя управлять произвольно выбранными светодиодными драйверами.

Монтажная система на фоне туннеля

Планирование электромонтажа в туннеле Tamoios значительно сокращается благодаря использованию монтажной системы QPD. Необходимые подготовленные кабели были доставлены на строительную площадку требуемой длины, с соответствующими штекерами и маркировкой. Поэтому технология подключения QUICKON значительно сокращает время подключения источников питания светодиодных светильников или установленных в туннеле шкафов драйверов.

Освещенный туннель Тамойос

Система управления туннелями (TCS) была установлена в каждом туннеле проекта Тамойос в качестве единой точки доступа в центр управления туннелями. TCS управляет передачей данных между подчиненными устройствами и центром управления туннелями (система SCADA). Кроме того, датчики проверяют яркость в туннеле и сообщают об этом в центр управления туннелями посредством TCS. Система спроектирована таким образом, что освещение работает безупречно даже без подключения к системе управления туннелями. Если единая сеть выходит из строя, то различные системы продолжают работать автономно.

Контакты

Ваше контактное лицо Бьорн Дотремонт
Björn Dotremont
Международный центр компетенции по сервису Туннельная инфраструктура
Я буду рад проконсультировать Вас по вопросам освещения, автоматизации и технологии подключения применительно к Вашему туннельному проекту.

Интеллектуальная система управления не только экономит электроэнергию, но и обеспечивает эффективное обслуживание и ремонт освещения туннеля благодаря подробной диагностике.

Майкл Рольф (Michael Rolf), Инфраструктура туннельных приложений и проектов
Майкл Рольф, инженер по применению

Заключение


Туннельные специалисты Phoenix Contact во время ввода в эксплуатацию в Тамойском туннеле

Быстрее и безопаснее до места назначения

После долгих лет строительства четыре туннеля Тамойос были открыты весной 2022 года. Теперь пользователи автомагистрали Родовия-дус-Тамойос могут не только быстрее, но и безопаснее добраться от побережья до Сан-Жозе-дус-Кампуса. Этому способствует освещение туннеля, которое просто адаптируется к внешним условиям – день, сумерки, ночь. Это обеспечивает плавный переход между различными ситуациями освещения внутри и снаружи туннеля.