Dear users, due to planned maintenance work you might not be able to see product search results, beginning from today (24/09/2024) 10:00 PM CET. We aim to have the full functionality restored by 2:00 AM CET.
Оптимизация процессов на предприятии Grenzebach
Для производства шкафов управления на предприятии Grenzebach важную роль играет цифровизация процессов, направленная на повышение их эффективности. Совместно с компанией Phoenix Contact были разработаны и внедрены индивидуальные решения для эффективного поточного производства на базе цифровой системы помощи рабочим.
Семейная компания Grenzebach уже более 60 лет поставляет на международные рынки стекольной промышленности, промышленности строительных материалов и интралогистики индивидуальные решения по автоматизации и цифровизации. Компания была основана в 1960 году, ее штаб-квартира находится в городе Хамлар под Аугсбургом в Баварии. Помимо Германии, производственные площадки имеются в США, Китае и Румынии.
Исходная ситуация и цель
Раньше рабочие выполняли комплектацию клеммных сборок напрямую в шкафу управления. Этот процесс характеризовался длительными переходами и расстояниями захвата, а также временем поиска и простоя. Комплектация клеммных сборок осуществлялась на основе распечатанной документации.
Целью сотрудничества с Phoenix Contact стало стремление повысить эффективность процесса комплектации клеммных сборок и эргономичность для рабочих.
Порядок действий
На первом этапе была проанализирована эффективность отдельных шагов процесса производства клеммных сборок и возможности их оптимизации. С целью добиться эргономичных условий работы и быстрой комплектации был изготовлен прототип производственной линии по технологии картонного инжиниринга, который включал также программное обеспечение помощи рабочим. На основе этого прототипа система для рабочего места была усовершенствована в тесном взаимодействии и при активном участии всех сотрудников. При этом использовалось программное обеспечение помощи рабочим для комплектации клеммных сборок.
Равноправное сотрудничество всегда открывало возможность для обеих сторон обсуждать различные подходы к решению проблем. В результате мы получили решение, которое не только отвечает нашим пожеланиям по эффективности и эргономике, но даже превосходит их.
Решение
Результаты оптимизации процессов
Теперь в новой реализации процесса обученный сотрудник может запустить выполнение проекта простым щелчком мыши. На индивидуальных рабочих местах рабочий может получить эффективную помощь при нарезке монтажной рейки по длине, печати и нанесении маркировки, а также при монтаже клемм. В частности, использование при монтаже системы Pick-by-Light позволяет оптимизировать время на захват.
Программное обеспечение для эффективной помощи рабочим
Рабочее место для нарезки монтажных реек при помощи программного обеспечения
Система Pick-by-Light на месте комплектации
Комплектация клеммных сборок при помощи программного обеспечения
Разработанное решение для рабочего места, охватывающее весь процесс комплектации клеммных сборок
Повышение производительности труда Система помощи рабочим заметно ускоряет процессы производства, так как клеммные сборки теперь можно изготавливать независимо от остальной части шкафа управления.
Простой процесс Найденное решение для рабочего места, включая программное обеспечение для помощи рабочим, сопровождает в течение всего процесса производства клеммной сборки.
Сокращение времени изготовления Благодаря централизованной комплектации клеммных сборок также значительно сократилось время поиска, переходов и простоя.
Улучшенная эргономичность Оптимизированное с точки зрения эргономичности рабочее место упрощает работу сотрудников во многих аспектах, например, за счет сокращения расстояний захвата.
Совместная разработка процессов
Оптимизация процессов по всей цепочке создания стоимости
Начиная от проектирования, мы предлагаем персонализированные консультационные услуги, которые помогут оптимизировать все этапы производства шкафов управления. Мы используем методы бережливого производства, которые были разработаны на практике и доказали свою эффективность. В основе наших услуг, которые включают широкий ассортимент консалтинговых предложений и обучающих семинаров для сотрудников, лежит многолетний опыт реализации данных методов.