Пример использования
07.08.2024

Сетевые решения освещения в парке All Electric Society Точно в цель для повышения эффективности, качества и устойчивого развития.

Сетевые решения освещения в парке All Electric Society

Краткое резюме

Внедрение умных систем освещения в парке All Electric Society наглядно демонстрирует, как современные технологии помогают преодолевать трудности, с которыми сталкиваются промышленные предприятия. Они предлагают инфраструктуру цифровых коммуникаций, которая поддерживает компании на пути к устойчивому развитию и повышению эффективности за счет цифровизации и эффективно способствует объединению секторов.

Осветительная мачта в парке All Electric Society

Специальные осветительные мачты обеспечивают функциональное освещение всей парковки с учетом потребностей. Датчик незаметно встроен в нижний элемент прожектора

Точно в цель для интеллектуальных решений в области освещения

Промышленные предприятия, а также города и коммуны находятся под постоянным давлением, требующим снижения эксплуатационных расходов, повышения эффективности и одновременного соблюдения высоких стандартов безопасности и охраны окружающей среды.

Освещение объектов недвижимости также является одним из модулей этой головоломки. Парк All Electric Society в Бломберге от Phoenix Contact показывает, как можно решить эту задачу с учетом индивидуальных особенностей и перспектив.

Ночной снимок в павильоне парка All Electric Society

Все освещение в павильоне также подключено к центральному контроллеру освещения. Это означает, что нужный свет всегда доступен в нужном месте и в нужное время, где бы Вы ни находились в парке All Electric Society

Умное освещение: эффективное и сбалансированное

Как обеспечить это эффективно и сбалансированно? Ответ кроется во внедрении умных систем освещения, которые предлагают гораздо больше, чем просто свет.

В парке All Electric Society компании Phoenix Contact в Бломберге система освещения является неотъемлемой частью общего управления энергопотреблением парка. В то же время она обеспечивает необходимую коммуникационную инфраструктуру для различных единиц, исполнительных элементов, датчиков, потребителей энергии и генераторов в этой сети.

Современная мачта освещения в парке All Electric Society

Каждая мачта подключена к общей системе по беспроводному каналу LoRaWAN и интегрирована в сеть передачи данных

Больше света, больше безопасности

Парк находится в свободном доступе и открыт круглосуточно. Поэтому необходимо сделать его безопасным, привлекательным и доступным в сумерках и в темное время суток. Общая концепция освещения привлекательна, атмосферна и гармонична. Это означает, что парк, и без того привлекательный с точки зрения интеграции, становится флагманом компании и в ночное время.

Осветительные мачты в парке All Electric Society обладают множеством преимуществ. Светодиодное освещение и датчики движения и уровня освещенности расположены в верхней зоне. К ним относятся громкоговорители и специальные светодиодные системы цветного освещения для создания атмосферы.

Крытые зарядные станции в парке All Electric Society

Навесы на парковке также имеют освещение. Эти элементы также важны для обеспечения общей безопасности и комфорта посетителей в парке

Общая мощность освещения в парке All Electric Society составляет около 7,8 кВт. Используемые для этих целей светодиодные уличные светильники имеют максимальную потребляемую мощность 36 Вт и светоотдачу около 91 люмен/ватт. Их можно регулировать по яркости непрерывно и без задержки.

Это позволяет регулировать уровень освещения в парке All Electric Society в зависимости от потребностей и количества посетителей. Это связано с тем, что парк оснащен множеством датчиков и исполнительных элементов, включая датчики движения, которые подключены к системе освещения. Если в парке нет посетителей, уровень освещения снижается примерно до 40 % от нормативных показателей. При обнаружении движения система работает на полную мощность. Это соответствует требованиям и обеспечивает максимальную безопасность на маршрутах.

Это позволяет выполнить нормативные требования и одновременно получить дополнительную экономию. По сравнению с обычным освещением, этот вариант эффективной светодиодной технологии в сочетании с интеллектуальным управлением на основе потребностей примерно на 80 % эффективнее и, следовательно, более сбалансированный.

Умное коммуникационное решение как основа

Необходимым условием для этого является умное коммуникационное решение, связывающее систему освещения со всем парком. Это решение предлагает индивидуальное аппаратное обеспечение, индивидуальный сервис, высокопроизводительную и открытую платформу IoT и интуитивно понятное программное обеспечение.

Вместе эти компоненты образуют гибкую и эффективную систему, которая улучшает качество освещения, снижает эксплуатационные расходы и оптимизирует потребление энергии. Система управления парком связана с платформой IoT grovez.io, которая используется для управления уличным освещением.

Лестничный проход в парк All Electric Society в ночное время

Поручни вдоль лестниц в парке также оборудованы освещением. Эти элементы также важны для обеспечения общей безопасности и комфорта посетителей в парке

Так функционирует система

Аппаратное обеспечение состоит из блоков контроллеров светильников (LCU) или блоков контроллеров сегментов (SCU) с поддержкой LoRaWAN. LoRaWAN обеспечивает большой радиус действия при низком энергопотреблении в сочетании с высоким уровнем безопасности передачи данных на основе сквозного шифрования и поэтому хорошо подходит для использования на обширных открытых площадках. Контроллеры устанавливают соединение между отдельными светильниками или группами светильников и шлюзом. Эти шлюзы служат интерфейсом для связи и передачи данных между блоками управления и другими системами управления недвижимостью.

Платформа IoT является центральным элементом системы. Сюда стекается вся информация от датчиков окружающей среды, погодных детекторов и рабочих состояний задействованных систем. Данные из парка регистрируются централизованно и объединяются.

Программное обеспечение с четко организованной приборной панелью позволяет полностью контролировать систему в любое время и из любого места. Функции включают в себя мониторинг в режиме реального времени, анализ энергопотребления, планирование и автоматизацию сценариев освещения, а также систему сигнализации в случае нарушений или сбоев в работе системы.

Внедрение умных систем освещения в парке All Electric Society наглядно демонстрирует, как современные технологии помогают преодолевать трудности, с которыми сталкиваются промышленные предприятия. Использование энергоэффективных светодиодных ламп и интеллектуальное управление, основанное на потребностях, не только значительно снижает потребление энергии. Также снижаются эксплуатационные расходы и повышается безопасность.

В целом, этот пример показывает, что умное освещение - это не просто свет: оно может обеспечить цифровую коммуникационную инфраструктуру, от которой компании также могут выиграть на пути к устойчивому развитию и эффективности благодаря цифровизации.

Заключение

Внедрение умных систем освещения в парке All Electric Society наглядно демонстрирует, как современные технологии помогают преодолевать трудности, с которыми сталкиваются промышленные предприятия. Они предлагают инфраструктуру цифровых коммуникаций, которая поддерживает компании на пути к устойчивому развитию и повышению эффективности за счет цифровизации и эффективно способствует объединению секторов.

Автор: Phoenix Contact

Электронная почта:

Свяжитесь с нашими экспертами

Команда экспертов All Electric Society
All Electric Society-Expertenteam
«Мы будем рады проконсультировать Вас по вопросам All Electric Society и объединения секторов».

Дополнительные материалы