Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Решения для маркировки в пищевой промышленности и производстве напитков Универсальные решения для этикетирования в областях с высокими стандартами гигиены и безопасности

Линия розлива в пищевом производстве

Пищевая промышленность и производство напитков предъявляют высокие требования ко всем компонентам и материалам, используемым в процессе производства. Это также включает маркировку. Phoenix Contact предлагает масштабируемый ассортимент изделий для маркировки клеммных блоков, проводников и кабелей, а также устройств и установок. Убедитесь в том, что наши маркировочные материалы подходят для различных требований к высокой стойкости, разнообразной технологии монтажа и разных областей применения в пищевой промышленности и производстве напитков.

Сотрудницы в процессе проверки качества

Контроль качества на производстве продуктов питания

Отраслевые требования

При производстве продуктов питания и напитков требуется особый уровень гигиены и безопасности. Поэтому ежедневная очистка производственных помещений с использованием агрессивных чистящих средств является обязательной. Материалы для маркировки проводников и кабелей, а также устройств и установок должны выдерживать эти сложные условия. Ни надпись, ни сама маркировочная табличка не могут быть повреждены или даже уничтожены. Если это все же произошло, то даже самые мелкие фрагменты должны быть идентифицированы при окончательной проверке.

Безопасная и долговечная маркировка для самых высоких требований Свойства маркировки в деталях

Учитывая отраслевые требования к маркировке, можно выделить свойства материала, которые необходимы в данной среде.

Высокая химическая стойкость

Химически стойкая маркировка

Высокая химическая стойкость

Для выполнения требований самых строгих гигиенических стандартов производственные помещения в пищевой промышленности и производстве напитков убираются несколько раз в день. При этом используются агрессивные чистящие средства, которые могут воздействовать на основной материал компонентов маркировки. Это может привести к выцветанию, потере читаемости или даже разрушению маркеров. Поэтому использование агрессивных чистящих средств требует высокой химической стойкости как маркировочных материалов, так и самой маркировки.

Маркировка неестественного синего оттенка для более быстрой идентификации

Синяя маркировка для более быстрой идентификации

Визуальная идентифицируемость

Для быстрого распознавания в пищевой промышленности все чаще используется синяя маркировка. Синий цвет редко встречается в естественном виде. Поэтому он особенно хорошо выделяется визуально и инстинктивно быстро воспринимается. Кроме того, такие загрязнения, как споры и плесень, а также остатки пищи и чистящих средств можно выявить быстрее, чем при использовании материалов другого цвета.

Детектируемый материал для идентификации с помощью металлоискателей

Маркировка для идентификации с помощью металлоискателей

Обнаруживаемость

К продуктам питания предъявляются самые высокие требования по качеству и безопасности. Для того чтобы гарантировать безопасность производства, необходимо проводить заключительные проверки. Если маркировка ломается и попадает на производственную линию, даже самые маленькие фрагменты маркировки должны быть различимы в случае сомнения. Поэтому рекомендуется использовать обнаруживаемые маркировочные материалы. Эти материалы могут быть обнаружены с помощью устройств обнаружения при проверке на наличие металлических инородных тел в конце производственной линии.

Маркировка с оптимальной адгезией

Оптимальная адгезия благодаря материалам с высокой адгезионной прочностью

Оптимальное сцепление

В результате постоянной очистке маркировочные материалы подвергаются сильному механическому воздействию. Кроме того, структурированные поверхности устройств и установок затрудняют оптимальное приклеивание этикеток. Поэтому необходим сильный клей, который как можно лучше распределяется по структуре поверхности и, таким образом, обеспечивает оптимальную силу сцепления. Для постоянной маркировки рекомендуется использовать маркеры с дополнительным защитным ламинатом.

Обнаруживаемые обозначения кабеля в процессе производства

Обнаруживаемые обозначения кабеля в пищевом производстве

Наши решения для маркировки в пищевой промышленности и производстве напитков

Phoenix Contact предлагает решения для маркировки, которые обладают высокой химической стойкостью и высокой адгезионной прочностью. Кроме того, они оптимально визуально идентифицируются и даже обнаруживаются. Благодаря этим свойствам они отвечают самым высоким требованиям, как в защищенном шкафу управления, так и в экстремальных условиях. Они не только соответствуют промышленному стандарту, но и прошли испытания и одобрены ISEGA для использования в пищевой промышленности.

Группа изделий: UC-WMTBA-D
Группа изделий: WMTB HF-D
Группа изделий: LS-WMTB-V4A
Группа изделий: EML-D...
Группа изделий: EML-LPR-D...
Группа изделий: LS-EMLP-V4A... и LS-EMSP-V4A...
Группа изделий: UC-WMTBA-D

Детектируемый маркер UC-WMTBA-D... изготовлен из полипропилена. Прочный на разрыв материал характеризуется устойчивостью к влаге и химической стойкостью. Используйте систему маркировки TOPMARK NEO для создания постоянного маркера из этой маркировки. Если материал все же проявляет признаки усталости, то при окончательном контроле можно обнаружить даже мельчайшие фрагменты детектируемого материала.

Группа изделий: WMTB HF-D

Безгалогеновые, обнаруживаемые держатели маркировки кабеля и проводников WMTB HF-D... используются для маркировки и связывания проводников и кабелей в помещениях и на открытом воздухе. Они состоят из высококачественного термопластичного полиэфируретана. Материал обладает высокой гибкостью и очень хорошей прочностью на разрыв. Его можно маркировать с помощью THERMOMARK ROLL 2.0 или THERMOMARK E.300 (D)/ E.600 (D).

Группа изделий: LS-WMTB-V4A

Маркеры группы изделий LS-WMTB-V4A... характеризуются высокой устойчивостью к соленой воде, хлоридам и растворителям. Поэтому они также подходят для особо сложных требований в промышленности. Гравировка или отжиг с помощью TOPMARK NEO делают маркировку долговечной.

Группа изделий: EML-D...

Группа изделий EML-D... включает в себя детектируемые этикетки для обозначения различного электрооборудования в пищевой промышленности. Этикетки имеют непрерывный слой алюминиевой пленки, который обеспечивает возможность их распознавания. Высокая клеящая способность позволяет наклеивать этикетки на шероховатые, структурированные и низкоэнергетические поверхности. Ее можно маркировать с помощью THERMOMARK ROLL 2.0 и THERMOMARK E.300 (D)/ E.600 (D).

Группа изделий: EML-LPR-D...

Помимо высокой адгезионной прочности, маркеры устройств EML-LPR-D... имеют дополнительный защитный ламинат. Защитные ламинаты предотвращают износ маркировки при механическом воздействии на этикетки. Таким образом, маркеры группы изделий EML-LPR-D... легко выдерживают ежедневный процесс очистки на пищевом производстве. Маркировка производится с помощью THERMOMARK ROLL 2.0 или THERMOMARK E.300 (D)/ E.600 (D).

Группа изделий: LS-EMLP-V4A... и LS-EMSP-V4A...

Маркеры устройств из нержавеющей стали подходят для легкого ухода и постоянной маркировки, которая также отвечает высоким гигиеническим требованиям. Материал устойчив к коррозии, кислотам и температурам. Самоклеющиеся таблички из нержавеющей стали LS-EMLP-V4A... обеспечивают особенно хорошее сцепление благодаря высокой адгезионной прочности. В качестве альтернативы вариант LS-EMSP-V4A... подходит для привинчивания или приклепывания к устройствам. Маркировка на табличках выполнена с помощью TOPMARK NEO.

Устройство маркировки лазером TOPMARK NEO

Маркировка с помощью устройства маркировки лазером TOPMARK NEO

Устойчивая маркировка посредством прямой лазерной маркировки Система маркировки TOPMARK NEO

Система маркировки TOPMARK NEO соответствует самым высоким требованиям в области маркировки. С помощью современной лазерной технологии Вы создаете маркировочные материалы для промышленной среды, которые отличаются долговечностью и стойкостью. Устройство маркировки лазером обрабатывает материалы в формате карт и матов в маркировку, которая впечатляет своей огромной устойчивостью к различным воздействиям окружающей среды, а также к механическому воздействию. При этом маркировка так же прочна, как и сам маркируемый материал. Предустановленные параметры гарантируют простоту эксплуатации без необходимости специальных знаний о лазерах.

Преимущества для Вас

  • Последовательные, долговечные и надежные решения для маркировки, отвечающие самым высоким требованиям
  • Сокращение времени ремонта, технического обслуживания и обслуживания благодаря четкой идентификации компонентов
  • Маркировочные решения для всех областей применения, монтажных ситуаций и требований к стойкости
  • Группы материалов EML-D, EML-LPR-D, UC-WMTBA(-D).../PP и WMTB-HF-D были протестированы и одобрены ISEGA для использования в пищевой промышленности