Надежное водоснабжение Электронные автоматические выключатели PTCB eFuse обеспечивают безопасную и надежную защиту от перегрузок и токов короткого замыкания. В компании EW Wasser, занимающейся водоснабжением и отводом сточных вод, они не только повышают прозрачность установки, но и обеспечивают надежное и эффективное снабжение.

Краны у поставщика водоснабжения и отвода сточных вод EW Wasser
Логотип компании EW Wasser GmbH

Профиль клиента EW Wasser GmbH

EW Wasser GmbH является одной из шести дочерних компаний Eichsfeldwerke GmbH и предоставляет коммерческие и технические услуги по управлению объединением водоснабжения и отвода сточных вод в Оберейхсфельде. Акционерная компания занимается обслуживанием и эксплуатацией объектов и сетей питьевого и сточного водоснабжения на всей территории ассоциации. Около 5,8 миллиона литров питьевой воды ежедневно обеспечивают около 45 500 человек. Профессиональная очистка сточных вод неразрывно связана с защитой водных объектов и ресурсов питьевой воды. Отвод сточных вод организован для 72 000 жителей, а общая протяженность канализационных сетей составляет 894 км.

Пейзажная фотография, иллюстрирующая расстояние между глубокой скважиной и станцией водоподготовки

Требование

Главной задачей компании EW Wasser GmbH, занимающейся водоснабжением и отводом сточных вод, является, конечно же, надежная и постоянная подача пресной воды своим клиентам.
Среди прочего, здесь есть станция очистки воды, соединенная с источником. Эта станция также соединена с глубокой скважиной, расположенной в 5 километрах. Если источник не дает воды, то включается насос в дальней глубинной скважине. Эта связь осуществляется через релейный контакт на станции водоподготовки, который передает сигнал по кабелю дистанционной сигнализации.
Контакт реле защищен стандартным плавким предохранителем. Это необходимо для того, чтобы всегда иметь в наличии достаточное количество воды и гарантировать ее подачу.

Решение проблем на месте между сотрудниками EW Wasser и Phoenix Contact

Однако параллельно телекоммуникационному кабелю проходит кабель среднего напряжения от поставщика энергии. С помощью этой системы регулярно переключаются большие мощности. Токи помех подключаются через эту коммутацию. В результате плавкий предохранитель, который использовался до сих пор, срабатывал время от времени.
В этом случае сотрудники садятся в машину и вынуждены ехать 20 минут до объекта - 10 минут менять предохранитель и 20 минут ехать обратно. Такие вызовы службы требуют много времени и затрат ресурсов. Вместе с компанией EW Wasser GmbH мы искали решение этой проблемы.

Электронный автоматический выключатель PTCB eFuse установлен в шкафу управления компании EW Wasser GmbH

Наше решение

Ранее использовавшийся стеклянный предохранитель был заменен электронным автоматическим выключателем PTCB E1 24DC/0.1A SI-R. При ширине всего 6 мм он обеспечивает идеальную защиту для телекоммуникационного сигнала:
Предохранитель PTCB eFuse имеет надежную защитную цепь ЭМС и внутреннее активное ограничение тока. Эти две особенности предотвращают непреднамеренное срабатывание силового автоматического выключателя во время переключений на линии среднего напряжения. Автоматический выключатель также оснащен сигналом дистанционной сигнализации и входом сброса. Это позволяет дистанционно распознать состояние срабатывания и, в случае неисправности, снова включить его.

PTCB eFuse также без проблем справляется с дополнительными трудностями, связанными с длинной кабельной трассой:
Благодаря низкому внутреннему сопротивлению силового автоматического выключателя напряжение почти не падает, что позволяет максимально увеличить длину кабеля. Точная характеристика срабатывания обеспечивает при этом безопасное отключение в случае повреждения, даже если сопротивление линии допускает лишь незначительное перенапряжение в случае короткого замыкания.

Преимущества для Вас

  • Сокращение времени простоя в системе электроснабжения благодаря надежной защитной цепи ЭМС
  • Точная локализация неисправности и быстрое восстановление работоспособности благодаря индикации состояния и возможности сброса состояния локально и дистанционно
  • Простая оптимизация установок, благодаря точному отключению, низким потерям напряжения и регулируемым значениям тока
  • Больше места в шкафу управления благодаря встроенному распределению потенциалов плюс и минус на 6 мм

Phoenix Contact может предложить нам именно такое решение с помощью PTCB. Возможность удаленного включения устройства помогает нам сэкономить много времени при обслуживании.

Максимилиан Аренс - EW Wasser GmbH,
Максимилиан Аренс из компании EW Wasser GmbH
Сотрудник Phoenix Contact объясняет принцип работы автоматического выключателя PTCB сотруднику компании EW Wasser GmbH у шкафа управления

Заключение

Электронные автоматические выключатели PTCB eFuse идеально подходят для децентрализованного применения в компании EW Wasser GmbH. Большие расстояния между источником питания и нагрузкой создают трудности для обслуживающего персонала из-за высокой восприимчивости к неисправностям, высокого сопротивления линии и отсутствия прозрачности системы. Используя предохранитель PTCB eFuse, компания EW Wasser GmbH надежно и эффективно повышает безопасность водоснабжения соседних деревень.