IO-Link

IO-Link é a primeira tecnologia IO padronizada em todo o mundo para comunicar com sensores e atuadores.
Comunicação via IO-Link
Logotipo IO-Link

O que é o IO-Link?

IO-Link é a primeira interface I/O padronizada a nível mundial. A tecnologia se estabeleceu como padrão de comunicação na construção de máquinas e instalações. O número de produtos utilizados com interface IO-Link está crescendo rapidamente. O padrão de comunicação oferece muitas vantagens, cria novas possibilidades de aplicação e está direcionado para temas importantes como a Internet Industrial das Coisas (IIoT). Por definição, o IO-Link é um protocolo de comunicação ponto a ponto serial aberto para a conexão de sensores e atuadores em um sistema de automação.

O IO-Link Safety implementa a comunicação segura até o último metro. Isso significa que os usuários também se beneficiam das vantagens típicas do IO-Link na área da segurança funcional, como a parametrização simples através de IODD ou a rápida troca de dispositivos.

Vantagens do IO-Link

  • Aumento da produtividade
  • Simplificação de instalação, manutenção e processos de substituição
  • Maior disponibilidade e exatidão dos dados
  • Correção de erros através de diagnóstico remoto
Luz de sinalização na produção

Produtividade

Os dispositivos IO-Link fornecem dados de estado detalhados ao controlador. Esses dados ajudam no planejamento da manutenção, pois desse modo você consegue detectar problemas rapidamente. Se você, enquanto usuário, p. ex., receber um aviso de sensores sujos a cada seis meses, poderá planejar uma limpeza duas vezes no ano em horários adequados. A detecção de erros nos dispositivos em tempo real permite ainda reduzir os custos operacionais, pois assim você consegue minimizar tempos de paralisação não planejados.

Instalação no quadro de comando

Simplicidade

Tudo é simples no IO-Link. A instalação é simples, pois você pode usar cabos e conectores padrão. A manutenção é simples, pois você consegue monitorar seus sistemas e efetuar alterações nos ajustes. Através da detecção de erros dos dispositivos IO-Link, você determina rápida e facilmente a causa de um problema. O processo de troca é igualmente simples graças aos dados de parâmetros salvos no controlador. Caso seja necessário trocar um dispositivo IO-Link, os parâmetros salvos são automaticamente transferidos para o dispositivo IO-Link sem recorrer a um dispositivo de programação. Desse modo, sua instalação retoma rapidamente a sua operacionalidade.

Análise de dados na tela

Maior disponibilidade e exatidão dos dados

É frequente que os sensores analógicos sem IO-Link realizem várias conversões A/D antes que os dados cheguem no controlador, o que pode provocar erros. Com dispositivos IO-Link existe apenas uma conversão A/D. Isto aumenta a exatidão dos dados e, desse modo, a exatidão de todo o processo.

Configuração remota no PC

Configuração remota

Você pode alterar os parâmetros do dispositivo IO-Link a partir de sua mesa de trabalho reagindo a mensagens de estado. Assim, para eliminar erros, você não precisa mais parar sua linha de produção e acessar os dispositivos fisicamente.

Componentes de um sistema IO-Link

A arquitetura de um sistema IO-Link é composta por um controlador, um mestre IO-Link e um ou vários dispositivos IO-Link. Eles são conectados através de um cabo não blindado de três condutores simples, o que torna a instalação mais simples e econômica.

Mapa de imagem interativo: Componentes de um sistema IO-Link
Mestre IO-Link
O mestre disponibiliza a interface para o controlador de nível superior, controla a comunicação com os dispositivos IO-Link conectados e salva os dados de parâmetros e o arquivo IODD (IO Device Description). Este arquivo contém uma descrição do dispositivo e informações de parâmetros através do dispositivo IO-Link, incluindo o fabricante, o código, a funcionalidade, etc.
PLC (controlador lógico programável)
O controlador é usado para monitorar o estado das entradas e controlar o estado das saídas. É necessário um controlador de segurança para o processamento de dados de segurança.
Dispositivos IO-Link
Se trata de todos os sensores ou atuadores inteligentes conectados ao sistema como, p. ex., I/Os, conversores, relés de segurança, acionadores de motor ou disjuntores de proteção. Inteligente significa, relativamente ao IO-Link, que um dispositivo possui dados de identificação, p. ex., uma designação de tipo, um número de série ou dados de parâmetros. Estes dados podem ser lidos através do protocolo IO-Link. Além disso, o dispositivo IO-Link pode fornecer dados de diagnóstico detalhados que podem ser utilizados para manutenção preventiva e reparação.
Atuador
Um atuador é um dispositivo de saída que converte a corrente e os sinais elétricos em movimento mecânico, controlando desse modo os dispositivos mecânicos.
Sensor
Um sensor é um dispositivo que mede uma variável física (p. ex., temperatura, pressão ou posição) e registra e exibe os valores ou emite uma resposta.
Mestre IO-Link Safety
Para além das tarefas de um mestre IO-Link clássico, o mestre IO-Link Safety permite uma comunicação segura na área da segurança funcional. Para além dos dispositivos IO-Link clássicos não seguros, aqui podem ser conectados dispositivos IO-Link direcionados para a segurança, como sensores de segurança, sensores seguros via OSSDe, atuadores seguros ou então dispositivos de segurança mistos (p. ex., dispositivos mecatrônicos).
IO-Link Safety
O novo padrão: comunicação segura até ao último metro. O IO-Link é um protocolo de comunicação ponto a ponto serial aberto para a conexão de sensores e atuadores em um sistema de automação.
Mais sobre o IO-Link Safety

O que um dispositivo IO-Link consegue fazer que um sensor padrão não consegue?

Os dispositivos IO-Link fornecem três tipos de dados:

  • Dados de processo: informações de estado que o dispositivo IO-Link lê e envia para o mestre IO-Link ou informações que o mestre IO-Link envia para o dispositivo IO-Link. Neste processo também são transmitidas informações de estado. Assim você pode verificar se os dados de processo são válidos. Um exemplo de dados de processo: a distância medida por um sensor de distância.

  • Dados de serviço: informações que podem ser registradas no dispositivo IO-Link ou lidas a partir do dispositivo IO-Link. Exemplo: o número do modelo ou fabricante do sensor ajuda a identificar um dispositivo ou configurar um novo.

  • Dados de eventos: notificações como mensagens de erro que são enviadas do dispositivo IO-Link para o mestre IO-Link assim que ocorre o evento como, p. ex., sobreaquecimento.

Produtos IO-Link

Nosso portfólio de produtos para comunicação até o último metro: