Rede de produção segura e estável para a Arntz Optibelt O Grupo Arntz Optibelt modernizou sua rede de forma abrangente para adequar seus locais de produção globais aos requisitos da produção digital. A nova infraestrutura garante uma aquisição estável de dados operacionais e, ao mesmo tempo, oferece proteção confiável contra ciberataques.

Correias de transmissão da Arntz Optibelt

Perfil do cliente


Correias de transmissão de alto desempenho da Arntz Optibelt

A Arntz Optibelt é um parceiro confiável para a tecnologia de acionamento

Especialista em soluções de transmissão de alto desempenho

A Arntz Optibelt é uma empresa internacional com mais de 150 anos de experiência no desenvolvimento e na produção de sistemas e correias de transmissão de alto desempenho. Com um foco claro em qualidade e inovação, a empresa se estabeleceu como um parceiro confiável em tecnologia de acionamento.

Os produtos da Arntz Optibelt são usados em várias indústrias, incluindo a indústria automotiva, a construção de máquinas e a agricultura. Para atender ao altos requisitos de seus clientes, a empresa conta com tecnologias modernas em vários locais de produção globais.

Desafio


Colaboradores conversando em frente a um quadro de comando

A rede teve que ser modernizada de forma abrangente

Uma rede no limite

Há mais de dez anos, a Arntz Optibelt enfrentou o desafio de registrar e tornar os dados das máquinas utilizáveis de modo eficiente. A fábrica deveria se tornar mais digital. Porém, isso não era possível com a rede de IT existente. A rede era instável e, como rede de classe C, só podia integrar um número limitado de dispositivos. Além disso, foram usadas várias soluções isoladas e construções transitórias que não atendiam aos padrões de uma produção moderna.

Consequentemente, foi necessário estabelecer uma rede de produção estável e confiável. O foco aqui foi a conexão de dados à prova de falhas com as máquinas para poder monitorar os processos de produção de forma mais eficiente e otimizá-los de maneira direcionada.

Solução


Vista dos componentes no quadro de comando

Comunicação confiável graças a infraestrutura redundante

Redes redundantes

Em conjunto, um conceito de rede abrangente foi desenvolvido para o local de produção em Höxter. A primeira etapa foi a criação de uma rede estável e eficiente. Isso incluiu a configuração de sub-redes e o uso de switches Layer 2 e Layer 3 padrão da indústria para criar estruturas de rede redundantes. Desse modo, a rede permanece funcional mesmo no caso de uma falha parcial.

Depois que o conceito foi testado com sucesso em uma área piloto, a rede foi gradualmente implementada em outros locais de produção na China, Romênia, México e outros locais na Alemanha.

Segurança em foco: componentes para cibersegurança no quadro de comando

Segurança em foco

Proteção contra ciberataques

O conceito de rede foi desenvolvido durante a colaboração subsequente, com um foco especial na segurança de rede. Um componente importante foi a introdução de um firewall de nível superior que monitora e regula todas as relações de comunicação entre os galpões de produção e a rede de IT. Os roteadores de segurança industrial, que atuam como firewalls e protegem a rede contra acessos não autorizados, foram usados para a segmentação da rede de produção. Um sistema de gerenciamento centralizado possibilita o gerenciamento e monitoramento simples dos componentes de segurança. Além disso, cursos de treinamento regulares garantem que os colaboradores estejam sempre atualizados.

Um incidente em 2024 mostrou como a segurança de rede é crucial: a Arntz Optibelt foi alvo de um ciberataque maciço que também paralisou partes de sua IT. Porém, graças ao conceito de rede segura, os invasores não conseguiram acessar a rede de produção.

Colaborador trabalhando em um laptop

Gerenciamento de rede centralizado para processos de produção seguros

Gerenciamento de rede eficiente

A Arntz Optibelt aposta em um sistema de gerenciamento de rede profissional para gerenciar sua crescente rede de produção. O software de gerenciamento de rede pode ser usado para configurar e monitorar de forma centralizada os dispositivos usados em campo e gerar conjuntos de regras de firewall com base nas relações de comunicação. O software para o gerenciamento de dispositivos foi implementado de forma flexível em uma plataforma baseada em contêineres.

Conclusão


Colaboradores da Arntz Optibelt e Phoenix Contact em uma conversa

Juntos em nome de processos seguros e eficientes

Parceria para segurança e eficiência

Ao modernizar suas redes de produção, o Grupo Arntz Optibelt estabeleceu uma base para a produção digital apta para o futuro. A rede altamente disponível e segura registra de forma confiável os dados da máquina e protege de forma eficaz contra ameaças cibernéticas.

O projeto foi implementado em estreita parceria entre a Arntz Optibelt e a Phoenix Contact. O conceito de rede foi desenvolvido em conjunto e, em seguida, implementado sucessivamente em outros locais de produção. Os colaboradores da Arntz Optibelt foram especificamente treinados pela Phoenix Contact e receberam apoio para o desenvolvimento da rede. A instalação da rede também foi realizada em estreita coordenação. Por exemplo, as inúmeras caixas de switches que foram montadas na produção foram fornecidas prontas pela Phoenix Contact.
Entretanto, a terceira geração dessas caixas de switches já está em uso e outros projetos conjuntos já estão sendo planejados.

Você também gostaria de tornar sua rede apta para o futuro?