Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Equipamentos de teste e monitoramento

Equipamentos de teste e monitoramento

Sejam baseados na Cloud em tempo real ou manuais, nossos equipamentos de teste e monitoramento para aumentar a disponibilidade do sistema são convincentes. As sobretensões sobrecarregam as instalações elétricas e os dispositivos de proteção previstos para elas. Se informe precocemente do estado de sua instalação e da proteção contra sobretensão antes que ocorram falhas.

Suas vantagens

  • Detecção do estado atual (State of Health) dos dispositivos de proteção contra surtos através de uma verificação preventiva
  • Alto padrão de qualidade e de segurança: graças a uma adaptação automática dos algoritmos de teste, ou funcionalidade de atualização sempre na versão mais recente
  • Aproveitamento de valores agregados e serviços digitais com o ImpulseCheck
  • O sistema de assistência para proteção contra sobretensão faz parte do sistema COMPLETE line
Dispositivo de proteção contra surtos ImpulseCheck com quatro condutores

O ImpulseCheck monitora até quatro condutores em um dispositivo de proteção contra surtos

ImpulseCheck – O sistema de assistência para proteção contra sobretensão

Os dispositivos de proteção contra surtos (SPDs) estão sujeitos a demandas especiais e realizam seu trabalho em segundo plano. Normalmente protegem suas instalações contra eventos de EMC de forma despercebida. Você não sabe qual é o estado atual de seu dispositivo de proteção.

O ImpulseCheck é o primeiro sistema de assistência inteligente do mundo para proteção contra sobretensão na área de proteção de redes. Através da ligação à nuvem é detectado o State of Health de cada dispositivo de proteção individual. Isso permite a você a utilização de novos serviços digitais.

Eles detectam a carga real sobre os dispositivos de proteção contra surtos monitorados e, desse modo, sobre a instalação. Dessa forma, as falhas se tornam previsíveis e você pode planejar ações de manutenção mais eficazes.

Equipamento de monitoramento ImpulseCheck ou equipamento de teste CHECKMASTER 2

O ImpulseCheck monitora os condutores ativos dos cabos de alimentação de tensão. Mesmo sem proteção contra sobretensão instalada, os impulsos são medidos e assim é possível tirar conclusões sobre a carga sobre as instalações. Para o cálculo inovador e automatizado do State of Health de seus dispositivos de proteção contra surtos, o ImpulseCheck é a melhor escolha. O sistema de assistência ImpulseCheck é um equipamento de monitoramento para dispositivos de proteção contra surtos para as fontes de alimentação dos tipos 1 e 2.

O CHECKMASTER 2, pelo contrário, é um equipamento de teste portátil para praticamente todos os dispositivos de proteção contra surtos plugáveis da Phoenix Contact. Com o CHECKMASTER 2 você verifica manualmente os plugues para proteção contra sobretensão para a fonte de alimentação, tecnologia de medição, comando e regulagem e também tecnologia de dados.

Equipamento de teste de condutores de descarga CHECKMASTER 2

CHECKMASTER 2: equipamento de teste para diversos formatos e ligações

Verificação periódica para uma proteção contra sobretensão segura

De acordo com a norma IEC 62305-3, os dispositivos de proteção contra surtos têm de ser verificados regularmente. Além disso, a norma prescreve a documentação rastreável dos valores de teste.

ImpulseCheck monitora os SPDs em tempo real. Pode emitir o estado atual para efeitos de documentação a qualquer altura pressionando um botão.

O teste com o CHECKMASTER 2 precisa ser realizado manualmente.

  • Os plugues dos SPDs são conectados no cassete de teste correspondente.
  • O próprio teste ocorre automaticamente.
  • O equipamento de teste CHECKMASTER 2 carrega todos os resultados na memória interna.
  • A emissão dos valores de teste armazenados é possível no imediato ou posteriormente.
  • O protocolo de teste contém a designação do artigo e o resultado do teste com data e hora.
Scanner de código de barras

Identificação fácil dos corpos de teste graças ao scanner de código de barras

Identificação fácil dos corpos de teste graças ao scanner de código de barras no CHECKMASTER 2

O CHECKMASTER 2 verifica as propriedades elétricas específicas dos dispositivos de proteção contra surtos da Phoenix Contact. A gravação dos códigos é efetuada sem erros com o scanner de código de barras.

Encaixe o corpo de teste no respectivo adaptador de teste. Caso o tipo de equipamento já tenha sido detectado com o scanner, o teste é iniciado automaticamente ao encaixar.

Em alternativa, pode introduzir o código do corpo de teste após a inserção no adaptador de teste, utilizando o painel tátil.

LM-S – O sistema de medição de descargas atmosféricas


Unidades de avaliação e sensor do sistema de medição de descargas atmosféricas LM-S

Sistema de medição de descargas atmosféricas LM-S para o monitoramento remoto

Medição de descargas atmosféricas

Informe-se online sobre descargas atmosféricas em sua instalação e aproveite a manutenção orientada à carga.

O sistema de medição detecta e analisa todos os parâmetros importantes dos picos de corrente de raio. A avaliação e a sinalização remota ocorrem em tempo real. A combinação dos parâmetros operacionais da instalação e dos dados de medição constitui a base de tomada de decisão para ações de controle e manutenção.

Daí resultam as seguintes vantagens:

  • Detecção e avaliação fáceis de carga de corrente provocadas por raios graças ao sistema de medição inteligente
  • Melhor planejamento de ações de manutenção graças ao monitoramento remoto contínuo
  • Saída de dados e configuração simples com o servidor web integrado
  • Integração em sistemas de rede padrão mediante a interface Ethernet RJ45