Conceito de iluminação energeticamente eficiente no túnel NorthConnex A premiada iluminação de túneis aumenta a segurança e a eficiência energética com cenários de iluminação inteligentes.

Túnel NorthConnex, Austrália

Perfil do cliente


Túnel NorthConnex

Operador rodoviário Transurban Limited

  • O túnel rodoviário mais profundo da Austrália, passando até 90 m abaixo da superfície.
  • O túnel de 9 km de comprimento com duas galerias alivia as estradas mais congestionadas do norte de Sydney.
  • Todos os dias passam aprox. 37.000 veículos pela construção que conta com duas galerias com respectivamente duas faixas de rodagem e uma faixa de parada de emergência.

Desafio


Entrada e saída de túnel iluminadas

Condições de luz flutuantes

Os operadores, projetistas e empresas de instalação de sistemas luminotécnicos têm de iluminar túneis de maneira uniforme e conforme CIE88, bem como de controlar a intensidade da iluminação em função da situação. O volume de tráfego e a ocorrência de possíveis situações de emergência têm influência sobre o nível correto da iluminação. De modo a reduzir riscos de acidente, em especial na entrada no túnel, é necessária uma adaptação sensível das condições de luz ao aumento da escuridão.

Solução


Sala de controle de túnel

Controle e monitoramento da iluminação de túneis

A máxima segurança no túnel NorthConnex requer um conceito de iluminação inovador. Sua função é ajudar os usuários da estrada a ajustar a visão às condições de luz mais escuras.

Em termos de demanda de energia, sendo o maior consumidor no túnel, o sistema de iluminação oferece um alto potencial de economia. Aqui, a aplicação também intervém e regula o valor de intensidade de cada luz em função da necessidade.

Em conjunto com o especialista em iluminação Schréder e o integrador de sistemas Betacom, a Phoenix Contact, como especialista na área de tecnologia de automação e de conexão, implementou em NorthConnex uma solução de iluminação inteligente.

Silhuetas de florestas retroiluminadas e céu estrelado túnel NorthConnex
Iluminação de túneis com conectores de cabo e de encaixe QPD
Colocação em funcionamento da iluminação de túneis no túnel NorthConnex
Silhuetas de florestas retroiluminadas e céu estrelado túnel NorthConnex

A Phoenix Contact desenvolveu juntamente com a Schréder uma solução que produz uma intensidade luminosa constante ao longo de toda a vida útil da instalação. Aqui, se considerou tanto os intervalos de limpeza das luzes de túneis como as perdas dos LED devido à idade.

Os fatores de influência mencionados acima resultam em vários milhares de parâmetros que são considerados no controlador e disponibilizados de forma pré-definida ao integrador de sistemas.

Iluminação de túneis com conectores de cabo e de encaixe QPD

Paralelamente aos trabalhos de preparação, foram entregues 110 t de cabos de potência e linhas de bus pré-montados no canteiro de obras. Cada cabo foi previamente cortado sob medida, equipado com os conectores necessários e identificado.

Devido à utilização consequente do sistema de instalação QPD com a comprovada tecnologia de conexão rápida QUICKON foi possível montar todos os componentes com economia de tempo e sem ferramenta.

Colocação em funcionamento da iluminação de túneis no túnel NorthConnex

A conexão também contribui para a fácil colocação em funcionamento. O modo de ajuste do sistema de controle permite detectar diretamente um dispositivo identificado como defeituoso ou mal conectado durante a instalação.

Assim que a caixa de drivers iniciar a comunicação com o controlador, ela se coloca automaticamente em funcionamento. Neste contexto, ela passa por uma sequência na qual a intensidade das lâmpadas de LED muda várias vezes de escuro para claro. Assim, os instaladores obtêm um feedback direto de seu trabalho.

Contato

Contato Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Terei muito prazer em apoiar você na criação de conceitos de iluminação inteligentes.

Produtos


Pessoa operando um tablet em frente a um quadro de comando

Você ainda não encontrou o produto adequado?

Entre em contato conosco. Ficaremos felizes em assessorar você e encontramos juntos a solução ideal.

Resumo


Aprovação no túnel

Eficiência energética, economia de custos e segurança

De modo geral, provou ser simples integrar o sistema de controle na rede principal do túnel. A colocação em funcionamento foi realizada não somente pelos colaboradores da filial local, como também pelos técnicos da Schréder e Phoenix Contact da Bélgica e da Alemanha. Graças ao acesso remoto através de um roteador opcional, isto foi possível apesar das restrições de viagem devido à pandemia de Covid.

Além dos baixos custos de instalação devido à tecnologia de conexão inteligente, a solução de iluminação se caracteriza por uma alta eficiência energética e baixos custos operacionais. E sem esquecer o alto nível de segurança no túnel NorthConnex graças à iluminação confiável e situacional das galerias do túnel.