A visão de futuro se torna realidade no All Electric Society Park

26.09.2023
Vista aérea do All Electric Society Park

Ao longo da estrada de acesso à Phoenix Contact, na unidade de Blomberg, foi criada uma nova área de entrada em uma área de aproximadamente 7.600 m².

A peça principal é um parque livremente acessível a todos onde pode ser experienciada a visão de futuro da All Electric Society e é explicada de forma compreensível. Uma característica marcante é uma árvore solar com um diâmetro de 12 metros na rotunda diretamente junto ao parque. Ela pode ser girada em torno do eixo central para ficar sempre em um ângulo correto em relação ao sol.

Com base no fluxo de energia desde a produção, passando pela transformação, o armazenamento e a distribuição, até o consumo de energia otimizado, o parque mostra como a All Electric Society se pode tornar realidade. Assim, aplicações reais ilustram como funciona o acoplamento setorial e quais tecnologias o tornam possíveis. O parque representa um reflexo do mundo real em um formato reduzido. Cubos de vidro para as respectivas aplicações, instalações ao ar livre e um pavilhão com sala de controle e salas de reunião formam as áreas de exposição do parque. Ele mostra uma imagem global do consumo eficiente de recursos com base em tecnologias existentes.

Experienciar o acoplamento setorial no All Electric Society Park
O fio condutor do parque é formado pelo fluxo de energia e dados. Ao longo desse tema, as aplicações são contextualizadas e é mostrado como se influenciam mutuamente. O ponto de partida é a produção de energia renovável solar e eólica. No próprio parque, os módulos solares produzem eletricidade sustentável. Eles estão localizados nos telhados dos Cubes e nas estações de carga, integrados na fachada do pavilhão e usados como placas do solo. Cerca de 550 módulos solares estão instalados no parque e fornecem 155.000 kWh de eletricidade por ano. O tema da energia eólica é exemplificado por uma nacelle no parque e uma "windtree". Mesmo pequenos movimentos do vento fazem girar suas folhas verdes de plástico, que funcionam como turbinas, produzindo assim energia. Com suas 36 folhas, chamadas "aeroleafs", a "windtree" pode produzir um total de 10,8 kWp de eletricidade.
Como os recursos do sol e do vento nem sempre estão disponíveis na mesma quantidade, deve ser possível armazenar a energia excedente e a transferir novamente quando necessário. Para esse efeito, são usados, p. ex., acumuladores de energia. Assim, os consumidores de energia podem, se necessário, ser sempre alimentados com essa energia. Os consumidores de energia no parque são os edifícios, as estações de carga elétrica e as aplicações no próprio parque. Esses consumidores também são usados para demonstrar várias medidas de otimização que servem para reduzir a necessidade de energia e o uso de recursos.
A conexão elétrica de geradores de energia, acumuladores de energia, consumidores de energia e a rede de média tensão ocorre por meio de uma estação de rede local. Nesse caso, um sistema de gerenciamento de energia assegura o equilíbrio entre geradores, acumuladores e consumidores. Desse modo, a energia é disponibilizada nas faixas de corrente e tensão necessárias. Esse sistema registra todos os dados característicos relevantes e controla os fluxos de energia correspondentes por meio da estação de rede local. No entanto, no All Electric Society Park não é necessária apenas energia elétrica, mas também outras fontes de energia. Os cubos e o pavilhão no parque precisam ser alimentados, p. ex., com calor ou frio. Esse fluxo de energia é controlado por um sistema independente de gerenciamento de energia de aquecimento e resfriamento. Aqui, também são consideradas e aproveitadas as perdas de calor que ocorrem durante a conversão de energia. É usado um acumulador de gelo com duas bombas de calor.

Os dois sistemas independentes de gerenciamento de energia, "energia elétrica" e "aquecimento/resfriamento", são combinados e gerenciados de forma centralizada em um sistema de gerenciamento de energia hierarquicamente superior. Esse controla o parque completo em todas as áreas de energia.

Eficiência energética como importante elemento da All Electric Society
As medidas de eficiência que reduzem o consumo de energia são tão importantes quanto a aquisição e análise dos dados de consumo e produção de energia, de modo a ser possível controlar o fluxo de energia. Esse é um ponto essencial para a All Electric Society se tornar uma realidade. Um fornecimento de energia baseado em recursos renováveis somente pode funcionar com uma redução adicional na necessidade de energia primária por meio de medidas de eficiência. O parque mostra abordagens nesse sentido com a operação otimizada de edifícios em termos de energia.
O tema da eficiência também está intimamente relacionado à sustentabilidade. Esse aspecto também é considerado no parque: o pavilhão foi construído conforme o princípio "cradle to cradle" (do berço ao berço) e somente foram usados materiais recicláveis. Essa abordagem de uma economia circular contínua e consistente coloca a produção sustentável em primeiro plano.
O All Electric Society Park é sinônimo do uso sustentável dos recursos e representa, assim, um exemplo da implementação da All Electric Society.

O parque está aberto aos visitantes desde setembro de 2023. Para uma primeira visão geral, há muitas informações disponíveis na página com a ligação online abaixo. Dessa forma, a visita pode ser planejada com antecedência.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications