A Phoenix Contact E-Mobility continua expandindo na China
A Phoenix Contact está expandindo a capacidade de produção de eletromobilidade com uma nova fábrica em Lishui, na China. Depois da sede chinesa e de outro local de produção em Nanjing, essa é a terceira fábrica do Grupo Phoenix Contact na China.
O novo local na zona de desenvolvimento de Lishui se concentrará na produção de componentes para o desenvolvimento de infraestrutura de carregamento para eletromobilidade e interfaces de carga para veículos elétricos. Isso tem um efeito especial de sinalização para toda a região: Lishui está se concentrando em indústrias de motores alternativos.
No novo local de produção em Lishui, a Phoenix Contact E-Mobility desenvolverá e fabricará vários cabos de carga para veículos elétricos, que serão fornecidos aos fabricantes chineses de automóveis e de infraestrutura de carregamento. A empresa se baseia no fornecimento Local-for-local-Sourcing, no qual os mercados de compra, produção e vendas estão localizados próximos uns dos outros. Nos últimos anos, o distrito de Lishui se desenvolveu fortemente para o setor de eletromobilidade. Cinco empresas de veículos elétricos e mais de 200 empresas de componentes essenciais da indústria já se estabeleceram aqui.
A pedra fundamental da nova fábrica da Phoenix Contact foi lançada em uma cerimônia no fim de junho de 2023. Gu Jiandang, gerente da Phoenix Contact China, enfatizou a importância da nova fábrica em Lishui em seu discurso: "A Phoenix Contact China entrou ativamente no mercado chinês de veículos elétricos em 2010. Com a nova fábrica em Lishui, estamos em um novo ponto de partida. Trabalharemos em estreita colaboração com a região para continuar fabricando produtos de alta qualidade para a indústria e concluir projetos para nossos clientes conforme planejado. Junto com a região de Lishui, estamos convidando outros parceiros do setor a participar do local de Lishui e, juntos, criar um futuro para o setor de veículos novos."
Arno Kiefer, Diretor de Estratégia e Coordenação na China da Phoenix Contact E-Mobility, também enfatiza a importância do novo local: "O desenvolvimento acelerado da indústria de eletromobilidade na China exige um terceiro local chinês. Assim, estamos dando continuidade à colaboração bem-sucedida entre as equipes chinesa e alemã."
O novo edifício ocupa uma área total de cerca de 26.000 m² em um terreno com pouco menos de 20.000 m². Isso inclui 20.000 m² de espaço de produção e armazenamento e 6.000 m² de espaço para escritórios. A força de trabalho chegará a mais de 200 colaboradores até o início da produção, no primeiro trimestre de 2025. Uma capacidade de produção anual de várias centenas de milhares de cabos de carga AC e DC é a meta a partir do início da produção no segundo semestre de 2025. Além disso, centenas de milhares de tomadas de carga do veículo devem ser produzidas anualmente para o mercado chinês.
O tema da eletromobilidade está em crescimento não apenas na China. Na sede da Phoenix Contact E-Mobility em Schieder-Schwalenberg, foi criado um novo espaço de escritórios para cerca de 160 colaboradores em 2.300 m² em 2023. Os desenvolvimentos no mercado norte-americano também estão progredindo de forma dinâmica. A Phoenix Contact está expandindo suas atividades de eletromobilidade aqui e também está se concentrando no Local-for-local-Sourcing. Ao expandir suas estruturas de vendas, a empresa está fortalecendo seus segmentos de produtos no mercado norte-americano.