Informações úteis
29.01.2025

O que é hidrogênio verde? O hidrogênio verde é uma fonte de energia que é produzida pela eletrólise da água usando exclusivamente energias renováveis.

Vista externa de energias renováveis com acumulador de bateria, aerogeradores e tanque de hidrogênio

Versão resumida

Em contraste com o hidrogênio cinza, que é produzido a partir de combustíveis fósseis, a produção de hidrogênio verde não resulta em nenhuma emissão de CO₂ prejudicial ao clima. Ele também pode servir como meio de armazenamento para energia de fontes renováveis. O hidrogênio verde oferece a possibilidade de transportar energia limpa por longas distâncias e utilizá-la em diferentes setores.

Objeto de aplicação Eletrolisador

Como é produzido o hidrogênio verde?

O hidrogênio verde é produzido por eletrólise. Nesse processo, a água é decomposta em seus componentes, hidrogênio e oxigênio, usando energia elétrica. O uso de fontes de energia renováveis significa que não há emissão de gases de estufa durante o processo de produção. No eletrolisador, as moléculas de água (H₂O) são divididas em hidrogênio (H₂) e oxigênio (O₂) sob o efeito de tensão elétrica.

Sistema de energia solar, aerogerador, contêiner com a inscrição Power-to-X

Hidrogênio verde e Power-to-X

O hidrogênio verde desempenha um papel central em todos os processos do Power-to-X. Ao adicionar carbono (p. ex., dióxido de carbono, CO₂), o e-metano neutro para o clima pode ser produzido usando Power-to-Gas ou e-fuel (combustíveis líquidos produzidos sinteticamente) por meio do Power-to-Liquid. Além disso, serve como acumulador e transportador de energia para o Power-to-Heat. Portanto, ele pode ser usado para todas as tecnologias principais do Power-to-X.

Armazenamento de hidrogênio verde

Há vários métodos de armazenamento, incluindo o armazenamento na forma de gás comprimido ou como hidrogênio líquido a temperaturas extremamente baixas, de modo a reduzir o volume e melhorar a transportabilidade. O transporte de hidrogênio representa um desafio, pois é necessário atender requisitos de segurança e armazenamento para minimizar perdas e riscos. Para fortalecer o papel do hidrogênio verde como acumulador e fornecedor confiáveis de energia em um sistema de energia sustentável, é indispensável investir no desenvolvimento e na expansão da infraestrutura de armazenamento de hidrogênio.

Aerogeradores em frente a um céu azul

Vantagens e desvantagens

O hidrogênio verde é amigo do ambiente. Ele pode ser usado de forma versátil, p. ex., como combustível, para produzir eletricidade e calor e como matéria-prima na indústria. A eletricidade excedente de fontes renováveis pode ser convertida em hidrogênio e, se necessário, reconvertida em eletricidade. Além disso, pode reduzir a dependência dos combustíveis fósseis.

As desvantagens incluem os altos custos de produção e o processo de eletrólise, que consome muita energia. Além disso, o desenvolvimento de uma infraestrutura abrangente para a produção, o armazenamento e a distribuição de hidrogênio requer investimentos consideráveis. Afinal de contas, o hidrogênio é altamente inflamável, o que torna necessárias medidas especiais de segurança durante o armazenamento e o transporte.

Áreas de aplicação do hidrogênio verde

  • Setor de transportes: redução da poluição do ar como combustível limpo para veículos, ônibus e caminhões a hidrogênio
  • Transporte aéreo e marítimo: áreas em que a energia elétrica é difícil de usar
  • Indústria, produção limpa: matéria-prima alternativa para promover a descarbonização em processos com uso intensivo de energia e carbono
  • Sistemas de aquecimento: substituição ou complemento das redes de gás natural existentes (especialmente em regiões frias, onde a energia solar é menos eficiente quando o sol está baixo no inverno)
  • Opção de acumulador de energia: armazenamento de energia renovável excedente de períodos com muito sol e vento (promoção da estabilidade da rede)

Conclusão

O hidrogênio verde desempenha um papel central no debate atual sobre a revolução energética, pois é visto como uma tecnologia-chave para a descarbonização de vários setores. Além disso, o desenvolvimento e o dimensionamento da tecnologia do hidrogênio promovem novas oportunidades econômicas e empregos ao impulsionar tecnologias e infraestruturas inovadoras, o que contribui não apenas para a revolução energética, mas também para a transformação econômica. Como resultado, o hidrogênio verde não é apenas um passo em direção a um futuro de energia sustentável, mas também uma oportunidade para vastas transformações econômicas e ecológicas.

Hidrogênio verde e a All Electric Society

A All Electric Society é um mundo onde a energia de fontes renováveis está acessível a todos em quantidade suficiente. A energia renovável é produzida e usada de forma consistente. Além disso, a necessidade de energia primária é reduzida por meio de medidas de eficiência e são criados sistemas inteligentes e interligados. Um desafio central da All Electric Society é tornar a eletricidade renovável transportável e armazénável em todos os setores e, portanto, dissociada em termos de tempo. Uma forma de conseguir isso é produzir e usar o hidrogênio verde.

Autor: Phoenix Contact

E-mail:

Entre em contato com nossos especialistas

"Teremos prazer em assessorar você sobre a All Electric Society e o acoplamento setorial."

Outros artigos