Informações úteis
24.10.2024

O que é o controle de picos de corrente? Como as empresas podem se beneficiar do controle de picos de corrente.

Vista de mastros de eletricidade e luzes de uma cidade grande

O controle de picos de corrente é um conceito de energia que visa reduzir os picos de carga em uma rede elétrica. Isso se consegue por meio da redução do consumo de energia em momentos de alta demanda, o que, por sua vez, resulta em custos de energia mais baixos. Para ser eficaz, o controle de picos de corrente requer tanto uma infraestrutura técnica quanto um planejamento direcionado.

Acumuladores de bateria para o controle de picos de corrente

Acumuladores de bateria permitem um fornecimento estável de energia

Como funciona o controle de picos de corrente?

No controle de picos de corrente, o consumo de energia é reduzido especificamente nos horários de pico. Isso é conseguido, p. ex., com a utilização de acumuladores de bateria que liberam a energia armazenada anteriormente quando a demanda é alta. Outro meio eficaz é o uso de instalações fotovoltaicas, que disponibilizam energia solar para cobrir os picos de carga sem a necessidade de obter eletricidade adicional da rede. Além disso, os sistemas de gerenciamento de carga podem ser integrados para reduzir ou desligar automaticamente consumidores não essenciais, como ar condicionado ou iluminação, quando houver previsão de picos de alta demanda.

Controle de picos de corrente e transferência de carga

O controle de picos de corrente e a transferência de carga têm ambos como objetivo reduzir os custos de energia e melhorar a estabilidade da rede. No entanto, a abordagem é diferente. O controle de picos de corrente se concentra na redução do pico máximo de carga, por meio de os consumidores reduzirem a demanda de energia nos horários de pico ou usarem fontes alternativas de energia. Com a transferência de carga, p. ex., a operação de máquinas que consomem muita energia é transferida para a noite, quando os preços da eletricidade são mais baixos. Essas estratégias podem se complementar, mas exigem tecnologias e planejamento diferentes.

Instalação fotovoltaica para o controle de picos de corrente

Instalações fotovoltaicas desempenham um papel central no controle de picos de corrente

Reagir à demanda de energia com instalações fotovoltaicas e acumuladores de bateria

Para responder às necessidades flutuantes de energia, as instalações fotovoltaicas e os acumuladores de bateria desempenham um papel central no controle de picos de corrente. As instalações fotovoltaicas usam energia solar, o que reduz a dependência da rede elétrica e os custos associados. Os acumuladores de bateria complementam perfeitamente as instalações fotovoltaicas, absorvendo a energia excedente e liberando-a novamente quando necessário. Isso permite um fornecimento de energia contínuo e estável.

As empresas alcançam a eficiência máxima com a integração de sistemas inteligentes de gerenciamento de energia. Isso otimiza o processo de carregamento e descarregamento das baterias e a produção de energia das instalações fotovoltaicas.

As vantagens do controle de picos de corrente

Uma das principais vantagens é a economia de custos, pois a redução dos picos de carga diminui os custos máximos de aquisição de energia. Além disso, a eficiência energética é aumentada com a otimização do consumo de energia e a eliminação de cargas desnecessárias.

Outra vantagem é a melhoria na estabilidade da rede: os picos de carga são reduzidas e a carga é diminuída na rede elétrica. Esse alívio é importante em momentos de alta demanda para evitar falhas de energia.

Além disso, é promovida a integração de energias renováveis. O uso de instalações fotovoltaicas e acumuladores de bateria ajuda a reduzir as emissões de CO₂ e a atingir as metas ambientais.

Análise do consumo de energia para o controle de picos de corrente

A análise do consumo de energia é o primeiro passo

Aplicação e implementação

O controle de picos de corrente é implementado na empresa em vários passos claramente definidos. Para identificar os horários de pico e os potenciais de economias, primeiro é feita uma análise detalhada do consumo de energia. No próximo passo, a infraestrutura técnica é avaliada e, se necessário, adaptada. Para reagir de forma flexível às alterações na demanda de energia, para esse fim podem ser integrados acumuladores de bateria, instalações fotovoltaicas e sistemas de gerenciamento de carga.

Além disso, é importante implementar soluções de software adequadas. Elas registram e processam dados em tempo real para tomar automaticamente medidas para limitar os picos de carga. Após a implementação técnica, é efetuada uma execução de teste. Isso garante que todos os componentes trabalhem juntos sem problemas e que são alcançados os efeitos pretendidos. Para melhorar constantemente o sistema com base nos dados coletados e maximizar a eficiência, por último é efetuado um monitoramento e uma otimização contínuos.

Resumo

As empresas que implementam o controle de picos de corrente podem obter economias consideráveis nos custos de energia. O controle de picos de corrente também fortalece a estabilidade da rede, reduzindo a carga da rede elétrica em momentos de alta demanda, o que minimiza o risco de sobrecargas da rede e falhas de energia. O controle de picos de corrente também apoia a integração e utilização de energias renováveis.

A longo prazo, o controle de picos de corrente também permite o desenvolvimento de modelos de negócios sustentáveis do ponto de vista ecológico e econômico. O controle de picos de corrente é, portanto, um método útil para reduzir os custos operacionais e também para prestar uma contribuição positiva para a proteção ambiental.

Autor: Phoenix Contact

E-mail:

Entre em contato com nossos especialistas

"Teremos prazer em assessorar você sobre a All Electric Society e o acoplamento setorial."

Outros artigos