Informações úteis
04.12.2024

O que é Power-to-Liquid? O Power-to-Liquid (P2L/PtL) converte energia renovável em combustíveis líquidos armazenáveis e reduz a dependência dos combustíveis fósseis.

Caminhão-tanque em frente a tanques industriais

Versão resumida

O Power-to-Liquid é um processo no qual a energia renovável é usada para produzir hidrogênio por meio de eletrólise. Esse hidrogênio é convertido com CO₂ em combustíveis líquidos sintéticos, como a querosene. Os combustíveis PtL são neutros para o clima, podem ser usados em infraestruturas existentes e substituir os combustíveis fósseis.

Representação esquemática do processo Power-to-X

Como funciona o Power-to-Liquid?

A eletrólise usa energia renovável para decompor a água em hidrogênio e oxigênio. Em um passo posterior, o hidrogênio reage quimicamente com o dióxido de carbono, que pode ser obtido da atmosfera ou de gases de escape industriais. Aqui é frequentemente aplicado o processo Fischer-Tropsch, que tem sido usado para a produção de combustíveis líquidos desde 1925. O combustível sintético obtido dessa forma pode ser usado para o setor de mobilidade ou como matéria-prima para a indústria química.

Vista de uma instalação industrial

Possibilidades de uso

Os veículos com motores de combustão podem funcionar quase sem emissões com combustíveis PtL, sem uma conversão abrangente da infraestrutura existente. Além disso, o PtL poderia ser usado nos setores de aviação e navegação onde, de momento, outras soluções de descarbonização são limitadas.

A indústria química pode usar o PtL como matéria de base para vários processos químicos e, assim, reduzir sua pegada de carbono. Em regiões com diferentes potenciais de energia renovável, o PtL pode servir como uma plataforma integradora para usar as energias renováveis de forma eficiente e flexível, o que fortalece a segurança energética regional e contribui para uma redução global das emissões de CO₂.

Gases de escape saindo de um tubo de escape

Como o PtL apoia a revolução energética?

O Power-to-Liquid otimiza o uso de energias renováveis e faz uma ponte entre diferentes requisitos de energia. Ao converter a energia renovável em combustíveis líquidos armazenáveis, o PtL não apenas reduz a dependência dos combustíveis fósseis. Ao mesmo tempo, a estabilidade da rede é melhorada por meio de opções flexíveis de armazenamento. Essa capacidade de armazenar energia ajuda a reduzir o desequilíbrio entre a produção e o uso de energia. Isso é especialmente válido nos dias em que as fontes renováveis, como o vento e o sol, produzem mais energia do que a necessária imediatamente.

Ao produzir combustíveis praticamente livres de emissões, o PtL apoia a descarbonização do setor de transportes e permite uma mobilidade mais sustentável. Ele também oferece às indústrias que dependem de processos com uso intensivo de carbono uma maneira viável de reduzir suas emissões de CO₂, mudando seu fornecimento de energia para alternativas mais ecológicas. Por fim, a tecnologia pode contribuir para a produção de produtos químicos ecológicos, reduzindo ainda mais a dependência da indústria química de matérias-primas fósseis. Isso reduz o impacto ambiental e acelera a revolução energética.

Painéis solares com aerogeradores ao fundo

Vantagens do Power-to-Liquid

O PtL serve como uma solução neutra em carbono para o armazenamento e o uso de energia renovável. Os combustíveis líquidos obtidos ocupam um volume significativamente menor do que o hidrogênio. Por isso, são mais fáceis de armazenar e transportar. Os veículos com motores de combustão convencionais podem mudar facilmente para esses combustíveis amigos do ambiente, sem a necessidade de conversões complicadas. A flexibilidade do PtL permite adaptar diferentes processos às respectivas fontes de energia regionais. Por fim, o PtL oferece à indústria química a oportunidade de reduzir sua pegada de CO₂, atuando como matéria de base para processos químicos ecológicos.

Conclusão

O Power-to-Liquid (PtL/P2L) é uma tecnologia inovadora que contribui para a descarbonização de nosso fornecimento de energia e faz uma ponte para um futuro mais sustentável. O PtL converte energia renovável em combustíveis líquidos armazenáveis e oferece uma solução neutra em carbono com benefícios ecológicos e econômicos.

A tecnologia melhora a estabilidade da rede e reduz a dependência de recursos fósseis, o que é essencial para a transformação do setor de energia. O PtL permite que a indústria química e o setor de transportes reduzam suas emissões de CO₂ e, assim, acelera a revolução energética.

PtL e a All Electric Society

A All Electric Society é um mundo onde a energia de fontes renováveis está acessível a todos em quantidade suficiente. A energia renovável é produzida e usada de forma consistente. Além disso, a necessidade de energia primária é reduzida por meio de medidas de eficiência e são criados sistemas inteligentes e interligados. Um desafio central da All Electric Society é tornar a eletricidade renovável transportável e armazénável em todos os setores e, portanto, dissociada em termos de tempo. O PtL é uma possibilidade de conseguir isso.

Autor: Phoenix Contact

E-mail:

Entre em contato com nossos especialistas

"Teremos prazer em assessorar você sobre a All Electric Society e o acoplamento setorial."

Outros artigos