Informações úteis
21.11.2024

O que é Power-to-Gas? A tecnologia Power-to-Gas (PtG/P2G) promove a revolução energética, contribuindo para a estabilidade da rede e tornando a utilização das energias renováveis mais eficiente.

Usina de hidrogênio Power-to-Gas em frente a aerogeradores e painéis solares

Versão resumida

O Power-to-Gas converte energia renovável, por eletrólise, em hidrogênio, que é usado diretamente ou convertido com CO₂ em metano. Essa tecnologia permite armazenar a energia renovável, alimentar a rede de gás natural, estabilizar as redes elétricas e promover o acoplamento setorial por meio do uso versátil do gás em várias indústrias.

Representação esquemática da eletrólise

Como funciona o Power-to-Gas?

O processo é baseado na eletrólise, um processo eletrotécnico no qual uma corrente elétrica é usada para dividir a água em suas moléculas. É liberado hidrogênio limpo, que é uma fonte de energia versátil. Com o PtG, ele é convertido em metano em um passo posterior, p. ex., com CO₂, separado por meio de Carbon Capture.

Esse processo é chamado de metanização. O gás sintético resultante pode ser alimentado na rede de gás natural existente ou usado em várias aplicações industriais.

Possibilidades de utilização do Power-to-Gas

Uma das principais aplicações é o armazenamento de energia. Em vez de armazenar energia em baterias, o Power-to-Gas permite que a energia elétrica seja armazenada em forma de hidrogênio ou metano. O metano sintético pode ser usado para o aquecimento e a produção de eletricidade. Ao mesmo tempo, o gás é uma alternativa aos combustíveis fósseis na indústria, pois pode ser usado nas mesmas infraestruturas.

O hidrogênio produzido também pode ser usado em várias indústrias, desde a produção de aço até processos químicos. Também é usado na mobilidade, p. ex., para reabastecer veículos de célula de combustível que podem ser operados sem emissões.

Pessoal de manutenção em um aerogerador

Power-to-Gas influencia a revolução energética

O Power-to-Gas facilita a integração das energias renováveis ao sistema de energia existente e garante sua disponibilidade durante todo o ano. Ao mesmo tempo, é possível estabelecer uma conexão perfeita entre as formas de energia elétrica, gasosa e móvel. Isso contribui para a estabilidade das redes elétricas e reduz, p. ex., o corte de parques solares e eólicos.

Além disso, a tecnologia promove a transição para uma economia de emissão zero, pois os gases produzidos podem substituir os combustíveis fósseis. O PtG cria conexões entre os vários setores do fornecimento de energia e impulsiona inovações tecnológicas que aumentam a eficiência da produção e utilização de energia.

As vantagens do Power-to-Gas

Em vez de desperdiçar a energia não utilizada, o PtG a converte em combustíveis gasosos utilizáveis que podem ser usados quando necessário. A metanização liga o CO₂ e o converte em metano, o que contribui para a redução das emissões de gases de efeito estufa. O hidrogênio e o metano produzidos podem ser usados de várias formas, p ex., na indústria, nos transportes e no fornecimento de calor. Assim, a tecnologia contribui para o acoplamento setorial. Além disso, a rede de gás natural existente pode ser usada para armazenamento e transporte. São evitados investimentos dispendiosos em novas infraestruturas.

Resumo

O PtG/P2G apoia um fornecimento de energia sustentável e preparado para o futuro. A tecnologia promove a transição para uma economia de emissão zero, substituindo os combustíveis fósseis por alternativas neutras para o clima e, assim, reduzindo significativamente as emissões de gases de efeito estufa. À luz dos esforços globais para combater as mudanças climáticas e promover as energias renováveis, o Power-to-Gas é um componente-chave da All Electric Society, pois a tecnologia permite um fornecimento de energia sustentável e apoia a transição para uma economia de emissão zero.

Autor: Phoenix Contact

E-mail:

Entre em contato com nossos especialistas

"Teremos prazer em assessorar você sobre a All Electric Society e o acoplamento setorial."

Outros artigos