Exemplo de aplicação ·
03.02.2025

Bombas de calor para edifícios existentes Modernização no Brownfield: menos 500 000 kWh de gás natural por ano no balanço de CO₂.

Duas pessoas conversando nas instalações da empresa com uma bomba de calor

Versão resumida

O que é necessário para modernizar os edifícios existentes em termos de eficiência energética? Bem vistas as coisas – não muito. Com o objetivo de apostar em energias renováveis, a Phoenix Contact equipou os primeiros edifícios de sua sede em Blomberg com bombas de calor como parte de sua estratégia de descarbonização.

Duas pessoas caminham pelo centro técnico de um porão

Enquanto o primeiro nível de temperatura teve de ser instalado fora do edifício, o centro técnico no porão oferecia espaço suficiente para a segunda parte da instalação

Aquecimentos de superfície facilitam a conversão

A empresa investiu cerca de 600 000 euros em melhorias sustentáveis para que, no primeiro passo, dois edifícios multifuncionais de cinco andares deixassem de usar gás natural. Isso se refere a uma quantidade de energia térmica de cerca de 500 000 kWh por ano.

Quais princípios seriam necessários para a modernização do chamado Brownfield? Um envelope de edifício com eficiência energética e um sistema de aquecimento e refrigeração que funciona com baixas temperaturas de entrada graças ao aquecimento do piso ou do teto. Essas são exatamente as duas propriedades que também são conhecidas do setor de construção residencial quando se trata de substituir queimadores a óleo ou a gás antigos por queimadores elétricos.

Duas pessoas conversando em um porão técnico

Quem mede suas quantidades de energia com precisão tem uma boa hipótese de que os edifícios tenham reservas suficientes para sistemas alternativos

A comparação entre a referência e o real sempre vale a pena

Em termos técnicos, as bombas de calor são refrigeradores que funcionam com um uso invertido – como uma geladeira. Os sistemas instalados em Blomberg podem fornecer tanto calor quanto frio. "Queremos poder resfriar com as instalações no verão", explica Stefan Gottschalk, gerente de energia da Phoenix Contact.

A demanda real de potência térmica foi determinada de antemão com a ajuda de contadores de calor. O resultado foi interessante. Stefan Gottschalk: "queríamos saber o que estávamos realmente consumindo – e, no final, estávamos bem abaixo dos valores calculados no momento em que os edifícios entraram em operação". Na época, presumiu-se que era necessária uma potência de 500 kW. Mas a realidade foi mais econômica: 350 a 400 kW.

Respeitar a bitola do cabo

Isso significa que os serviços de construção originais foram projetados para serem termicamente generosos e, portanto, têm reservas para manter os dois edifícios em um nível de temperatura ideal com uma sensação agradável. Por isso, Stefan Gottschalk também pode imaginar a conexão de outros edifícios às bombas de calor, especialmente porque o sistema de cabos também foi projetado para a transmissão de 500 kW.

De um ponto de vista geral, essa correlação significa que as bombas de calor podem certamente fornecer temperaturas mais baixas na entrada sem qualquer perda de conforto, se a potência térmica transferida puder ser compensada com um fluxo de volume mais alto. Nesse caso, mais água passa pelos tubos com uma temperatura mais baixa.

Contêiner em frente a um céu azul com tubulações adjacentes

As bombas de calor externas são colocadas em contêineres padronizados

Abandonar o petróleo e o gás: revolução térmica com eletricidade

Os edifícios 23 e 24, que foram construídos há dez anos, representam o início da descarbonização térmica em Blomberg. As bombas de calor montadas em contêineres no lado de fora dos dois edifícios ainda têm tanta potência na manga que devem ser conectados outros edifícios do conjunto.

"As bombas de calor são o estado da técnica. Portanto, não tenha medo da modernização. O que sempre precisa ser esclarecido de antemão para essas medidas: as condições básicas e os sistemas de transferência de calor existentes são adequados para o projeto térmico? Os escritórios de planejamento de AVAC ajudam com isso", explica Stefan Gottschalk, incentivando as pessoas a olharem mais de perto essa tecnologia, que foi estabelecida há décadas, para o benefício da revolução térmica.

Autor: Thorsten Sienk

E-mail:

Entre em contato com nossos especialistas

"Teremos prazer em assessorar você sobre a All Electric Society e o acoplamento setorial."

Outros artigos